Objektive

Für den richtigen Durchblick: So finden Sie das passende Objektiv für Ihr Vision System

Ein scharfes Bild erfordert mehr als nur eine gute Kamera – erst das passende Objektiv sorgt für optimale Bildqualität. Objektive unterscheiden sich nicht nur in Auflösung, Brennweite und Größe, sondern auch in ihrer Bauart. Welches Objektiv sich wann eignet, zeigen wir Ihnen im folgenden Artikel.

  • Letzte Aktualisierung: 02.02.2026

Das Wichtigste für die Objektivwahl

  • Wichtige Kriterien für die Auswahl des Objektivs: Sensorgröße, Auflösung, Brennweite, Blende, Bildkreis, Mount-Typ.

  • Objektiv und Sensor müssen zueinander passen, um Vignettierung und Unschärfe zu vermeiden.

  • MTF-Kurven und Pixelgröße helfen bei der Bewertung der Objektivleistung.

  • Blende und Arbeitsabstand beeinflussen Schärfe und Lichtmenge.


Klassifizierung von Objektiven nach ihrem optischen Aufbau

  • Entozentrische Objektive kommen in einem Großteil von Machine Vision Anwendungen zum Einsatz und erzeugen eine perspektivische Abbildung – ähnlich dem menschlichen Auge: Entfernte Objekte erscheinen kleiner, nahe größer. Das menschliche Auge ist selbst ein Beispiel für eine entozentrische Optik.

  • Telezentrische Objektive eignen sich speziell für Anwendungen, bei denen maßstabsgetreue Abbildungen ohne perspektivische Verzerrung benötigt werden.


Unterscheidung nach Verstellbarkeit ihrer Brennweite und ihres Fokusringes

Objektivtyp

Brennweite

Fokussierung

Typische Anwendung

Besonderheiten

Fixfokus-Objektiv

Fest

Fest eingestellt (Monofocal)

Industriekameras, ältere Handys

Keine Verstellung möglich

Festbrennweiten-Objektiv

Fest

Manuell oder automatisch einstellbar

Machine Vision, Industrielle Optik

Konstanter Bildwinkel, hohe Bildqualität

Varifocal-Objektiv

Variabel

Nach Änderung der Brennweite neu justieren

IP-Kameras, Überwachung

Flexibel, Fokus muss nachjustiert werden

Zoom-Objektiv

Variabel

Fokus bleibt beim Zoomen erhalten

Consumer-Kameras, Spezialanwendungen

Fokusiert automatisch beim Verstellen der Brennweite

Wir konzentrieren uns im Folgenden auf entozentrische Objektive, wie sie in in einem Großteil von Machine Vision Anwendungen verwendet werden.

Der passende Mount für den richtigen mechanischen Anschluss an die Kamera

Die Suche nach einem Objektiv beginnt mit einem Blick auf Ihre Kamera. Welchen Anschluss für das Objektiv hat sie? Dieser Anschluss, der sogenannte „Mount“, verbindet das Kameragehäuse fest mit dem Objektiv.

Mounts für Machine Vision Kameras im Überblick

Mount

Mechanik

Auflagemaß

Typische Sensorgröße


F-Mount

Bajonett

46,5 mm

bis ca. 42 mm (große Sensoren)


C-Mount

Schraubgewinde

17,5 mm

bis 4/3"

CS-Mount

Schraubgewinde

12,5 mm

meist 1/1.8", selten bis 4/3"


S-Mount

Schraubgewinde

undefiniert

meist 1/1.8", selten bis 2/3"


Adapterring um C-Mount Objektive an CS_Mount Kameras anzuschließen

Mount

Der Anschluss der Kamera, an dem das Objektiv angebracht wird, entspricht einer genormten Größe und wird in der Regel mit dem englischen Begriff „Mount“ bezeichnet.

Ein C-Mount, die am weitesten verbreitete Mount-Art bei Machine Vision Kameras, ist sinnvoll bis zu einer Sensordiagonale von etwa 20 mm – das entspricht 1,5 Zoll. Danach verwendet man in der Regel ein F-Mount oder F-Bajonett, allerdings kommt dieses Format bei Industrieanwendungen eher selten vor. Geläufiger sind dafür CS- und S-Mounts, die bei Kameras mit kleineren Sensoren Verwendung finden. S-Mount-Objektive werden bei einer Sensorgröße von 1/2″, 1/3″ oder kleiner verwendet. Um ein C-Mount-Objektiv an eine CS-Mount-Kamera anschließen zu können, benötigen Sie einen 5 mm Adapterring. Umgekehrt funktioniert das ganze allerdings nicht. Sie können ein CS-Mount-Objektiv nicht an eine C-Mount-Kamera anschrauben.

Adapterring um C-Mount Objektive an CS_Mount Kameras anzuschließen

Das Auflagemaß

Das Auflagemaß ist der Abstand zwischen der Auflagefläche des Objektivs und dem Kamerasensor. Ein Objektiv ist hinsichtlich seiner optischen Leistung für ein bestimmtes Auflagemaß optimiert und sollte daher auch mit diesem Auflagemaß verwendet werden.

Es ist je nach Objektivanschluss unterschiedlich festgelegt. So hat z. B. der C-Mount ein Auflagemaß von 17,526 mm.

Bildkreisdurchmesser
Der Bildkreis ist der kreisförmige Bereich auf dem Sensor den ein Objektiv ohne deutliche Qualitätsverluste vollständig und gleichmäßig ausleuchten kann.

Bildkreisdurchmesser

Der Mount eines Objektivs beziehungsweise die Mount-Größe lässt nur bedingt Rückschlüsse auf den Bildkreis zu – also die Sensorfläche, die gleichmäßig und ohne Randabschattung (Vignettierung) belichtet wird.

Der Bildkreisdurchmesser wird wie die Sensorgröße in Zoll angegeben. Ein 1/3″-C-Mount-Objektiv passt ideal zu einer Kamera mit 1/3″-Sensor – der Bildkreis wird optimal ausgenutzt. Bei einem größeren Sensor (z. B. 1/2″) würde dasselbe Objektiv zu Vignettierung führen.

Wird hingegen ein 2/3″-Objektiv auf einen kleineren 1/3″-Sensor verwendet, entsteht zwar keine Vignettierung und die Bildschärfe bleibt bis zum Rand hoch – doch ein Großteil des Bildkreises bleibt ungenutzt. Das ist ineffizient, da größere Objektive teurer sind. Für kleinere Sensoren ist daher ein kleineres Objektiv meist kosteneffizienter. Entscheidend ist: Der Bildkreisdurchmesser muss der Sensorgröße entsprechen oder größer sein.

Bildkreisdurchmesser
Der Bildkreis ist der kreisförmige Bereich auf dem Sensor den ein Objektiv ohne deutliche Qualitätsverluste vollständig und gleichmäßig ausleuchten kann.

Auflösung und Pixelgröße

Ein hochauflösendes Vision System benötigt nicht nur einen Sensor mit vielen Megapixeln, sondern auch ein Objektiv, das diese Auflösung tatsächlich abbilden kann. Die Auflösung eines Objektivs bestimmt, ob feine Details sichtbar bleiben – oder verloren gehen. In den folgenden Abschnitten erfahren Sie, warum die Auflösung und die Pixelgröße zusammen gedacht werden müssen und wie Sie die Leistungsfähigkeit eines Objektivs bewerten können.

Die Objektivauflösung wird in Linienpaaren pro Millimeter (lp/mm) angegeben.
Die Objektiv-Auflösung wird in Linienpaaren pro Millimeter (lp/mm) angegeben.

Auflösung und Linienpaare pro Millimeter

Die Auflösung eines Objektivs wird in Linienpaaren pro Millimeter (lp/mm) angegeben. Dieser Wert beschreibt, wie viele feine Linien auf einem Millimeter noch klar voneinander getrennt dargestellt werden können. Je höher dieser Wert, desto schärfer ist das abgebildete Detail. Nur wenn die Objektivauflösung hoch genug ist, kann ein Sensor sein volles Potenzial ausschöpfen.

Typisches Auflösungstestchart
Typisches Auflösungstestchart

MTF-Kurven: Schärfe vom Zentrum bis zum Rand

Mit der MTF-Kurve (Modulationstransferfunktion) lässt sich das Auflösungsvermögen eines Objektivs über das gesamte Bildfeld hinweg darstellen – von der Bildmitte bis zum Rand. Die Kurve basiert auf einem Testchart mit schwarz-weißen Linien, deren Abstand immer kleiner wird. Hersteller geben MTF-Kurven oft auf Anfrage oder in Datenblättern an und sie helfen dabei, die tatsächliche Leistung eines Objektivs objektiv zu bewerten.

Erfahren Sie mehr über MTF


Die Qualität von Objektiven beurteilen mithilfe von MTF


Muss anders aufbereitet werden

Exkurs: Megapixel

Viele Hersteller von Consumer Kameras oder Smartphones werben mit der besonders hohen Megapixel-Anzahl ihrer Geräte. Dem Verbraucher soll suggeriert werden, dass mehr Megapixel gleichzeitig mehr Auflösung bedeuten und somit das beste Bild entsteht. Doch die höchste Megapixel-Anzahl nützt Ihnen nichts, wenn Ihr Objektiv nicht darauf abgestimmt ist. Da gute Optiken teuer sind, sparen viele Hersteller gerade hier an den Kosten. Nehmen wir als Beispiel ein Smartphone, dessen Kamera eine Auflösung von 20 MP besitzen soll. Wenn die Linse dieses Smartphones bereits ein unscharfes Bild liefert, wird ein Sensor mit einer so hohen Pixelanzahl diese Unschärfe nur vergrößern.

Eine Kompaktkamera mit 5 MP Auflösung und einem hochwertigen Objektiv kann dagegen deutlich schärfere Bilder liefern – trotz der vermeintlich schlechteren Auflösung.

In der industriellen Bildverarbeitung werden in der Regel Sensoren mit Auflösungen zwischen VGA (0,3 MP) und 5 MP angeboten. Höhere Auflösungen wären hier – zumindest bei C-Mount-Kameras – wenig sinnvoll, da die einzelnen Pixel viel zu klein sind und das Rauschen viel zu hoch wäre, um anspruchsvolle Mess- und Inspektionsaufgaben ausführen zu können.

Auflösung und Pixelgröße

Pixelgröße und Objektivwahl in der Praxis

Die Auflösung des Objektivs muss zur Pixelgröße des Sensors passen – nur dann wird jedes Pixel auch scharf abgebildet. Bei einem 5-Megapixel-Sensor beispielsweise benötigen Sie ein Objektiv, das diese 5 MP auch tatsächlich auflösen kann. Manche Objektive geben die unterstützte Sensorauflösung direkt in Megapixeln an – das vereinfacht die Auswahl, ersetzt aber nicht die Prüfung anhand technischer Daten wie lp/mm oder MTF-Kurven. Nur wenn Sensorauflösung und Objektivleistung zusammenpassen, lässt sich das volle Potenzial eines Bildverarbeitungssystems ausschöpfen.

Zusammenspiel Brennweite & Sensorgröße

Als Brennweite bezeichnen wir den Abstand zwischen dem optischen Mittelpunkt eines Objektivs und dem Brennpunkt. Im Brennpunkt schneiden sich alle Lichtstrahlen der parallel einfallenden Lichtstrahlen. Die Brennweite f eines Objektivs ist somit abhängig von der Brechkraft der Linsen und wird in Millimetern angegeben.

Zusammenspiel Brennweite & Sensorgröße

Brennweite und Bildwirkung

Je größer die Brennweite, desto größere Tele-Eigenschaften hat das Objektiv. Die riesigen Objektive, die wir vielleicht von Sportfotografen oder Paparazzi kennen, haben also deutlich größere Brennweiten, als die Objektive an Consumer-Kameras. Weitwinkel- und Fisheye-Objektive haben dementsprechend geringere Brennweiten.

Die Brennweite wird durch die Sensorbreite, die Objektbreite und den Arbeitsabstand bestimmt. Die meisten Objektivanbieter bieten auf ihren Webseiten Rechenprogramme an, mit denen Sie die Brennweite berechnen können.

Typische Brennweiten

Brennweite (mm)

Objektivtyp

FOV bei 2/3"-Sensor

FOV bei 1/2,5"-Sensor

2

Fisheye

sehr groß

groß

6

Weitwinkel

groß

normal

12

Normal

mittel

klein

35

Tele

klein

sehr klein

100

Super-Tele

sehr klein

extrem klein

Berechnung der Brennweite

Die Brennweite wird durch die Sensorbreite, die Objektbreite und den Arbeitsabstand bestimmt. Die meisten Objektivanbieter bieten auf ihren Webseiten Rechenprogramme an, mit denen Sie die Brennweite berechnen können.

Alternativ kann man die Brennweite mithilfe dieser Formel errechnen:

Could not map


Wahl der richtigen Brennweite


Nicht jede berechnete Brennweite ist als Objektiv verfügbar. Gängige Werte sind 4, 6, 8, 12, 16, 25, 35, 50, 75 und 100 mm (Festbrennweiten). Liegt Ihr Wert dazwischen, wählen Sie tendenziell die kleinere Brennweite für einen größeren Bildausschnitt und eine höhere Auflösung.
Zoom-Objektive sind flexibel, bieten aber meist eine geringere Bildqualität als Festbrennweiten.

Beispielbilder für verschiedene Brennweiten

Der Bildvergleich zeigt, wie sich mit zunehmender Brennweite der Bildausschnitt verkleinert und der Zoom-Effekt verstärkt – entscheidend für die Wahl der richtigen Optik. Dabei muss die Brennweite immer zur Sensorgröße und zum konkreten Anwendungsaufbau passen.

Wie finde ich das richtige Objektiv - Brennweite
Wie finde ich das richtige Objektiv - Brennweite
How to find the right lens - focal length

Blende & Lichtverhältnisse

Die Wahl der Blendenöffnung hat direkten Einfluss auf die Bildqualität und die Helligkeit. Die Blendenzahl (engl. F-number) ist das Verhältnis von Brennweite zu Durchmesser der Blendenöffnung und gibt an, wie weit die Blende geöffnet ist.

Blende & Lichtverhältnisse
Eine geringere Blendenöffnung kann die Schärfentiefe erhöhen, allerdings führt zu starkes Abblenden zu Beugungsunschärfe. Es gilt also, einen Kompromiss zu finden.

Blendenzahl und Bildqualität

Eine hohe Blendenzahl bedeutet eine kleinere Blendenöffnung – es fällt weniger Licht auf den Sensor. Eine weit geöffnete Blende ist bei schlechten Lichtverhältnissen von Vorteil, da mehr Licht durchgelassen wird.

Kleinere Blendenöffnungen erhöhen zwar die Schärfentiefe und reduzieren Abbildungsfehler wie Vignettierung, können aber zu Beugungsunschärfe führen. Diese entsteht durch Lichtbeugung an der Blendenkante und mindert die Bildqualität.

Jedes Objektiv hat daher eine optimale Blendenzahl – als Kompromiss zwischen maximaler Schärfentiefe und minimaler Beugung.

Fazit: Wählen Sie die Blendenöffnung so, dass sie zur Beleuchtungssituation Ihrer Anwendung passt – weder zu weit noch zu stark abgeblendet.

Herkömmliche Objektive sind für sichtbares Licht optimiert, also für Wellenlängen zwischen 400 und 700 nm. Infrarot-Licht (IR) wird von diesen Objektiven meist nur unscharf abgebildet. Bei reiner IR-Anwendung ist diese Unschärfe oft noch akzeptabel.

Sollen jedoch sowohl sichtbares Licht als auch Infrarot-Licht gleichzeitig scharf abgebildet werden, muss das Objektiv einen deutlich größeren Wellenlängenbereich von 400 bis 1000 nm abdecken. Diese Anforderung macht das Objektiv teurer oder führt zu Kompromissen bei anderen Leistungsparametern.

Arbeitsabstand /Abbildungsmaßstab

Die meisten Objektive für die industrielle Bildverarbeitung sind auf einen Arbeitsabstand von etwa 50 cm optimiert. Dieser Abstand entspricht dem typischen Abstand zwischen Kamera und Objekt in vielen industriellen Anwendungen.

Normale Machine Vision-Objektive liefern die beste Bildqualität bei Abbildungsmaßstäben zwischen 1:1 und 1:10 (Verhältnis Sensorgröße zu Objektgröße). Dieser Bereich wird oft durch den minimalen optischen Abstand (MOD) des Objektivs begrenzt.

Mit sogenannten Zwischenringen kann der Arbeitsabstand und damit auch die Vergrößerung erhöht werden. Allerdings sind Standard-Objektive nicht für diese größeren Vergrößerungen ausgelegt – die Bildqualität leidet meist deutlich. Für optimale Ergebnisse sollten Zwischenringe daher möglichst vermieden werden.

Wenn höhere Abbildungsmaßstäbe (größer als 1:10) benötigt werden, empfiehlt sich der Einsatz von Makro-Objektiven. Diese sind speziell für den Bereich von etwa 1:10 bis 1:1 konzipiert.

Für noch größere Vergrößerungen (ab etwa 5-fach, also Maßstab ≥ 5:1) kommen Mikroskop-Objektive zum Einsatz.

Checkliste zur Objektivwahl

Bevor Sie sich für ein Objektiv entscheiden, prüfen Sie die folgenden Punkte:

  • Objektivanschluss: Ist der Mount des Objektivs (z. B. C-Mount) kompatibel mit Ihrer Kamera?

  • Auflösung: Entspricht die Objektivauflösung der Sensorauflösung, sodass alle Details scharf abgebildet werden?

  • Brennweite: Passt die Brennweite zur Sensorgröße und zum gewünschten Bildausschnitt Ihrer Anwendung?

  • Bildkreis: Deckt der Bildkreisdurchmesser den gesamten Sensor ab – ohne Vignettierung?

  • Blende: Ist die Lichtstärke (Blendenöffnung) für Ihre Umgebungshelligkeit ausreichend?

Unsere Objektive & passendes Zubehör

Nutzen Sie unser breitgefächertes Portfolio und wählen Sie das passende Produkt für Ihr Vision System. Unser Objektiv-Rechner hilft Ihnen das passende Objektiv für Ihr Gesamtsystem ganz einfach auszuwählen.

Wie können wir Sie unterstützen?

Wir beraten Sie gerne bei der Produktauswahl und finden die richtige Lösung für Ihre Anwendung.