카메라 기술

카메라 시스템의 이미지 품질

좋은 이미지를 만드는 요소는 무엇일까요? 선명도와 대비뿐만 아니라, 비전 시스템용 카메라 선택할 때 고려해야 할 다른 중요한 기준들이 있습니다. 이미지 품질은 센서 크기, 픽셀 수, 이미지 노이즈, 노출 및 노출 시간과 같은 다양한 요인에 따라 달라집니다. 또한 비전 시스템의 특성 및 요구 사항에 따라 외부 환경도 중요한 역할을 합니다. 카메라를 효과적으로 비교할 수 있는 주요 기준을 안내해 드리겠습니다.

백서

이미지 품질은 어떻게 평가합니까?

카메라의 이미지 품질을 평가할 때 중요한 기준은 무엇입니까? 그리고 이러한 기준에 따라 최적의 이미지 품질을 제공할 여러 카메라 중 하나를 어떻게 결정할 수 있습니까?

이 백서에서는 다음과 같은 질문에 대한 답을 제공합니다.

  • 다양한 카메라의 이미지 품질은 어떤 기준으로 평가하나요?

  • 카메라를 공정하게 비교하려면 어떻게 동일한 조건을 설정할 수 있을까요?

  • 디지털 게인이 이미지 품질을 향상시키는 데 사용될 수 있을까요?

  • 조명 양, 센서 및 픽셀 크기, 다이내믹스, SNR, 해상도와 같은 요소들이 이미지 품질에 어떤 영향을 미칩니까?

카메라 비교를 위한 기준

카메라 기술과 머신 비전에서는 이미지 품질과 적합한 비전 시스템 선택에 영향을 미치는 다양한 요소가 있습니다. 유럽 머신비전 협회(EMVA)는 산업용 카메라를 더 쉽게 비교할 수 있도록 EMVA1288 표준을 도입했습니다. 이 표준은 픽셀 특성, 새츄레이션 용량(Saturation Capacity), 센서 유형 등 주요 지표를 바탕으로 다양한 카메라 기술을 손쉽게 비교할 수 있도록 돕습니다.

의미 있는 카메라 비교를 위해서는 동일한 센서를 사용하는지 확인해야 합니다. 또한 조명, 노출 시간, 오브젝트와의 거리, 렌즈 등 주요 요소들도 일치해야 이미지 품질을 현실적으로 평가할 수 있습니다. EMVA 데이터 시트의 정보는 이러한 조건 하에서 측정되어 명확한 비교를 가능하게 합니다.

이미지 품질: 카메라 구매를 위한 결정적 기준

우수한 이미지 품질을 결정하는 요소들은 산업용 카메라나 개인용 카메라를 구분할 필요 없이 모두 비슷합니다. 시스템 카메라나 SLR 카메라를 선택할 때는 "이미지 품질이란 무엇인가?"라는 질문에 답하기 위해 다음과 같은 기준을 고려해야 합니다.

  • 픽셀 수 및 센서 크기: 세부 정확도와 다양한 조명 조건에서의 성능에 영향을 미칩니다.

  • 양자 효율(QE): 센서가 빛을 전기 신호로 얼마나 잘 변환하는지를 나타내며, 특히 저조도 환경에서 성능에 큰 영향을 줍니다.

  • 이미지 노이즈와 신호 대 잡음비(SNR): 높은 SNR은 특히 높은 ISO 설정에서도 노이즈 없이 선명한 이미지를 제공합니다.

  • 다이내믹 레인지(Dinamic Range): 밝은 부분과 어두운 부분의 세부 정보를 포착하는 능력으로, 색상을 더욱 정확하게 재현할 수 있게 해줍니다.

  • 밝기 및 조명: 다양한 조명 조건에서의 성능은 이미지 품질에 매우 중요합니다.

  • 선명도: 렌즈의 품질과 이미지 처리에 좌우되며, 전체 이미지 품질에 중요한 영향을 미칩니다.

  • 대비: 높은 대비는 이미지를 더 선명하고 인상적으로 만들어줍니다.

이러한 기준들을 고려하면 최상의 이미지 품질을 제공하는 카메라를 선택할 수 있습니다.

이미지 품질을 위한 주요 요소

센서 크기 및 이미지 서클

센서 크기 및 픽셀 수

센서 크기와 픽셀 수는 이미지 품질에 중요한 요소입니다. 센서는 들어오는 빛을 전자로 변환하며, 이 전자들은 이미지 정보를 생성하는 데 사용됩니다. 이 과정에서 센서의 픽셀들이 핵심 역할을 합니다. 센서마다 양자 효율이 달라, 광자를 전자로 변환하는 정도가 다릅니다. 양자 효율이 높을수록 더 많은 이미지 정보가 생성되어 이미지 품질이 향상됩니다. 또한, 픽셀의 수와 크기도 이미지 품질에 영향을 미칩니다. 너무 작은 픽셀들이 많으면 이미지 노이즈가 증가할 수 있어, 큰 센서라도 자동으로 고품질 이미지를 보장하지는 않습니다. 고품질 이미지를 얻기 위해서는 센서 크기, 픽셀 수, 픽셀 크기가 최적으로 조합되어야 합니다.

신호 대 잡음비
신호 대 잡음비가 낮은 경우(왼쪽)와 높은 경우(오른쪽) 비교

이미지 노이즈 및 SNR

이미지 노이즈는 디지털 이미지에서 흔히 발생하는 시각적 방해 요소로, 이미지가 거칠고 흐릿하게 보이게 합니다. 이는 센서에 닿는 빛의 불규칙성과 카메라 회로의 전자적 노이즈 등 여러 요인으로 인해 발생합니다.

고품질 카메라는 이미지에서 노이즈를 최소화하고 신호와 명확히 구분하는 것을 목표로 합니다. 신호 대 잡음비(SNR)는 이 목표가 얼마나 잘 달성되었는지를 나타내는 지표입니다. SNR 값이 높을수록 신호가 노이즈의 영향을 덜 받는 것을 의미하며, 이는 더 나은 이미지 품질로 이어집니다.

카메라를 구매할 때 센서 크기, 픽셀 수, 노출, 컨트래스트와 같은 기준은 이미지 품질에 결정적인 영향을 미칩니다. 따라서 "이미지 품질이란 무엇인가?"라는 질문에 답하려면 SNR도 고려 사항에 포함해야 합니다.

더 넓은 다이나믹 레인지

카메라의 다이내믹 레인지(Dynamic Range)

카메라의 이미지 품질은 밝은 부분과 어두운 부분을 얼마나 잘 표현할 수 있는지를 나타내는 다이내믹 레인지에 크게 좌우됩니다. 이때 픽셀이 중요한 역할을 하며, 밝은 부분에서는 많은 빛을 흡수하고 어두운 부분에서는 적은 빛을 필요로 합니다. 그러나 노출 시간이 부족하면 어두운 부분은 흐릿해지고 밝은 부분은 과다 노출되어 이미지 품질이 떨어질 수 있습니다. 따라서 우수한 다이내믹 레인지를 갖춘 카메라는 충분한 빛을 포착할 수 있는 큰 픽셀을 가진 대형 센서를 갖추는 것이 이상적입니다. 이는 특히 밝은 번호판과 어두운 운전자를 모두 선명하게 포착해야 하는 교통 및 운송 분야의 고명암 대비 장면 촬영에서 중요합니다.

전체 비전 시스템 한눈에 보기

이 글에서는 다양한 기술적 요소를 강조했지만 결국 이미지 품질은 비전 시스템의 전체적인 구성에 따라 달라집니다.

  • 카메라의 용도는 무엇입니까?

  • 비전 시스템의 주변 광은 어떻습니까?

  • 해당 어플리케이션에서 가장 중요한 카메라 기준은 무엇입니까?

Basler에서는 오랜 전문 경험을 바탕으로 카메라 구매와 다양한 시스템 비교에서 더 나은 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다. 폭넓은 제품 포트폴리오를 통해 어플리케이션에 최적화된 비전 시스템을 제공합니다.

최적의 이미지 품질을 구현하는 Basler 제품

Basler 카메라는 뛰어난 이미지 품질을 보장합니다. 당사의 카메라와 적합한 렌즈, 조명을 함께 사용하면 어플리케이션에 최적화된 비전 시스템을 완성할 수 있습니다.

어떻게 도와드릴까요?

제품 선택에 대한 조언을 드리고 고객의 ‍어플리케이션에 적합한 솔루션을 찾아드립니다.