돔 조명과 사용 시기
돔 조명기는 균일한 조명을 생성하여 까다로운 테스트 물체도 안정적으로 품질 관리할 수 있습니다.
조명 셀렉터는 어플리케이션에 최적화된 조명 솔루션을 추천해 드리며, 호환성이 검증된 조명 및 액세서리를 쉽고 빠르게 선택할 수 있도록 단계별 가이드를 제공합니다.
어플리케이션에 적합한 조명을 선택하기는 어려울 수 있습니다. 시장에는 다양한 조명 옵션이 있으므로 비용과 통합적인 노력을 절약하려면 설계 단계 초기에 적합한 조명을 선택하는 것이 중요합니다. 그렇다면 비전 어플리케이션에 맞는 최적의 조명 유형을 어떻게 선택할 수 있을까요?
돔 조명을 배치하고 사용하기 가장 좋은 시기를 알려 드리겠습니다.

돔 조명은 LED가 고리를 따라 배열되어 돔 모양으로 빛을 발하는 돔형 LED 조명입니다.
돔에서 빛이 난반사되어 피사체를 특히 균일하게 조명할 수 있습니다.
돔 조명은 모든 입사각에서 간접 조명을 제공합니다. 따라서 복잡한 모양의 테스트 물체에도 균일한 조명을 제공합니다.
적용 사례 - 까다로운 테스트 대상도 신뢰할 수 있는 품질 관리. 이미지, 텍스트 또는 색상 판별. 인쇄 회로 기판과 같이 반짝이거나 곡면 또는 고르지 않은 표면 검사
조명 선택에 도움이 필요하신가요?
당사의 조명 어드바이저는 적합한 조명 및 구성 요소를 단계별로 안내하여 개별 제품을 추천합니다. 설계 프로세스 중에 신속하게 비전시스템에 적합한 조명을 선택하세요.
조명 어드바이저적합한 조명 액세서리로 조명 설정을 완성하세요.
어플리케이션을 제대로 비추는 데 필요한 모든 것을 찾아보세요. 각 조명 설정에는 전원 공급 장치가 필요하며 완벽한 조명을 위해 전원 공급 장치, 브래킷, 디퓨저 및 편광판과 같은 추가 액세서리를 추가할 수 있습니다.