Témoignages clients

Examiner les processus cellulaires au microscope

ace camera : un œil vif et rapide pour la recherche cellulaire

Client
SYNENTEC GmbH
Localisation
Elmshorn, Allemagne
Date
2013

La recherche est importante lorsqu'il s'agit de décrypter le mécanisme d'une maladie. SYNENTEC GmbH développe et produit des microscopes d'imagerie pour l'analyse cellulaire entièrement automatique. NYONE est un appareil utilisé principalement dans la recherche cellulaire et la découverte de médicaments. Le NYONE permet d'observer en détail l'intérieur des cellules et d'en résoudre les moindres détails.

Coupe transversale d'un cerveau à l'échelle millimétrique
Coupe d'un cerveau à l'échelle millimétrique : Les tissus obtenus lors de biopsies ou d'autopsies sont préparés en coupes fines ou mis en solution avant l'examen. Si nécessaire, ils sont colorés pour mieux visualiser certaines caractéristiques.

Le traitement de l'image fournit les détails pour l'analyse microscopique

NYONE nous aide à comprendre les processus à l'intérieur de la cellule, à cartographier ses traces numériquement et à les convertir en données compréhensibles. Le traitement d'images et les caméras numériques sont des outils irremplaçables dans cette entreprise

Coupe transversale d'un cerveau à l'échelle nanométrique
Coupe transversale d'un cerveau à l'échelle nanométrique

Processus métaboliques et défauts dans les cellules

La cytométrie basée sur l'image avec le NYONE nous permet de mieux comprendre les processus de la vie. Avec des résolutions allant du millimètre au nanomètre, le NYONE nous permet de mieux comprendre les processus métaboliques dans les cellules.

Le défi consistait à trouver une caméra qui fournisse des images de très bonne qualité à un débit de données élevé. C'est une nécessité pour les images microscopiques si les défauts des cellules doivent être repérés de manière explicite et à haut débit.

NYONE analyse les processus métaboliques des cellules
NYONE analyse les processus métaboliques des cellules

Haute qualité d'image grâce à des caméras industrielles de haute qualité

Les instruments de mesure basés sur l'imagerie deviennent de plus en plus importants pour les sciences de la vie. La qualité des caméras Basler est telle qu'elle permet de remplacer les autres méthodes de mesure par des systèmes d'imagerie de haute qualité. Dans ce contexte, la sensibilité et la qualité du signal sont les éléments clés. L'architecture du pilote pylon permet également d'effectuer des ajustements spécifiques à l'application de manière rapide et peu coûteuse, ce qui garantit une adaptation efficace aux changements du marché.

Caméra Basler ace GigE
Caméra Basler ace GigE

Deux caméras pour le positionnement et l'imagerie microscopique

Les échantillons de tissus ou de sang placés sur un porte-échantillon sont colorés avec des colorants fluorescents pour produire les images du microscope. Ces colorants se lient spécifiquement à la cellule ou au tissu, facilitant ainsi l'examen de zones particulières dans ou sur la cellule. En fonction de la technique de coloration utilisée, du filtrage de la lumière et de la lumière émise par l'objet, différents problèmes peuvent être résolus lors de l'examen microscopique ultérieur.

SYNENTEC a opté pour deux Caméras GigE Basler ace. L'une des caméras contrôle la position optimale de l'objet par rapport au porte-échantillon. La seconde caméra est la caméra principale, qui fournit l'image microscopique de l'échantillon biologique. La qualité des capteurs de la caméra est une caractéristique particulière qui impressionne, et lorsqu'elle est associée à la possibilité de sélectionner des zones spécifiques de l'image (via l'AOI), une fréquence d'images très élevée est générée.

Avec Basler, nous avons un partenaire qui s'acquitte de tâches complexes avec rapidité et fiabilité et pour qui le service à la clientèle n'est pas un concept étranger.
Matthias Pirsch
Directeur général, SYNENTEC GmbH

SYNENTEC est un fabricant de premier plan de systèmes d'imagerie cellulaire à fluorescence et à fond clair à haut débit et de périphériques d'automatisation pour les essais cellulaires tels que le développement de lignées cellulaires, les applications en amont, la découverte de médicaments, la recherche sur le cancer, l'immunologie ou la recherche sur les cellules souches. L'objectif de SYNENTEC est de proposer des appareils de qualité supérieure à des prix attractifs et raisonnables afin d'offrir à tous la possibilité d'équiper les laboratoires d'un système automatisé d'imagerie cellulaire à haut débit. La société est basée à Elmshorn, en Allemagne.

Comment pouvons-nous vous aider ?

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller sur le choix des produits et de trouver la bonne solution pour votre application.