Technologie capteur

Efficacité quantique et sa pertinence pour la vision industrielle

L'efficacité quantique (Quantum Efficiency QE) est un paramètre clé pour les solutions de vision industrielle précises et fiables. Elle décrit la capacité d'un capteur d'image à convertir les photons en un signal exploitable. Une QE élevée augmente le signal utile dans des conditions identiques, influençant la qualité d'image, le temps d'exposition, la puissance d'éclairage et les coûts. Cet article montre comment l'influence de la QE se définit selon les exigences applicatives.

  • Dernière mise à jour : 10/11/2026

  • Temps de lecture : environ 12 Minutes

Faits essentiels sur l'efficacité quantique

  • La QE décrit l'efficacité avec laquelle un capteur d'image convertit les photons entrants en charge électrique.

  • Particulièrement adapté aux applications à grande vitesse, en faible luminosité et dans le proche infrarouge (NIR).

  • Une QE élevée permet de réduire les temps d'exposition, la puissance d'éclairage ou le gain.

  • Une QE élevée améliore le rendement du signal et peut ainsi contribuer à une imagerie de meilleure qualité.

  • Les valeurs de QE dépendent de la longueur d'onde et diffèrent significativement entre la lumière visible et le NIR dans les capteurs CMOS.

L'importance de l'efficacité quantique pour votre application de vision industrielle

L'efficacité quantique n'est pas une métrique abstraite ; en pratique, elle détermine si votre application fonctionne de manière fiable ou échoue aux limites du physiquement possible. Mais quelles valeurs de QE sont réellement nécessaires pour des exigences spécifiques ? Il n'existe pas de QE minimum universel. Ce qui compte, c'est la valeur de QE à la longueur d'onde d'éclairage utilisée et si elle permet d'atteindre le rapport signal/bruit requis, en tenant compte de la taille des pixels, du temps d'exposition et du bruit.

Alors, à quel moment le surcoût lié aux capteurs hautement spécialisés est-il justifié ? Dans les sections suivantes, nous présentons des profils d'exigences typiques issus de la pratique en vision industrielle.

Pour le signal capteur disponible, le QE à la longueur d'onde d'éclairage utilisée est déterminant.

Spectre proche infrarouge (NIR)

Pour les capteurs en silicium, la QE diminue généralement dans le proche infrarouge à mesure que la longueur d'onde augmente. De bonnes valeurs dans le domaine visible renseignent peu sur la sensibilité à 850 nm ou 940 nm. La QE à la longueur d'onde d'éclairage utilisée détermine le signal disponible du capteur. Lors du choix d'une caméra, il convient donc d'évaluer le comportement de la QE sur l'ensemble de la plage de longueurs d'onde effectivement utilisée.
Imagerie haute vitesse avec une efficacité quantique élevée pour des signaux d'image puissants à des temps d'exposition courts

Haute vitesse

Avec des temps d'exposition courts ou dans des applications en faible luminosité, seuls quelques photons atteignent le capteur. Une QE élevée à longueur d'onde d'éclairage sélectionnée convertit davantage de photons en électrons et maintient le signal utile suffisamment élevé, même à des cadences d'images élevées ou dans des conditions d'éclairage difficiles. Les facteurs déterminants sont la puissance d'éclairage disponible, la taille des pixels, le bruit et le rapport signal sur bruit requis.

Quels paramètres influencent fortement l'efficacité quantique

L'efficacité quantique est définie comme le rapport entre les électrons de signal générés et le nombre de photons incidents ; il s'agit de l'une des caractéristiques clés d'un capteur d'image. Plus l'efficacité quantique est élevée, plus le signal exploitable produit par le capteur est important pour une même quantité de lumière. Dans l'acquisition d'images et le traitement d'images qui s'ensuit, l'efficacité quantique influence directement ou indirectement plusieurs paramètres essentiels.

Une efficacité quantique plus élevée augmente le signal utile et améliore le rapport signal/bruit à quantité de lumière égale.
Un QE plus élevé génère davantage d'électrons avec la même quantité de lumière. Cela améliore le rapport signal/bruit.

Rapport signal sur bruit (SNR)

Une QE plus élevée convertit davantage de photons en électrons pour une même quantité de lumière. Cela augmente le signal utile, ce qui améliore directement le rapport signal sur bruit. Comme le bruit de photons n'augmente qu'avec la racine carrée du nombre d'électrons, le rapport signal sur bruit s'améliore même dans les applications où la lumière est limitée.

Un QE plus élevé génère davantage d'électrons et permet d'obtenir des images exploitables à des niveaux d'éclairage plus faibles.
Comparaison du rendement quantique : 80 % génère environ 800 électrons à partir de 1 000 photons, tandis que 40 % n'en génère que 400.

Éclairage minimal et sensibilité

Le QE décrit combien de photons sont convertis en électrons : à 80 % de QE, 1 000 photons produisent environ 800 électrons ; à 40 %, seulement 400. Un QE plus élevé permet d'imager à des niveaux d'éclairage plus faibles. Les caméras peuvent ainsi capturer un signal d'image suffisamment fort, même à des temps d'exposition courts, sans avoir à amplifier significativement le signal.

Une QE plus élevée permet des temps d'exposition courts, des cadences d'images élevées et moins de flou de mouvement.
Un QE plus élevé réduit le temps d'exposition, permet d'atteindre des cadences d'images plus élevées et réduit le flou de mouvement en vision industrielle.

Temps d'exposition et cadence d'images maximale

Une QE plus élevée permet de constituer un signal suffisant en moins de temps, ce qui réduit le temps d'exposition sans introduire de bruit dans l'image. Cela permet :

  • Des cadences d'images (fps) plus élevées

  • D'éviter le flou de mouvement

Facteurs importants influençant la QE

Paramètre

Influence de l'efficacité quantique

Résultat pratique d'une QE élevée

SNR (rapport signal/bruit)

Proportionnel à la QE

Images plus nettes et sans bruit en faible luminosité

Temps d'exposition

Inversement proportionnel

Temps d'exposition réduit, cadence d'images plus élevée

Gain du signal

Inversement proportionnel

Gain numérique réduit, moins de bruit dans l'image

Sensibilité spectrale

Dépendante de la longueur d'onde


Capture optimisée de longueurs d'onde spécifiques, par exemple dans le domaine NIR ou UV


Architecture du capteur et optimisation du rendement quantique

L'architecture du capteur et l'optimisation du rendement quantique influencent considérablement l'efficacité avec laquelle un capteur d'image convertit la lumière incidente en charge électrique. L'éclairage par la face avant et par la face arrière, une conception de capteur spectralement optimisée ainsi que la taille des pixels déterminent ensemble le rendement lumineux et, par conséquent, la qualité d'image. L'enjeu est de concevoir ces facteurs en adéquation avec l'application spécifique et la plage de longueurs d'onde concernée.

Par rapport au FSI, le BSI dirige la lumière de manière plus directe vers la couche photosensible.
Les capteurs BSI dirigent la lumière de façon plus directe vers la couche photosensible, ce qui offre des avantages avec les petits pixels et en faible luminosité.

Éclairage frontal et éclairage dorsal

Dans les capteurs à éclairage frontal (FSI), l'électronique de lecture est située du côté exposé à la lumière, ce qui réduit la surface sensible. Des microlentilles concentrent la lumière sur les zones sensibles, améliorant ainsi le rendement lumineux. Les capteurs à éclairage dorsal (BSI) sont exposés par l'arrière, de sorte que la lumière atteint directement la couche photosensible. Cela est particulièrement avantageux avec de petits pixels et en faible luminosité, permettant d'obtenir une efficacité quantique plus élevée.

Le capteur, le filtre, la vitre de protection et l'objectif sont adaptés à la plage spectrale.
Les composants assortis maximisent la sensibilité effective dans la plage spectrale concernée.

Optimisation spectrale

Le rendement quantique (QE) dépend de la longueur d'onde. Un capteur CMOS standard peut être sensible à la lumière visible, mais la QE chute considérablement dans la plage infrarouge. Il existe cependant des capteurs CMOS dont la conception des pixels permet d'améliorer la QE dans la plage NIR. Pour les applications dans la plage NIR, le capteur doit correspondre à la longueur d'onde de la source lumineuse utilisée.

Des pixels plus grands améliorent le rapport signal/bruit, et un facteur de remplissage élevé augmente le rendement photonique.
Des pixels plus grands améliorent le rapport signal/bruit, tandis que des pixels plus petits augmentent la résolution. Un facteur de remplissage élevé accroît le rendement photonique.

Taille des pixels et facteur de remplissage

Les pixels de grande taille collectent davantage de photons que les pixels de petite taille à temps d'exposition et QE identiques, ce qui augmente le signal et améliore le rapport signal/bruit. Les pixels de petite taille, en revanche, permettent une résolution spatiale plus élevée et des systèmes plus compacts. Le facteur de remplissage décrit la proportion de la surface du pixel qui est réellement sensible à la lumière. Un facteur de remplissage élevé améliore le rendement en photons et favorise un QE élevé.

Rapports EMVA

Mesures QE selon la norme EMVA

La norme EMVA 1288 définit des procédures uniformes pour mesurer et présenter la qualité d'image des caméras et des capteurs d'image. Des paramètres clés tels que l'efficacité quantique, le bruit d'obscurité, la capacité de saturation, le rapport signal/bruit et la plage dynamique sont ainsi rendus transparents et comparables.

Vers la norme EMVA

QE : un facteur déterminant pour la qualité d'image et le choix du capteur

L'efficacité quantique est une métrique clé pour la sensibilité lumineuse d'une caméra. Elle détermine avec quelle efficacité un capteur convertit les photons en électrons, et influence ainsi la force du signal, le rapport signal/bruit et la détection des détails. Selon la plage spectrale et l'application, les exigences varient — de la plage visible à la sensibilité NIR ou SWIR spécialisée. Prendre en compte l'efficacité quantique conjointement avec les autres données du capteur permet une sélection plus précise de la caméra pour les tâches de traitement d'image exigeantes.

FAQ sur l'efficacité quantique

L'efficacité quantique décrit la capacité d'un capteur d'image à convertir les photons entrants en électrons de signal électrique. Une efficacité quantique de 80 %, par exemple, signifie que sur 1 000 photons entrants, environ 800 électrons sont générés. Plus l'efficacité quantique est élevée pour une même quantité de lumière, plus le signal d'image exploitable est fort.

Un QE élevé est particulièrement important pour les temps d'exposition courts, les cadences d'images élevées, les conditions de faible luminosité et les applications NIR. Il permet de générer un signal suffisamment fort en moins de temps, en évitant le flou de mouvement, le gain supplémentaire et une puissance lumineuse plus élevée.

À taille de pixel et temps d'exposition identiques, un capteur avec une QE plus élevée délivre un signal plus fort et a un effet positif sur le SNR. Cependant, le SNR est également influencé par le bruit et la taille des pixels. Pour un capteur peu bruyant avec un grand pixel, le SNR peut être meilleur malgré une QE plus faible que celui d'un capteur plus bruyant avec des pixels plus petits et une QE nettement plus élevée. Pour une évaluation rigoureuse, des données de mesure normalisées — par exemple selon la norme EMVA 1288 — doivent également être consultées.

Non. Le QE dépend de la longueur d'onde et peut différer significativement entre la lumière visible et le NIR. Pour la sélection, la courbe de QE dans la plage spectrale concernée, la taille des pixels et le bruit du capteur, ainsi que l'éclairage, l'objet, le filtre, la vitre de protection et l'objectif doivent tous être pris en compte ensemble. Seule l'interaction de ces facteurs détermine la qualité d'image réalisable et le rapport signal/bruit.

Le rendement quantique (QE) est déterminé par, entre autres facteurs, l'architecture du capteur, le facteur de remplissage et les microlentilles. Les capteurs à éclairage par la face arrière peuvent offrir des avantages, notamment avec les petits pixels, car la lumière est moins obstruée par les couches métalliques et les structures de transistors. Pour une évaluation bien fondée, il convient également de consulter des données de mesure normalisées — par exemple, conformément à la norme EMVA 1288.

Quels capteurs conviennent à la plage visible ?

Pour environ 400–700 nm, les capteurs CMOS monochromes à QE élevée sont bien adaptés. Ils fournissent des images détaillées et une qualité de signal élevée. Les capteurs couleur à sensibilité spectrale adaptée permettent une détection fiable des couleurs — par exemple, dans l'inspection de surfaces, l'inspection d'impression ou la surveillance d'assemblage.

Qu'est-ce qui compte dans la plage NIR ?

Dans la plage proche infrarouge d'environ 700–1 000 nm, la QE des capteurs CMOS conventionnels diminue souvent. Les capteurs CMOS monochromes optimisés pour le NIR délivrent un signal plus élevé à la même densité de photons et rendent visibles des caractéristiques difficiles à détecter en lumière visible — par exemple, dans l'inspection alimentaire.

Quels sont les avantages d'une QE élevée dans la plage SWIR ?

Dans la plage SWIR d'environ 1 000–2 500 nm, une QE élevée améliore l'acquisition du signal. Cela est pertinent pour l'inspection de semi-conducteurs, le contrôle qualité pharmaceutique, la mesure de l'humidité et la détection de corps étrangers. La plage spectrale utilisable dépend du type de capteur. De plus, une QE élevée peut réduire la puissance d'éclairage nécessaire.

Prêt à commencer ensemble ?

Apprenez-en davantage sur nos produits, nos services et comment nous pouvons vous aider dans votre prochain projet.