비닝이란?
비닝이란?
비닝은 머신 비전 카메라의 광감도를 향상 시킬 수 있는 기술입니다. 이 기술은 인접한 여러 픽셀을 결합하여 더 큰 픽셀을 형성합니다. 이 과정에서 이미지 해상도는 낮아지지만, 감광도는 향상됩니다.
비닝에는 어떤 유형이 있나요?
비닝은 수평 비닝(horizontal binning), 수직 비닝(vertical binning), 전체 비닝(full binning)이라는 세 가지 유형으로 구분됩니다. 비닝 과정에서 인접한 픽셀의 정보는 일반적으로 비닝 모드에 따라 하나의 정보로 결합됩니다. 이로 인해 해상도는 항상 비닝 비율만큼 감소하지만, 각 픽셀의 신호가 합쳐져 감도는 더욱 향상됩니다.
비닝의 이점은 무엇인가요?
감광도 향상: 여러 픽셀을 결합하면 픽셀당 더 많은 빛을 포착할 수 있어, 저조도 환경이나 빠르게 움직이는 오브젝트를 감지하는 경우에 유용합니다.
노이즈 감소: 여러 픽셀 값을 결합하면 이미지의 노이즈가 감소합니다.
프레임 속도 증가: 해상도가 낮아지면 카메라의 프레임 속도를 높일 수 있습니다.
비닝은 카메라의 센서 레벨에서 이루어집니다. 이 비닝 방식에서는 2x2 또는 3x3과 같은 정수 배수만 가능하기 때문에 해상도가 큰 폭으로 감소할 수 있습니다. Basler는 Pixel Beyond 기능을 통해 정수 배수 외에도 소수점 비율을 사용하여 더 유연하게 해상도를 조정할 수 있는 솔루션을 제공합니다.