TDI 線掃描相機
用、運作原理、優勢
TDI(時間延遲整合式)相機是一種特殊的線掃描相機,可整合多條掃描線上的光訊號。專為高取像速度而設計;這類相機對影像進行逐行移位,以增強照明強度並減少動態模糊,因此廣泛應用於晶圓與半導體檢測,以及自動光學檢測(AOI)領域。
TDI 最重要的特點
在快速移動與低光源條件下,仍能精確進行影像處理
高感光靈敏度與低雜訊
應用於半導體、顯示器及電子產品生產,以及工業檢測
運作原理為在移動過程中,整合多條感光元件掃描線
現代化 CMOS TDI 感光元件:快速、低雜訊、節能且需要密集校正
TDI 線掃描相機的典型應用領域
TDI 相機專為需要快速移動與低照度的應用而設計。時間延遲整合的原理,係針對多條感光元件掃描線,沿移動方向逐漸累加訊號,因此不但具備低雜訊,更擁有高感光靈敏度。這類相機極適用於半導體、顯示器及電子產品生產;因為在這些領域中,必須能夠在高製程速度下進行精確可靠的檢測。
TDI 與標準線掃描相機的差異
TDI 適用於傳統線掃描相機不足以應對的低光源或極快速製程領域。TDI 線掃描相機在曝光與訊號處理方面,也和傳統相機有所不同;這類相機能在移動過程中整合多條掃描線,以提高感光靈敏度並降低雜訊。
項目 | 傳統線掃描相機 | TDI 線掃描相機 |
感光元件結構 | 1 條(或少數幾條)掃描線 | 多條連續掃描線(例如,最多 256 階) |
|---|---|---|
感光靈敏度 | 參考階調(單條感光元件線) | 感光靈敏度隨 TDI 階數增加(N 倍) |
光源需求 | 需要高照度,因為訊號只進行一次整合 | 所需照度較低,因為訊號整合自多條掃描線 |
最高物件速度 | 速度範圍有限 | 在相同訊號量下,速度可大幅提高 |
動態模糊 | 在快速移動時相當嚴重 | 較低,因為同一點可進行多次「曝光」 |
成本 | 低 | 中高(因系統設計複雜) |
TDI 訊號放大:光線整合的原理與優點
透過多行曝光整合,現代化的 TDI 線掃描相機感光靈敏度可高達三倍,並擁有更寬廣的動態範圍;因此可以改善低光源條件下的訊號品質,也能更精確地擷取影像明暗區域的細節,進一步提高工業檢測製程的可靠性與效率。
步驟 1:第一條掃描線進入
當物件通過 TDI 線掃描相機下方時,感光元件的第一個畫素行,會偵測反射光並將其轉換為電荷。將此電荷記錄下來,並在每個後續累積階段再次累加。依不同的相機設定,感光元件可包含 16 至 256 個曝光階段,可大幅提高訊號強度,進而提升感光靈敏度。
步驟 2:電荷傳輸
一旦物體精確移動了一個畫素行的距離,第一條掃描線收集到的電荷,便傳遞至下一個畫素行,並與該處新獲取的光訊號進行累加。逐行重覆進行此一過程,直到讀出累加訊號為止。結果就是影像訊號獲得顯著增強;與傳統線掃描相機相比,其訊噪比更佳。
步驟 3:整合(累加)
當這些電荷到達第二條掃描線時,該行的畫素會再次拍攝物體上同一點的光訊號;在過程中新收集的電荷會與現有電荷(來自第一條線)進行累加或整合。這種多重光偵測與電荷整合,能夠確保每個畫素都具備最大的訊號強度。
步驟 4:重複所有行的拍攝作業
此移位與累加過程會在 TDI 感光元件的所有行(階段)中重複進行。電荷「沿感光元件移動」,始終與移動中的物體保持同步,並隨每一行,在物體上的精確同一點上收集更多光訊號。
步驟 5:讀取最末一行
當累積電荷到達感光元件最後一條掃瞄線時即進行讀出作業。所得畫素值包含某一點在所有行中的總累積光訊號;這樣能夠產生更強、雜訊更少的訊號,可解析出細微的亮度差異,並在低光源條件下進行更精確的評估。
TDI 線掃描相機的曝光控制與同步
TDI 線掃描相機對同步與曝光控制的要求極高。校正作業十分複雜,必須保持精確,以避免產生失真。相機與物體兩者之間移動情形的精確協調至關重要,才能確保持續輸出高影像品質。
同步與校正
透過精確的控制系統與同步硬體,相機能夠精確配合物體的移動速度。我們的影像擷取卡提供整合式觸發與同步功能,可評估編碼器訊號,並產生精確的行觸發及啟動/停止訊號,提供給 TDI 線掃描相機使用。校正與定期維護作業,可對漂移與磨損進行補償,確保同步以維持一致的影像品質。
物體移動與影像擷取的控制
自適應式控制功能,可偵測速度變化並動態調整相機設定;即便在運動輪廓不斷變化的情況下,影像仍能保持穩定,也能維持準確的測量數值。這樣可以降低延遲,並精確調整曝光與對焦參數。
在任何光線條件下,都能呈現清晰影像
在所有照明條件下要獲得清晰影像,都需要均勻、足夠強的照明;如有需要,可搭配額外光源或紅外線光,以獲得更佳對比度。使用具有高資料傳輸量(Gbit/s 範圍)及極低延遲(微秒至數毫秒)的 CXP 介面,幾乎可以即時傳輸高影像品質;因此可立即將影像資料用於快速製程相關決策。
結論:TDI 可在困難條件下帶來高影像品質
TDI 線掃描相機可在特別快速的移動與低光源條件下具備高影像品質。
應用領域:半導體生產、印刷電路板與平面顯示器測試等檢測作業。
與傳統線掃描相機的差異:多條感光元件掃描線的多重訊號整合,取代單次曝光,大幅提高感光靈敏度和訊噪比。
運作原理:對移動物體進行影像逐行拍攝;隨物體移動同步傳遞電荷並進行累加。
挑戰:需要穩定光源和物體移動、感光元件掃描與經過校正的精確同步,且對漂移十分敏感。

Basler TDI 視覺系統
Basler TDI 視覺系統為您的專案需求提供強大可靠的基礎。我們與您共同開發專為您需求量身打造的前瞻先進系統:例如,racer 2 XL TDI 線掃描相機,可提供 256 階 TDI,以頂尖速度提供亮度極佳的影像。在我們的支援下,依您的應用進行客製化,以各種元件打造出前瞻的解決方案。
TDI 線掃描相機常見問題
TDI 線掃描相機透過多條感光元件掃描線來拍攝物件的影像,並將多次曝光所獲訊號進行累加。在低光源或快速移動的情況下,能夠帶來大幅提高的感光靈敏度與影像品質。
在高速檢測系統運用 TDI 技術,效能最為顯著,例如半導體與印刷電路板測試,或科學成像應用。
使用 TDI 方法,逐行記錄物體的反射光訊號,並隨物體移動進行同步傳輸。逐行累加新的光訊號,以放大整體訊號。
TDI 系統需要均勻、穩定的光源,並針對物體移動與感光元件掃描間進行精確同步,才能產生清晰且無失真的影像。
機構不發生漂移、精確的速度控制及定期校正至關重要。為了有效傳輸資料,與 CoaXPress 等高速介面的整合也很重要。