전체 웨이퍼 이미징 기반 매크로 표면 결함 검사

반도체 비전 검사 발전

수요 증가와 공정 복잡도 심화: 반도체 검사는 제조 공정 요구 수준에 맞추어 정밀도와 처리 능력을 지속적으로 확대하고 있습니다. 실리콘 웨이퍼 및 글라스 패널의 대형 포맷화에 따라, 비전 시스템의 고해상도화, 고속화, 고신뢰성 확보는 필수 과제가 되었습니다.

  • 마지막 업데이트: 2026. 03. 01.

전체 웨이퍼 이미징 기반 매크로 표면 결함 검사
웨이퍼 이미징

전체 웨이퍼 이미징을 통한 매크로 표면 결함 검사

매크로 표면 결함 검사는 반도체 제조에서 전체 웨이퍼 이미징의 가장 중요하고 주요한 애플리케이션입니다. 매크로 표면 결함은 프런트엔드 반도체 공정 중에 발생할 수 있는 대규모 표면 이상 현상입니다.

반도체 디바이스가 미세 공정 노드로 지속적으로 스케일 다운되고, 인공지능(AI), 전기차(EV), 첨단 자동차 시스템과 같은 고성장 시장을 지원함에 따라, 허용 가능한 결함 한계는 점점 더 엄격해지고 있습니다. ADAS, 자율주행, 항공우주와 같은 고신뢰성 애플리케이션에서는 칩 불량이 용납되지 않습니다. 따라서, 포괄적인 매크로 표면 결함 검사는 현대 반도체 제조에서 필수적인 기반 요건입니다.


매크로 표면 결함이란 무엇인가요?

매크로 표면 결함은 웨이퍼 레벨에서 육안 또는 저배율 검사로 식별 가능한 결함으로, 디바이스 성능, 수율, 신뢰성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 대표적인 예는 다음과 같습니다:

  • 대형 파티클 및 오염

  • 스크래치 및 표면 손상

  • 헤이즈, 얼룩 또는 변색

  • 패턴 불규칙성 및 불균일성


매크로 표면 결함 검사는 언제 수행되는가?

매크로 표면 결함 검사는 일반적으로 다음과 같은 주요 FEOL(프론트 엔드 오브 라인) 프로세스 후에 수행됩니다:

  • 리소그래피(Lithography) 공정 이후

  • 에칭(Etch) 공정 이후

  • 포스트-CMP


매크로 표면 결함 검사가 중요한 이유

매크로 표면 결함을 조기에 검출하는 것은 높은 수율을 유지하고 후공정 불량을 방지하는 데 필수적입니다. 스크랩 및 재작업 감소뿐만 아니라, 매크로 결함 검사는 제조 장비 및 공정 장비를 보호하는 역할도 합니다. 일부 결함은 장비 내부에서 기계적 또는 공정 관련 문제를 유발하여, 계획되지 않은 다운타임과 고비용 수리로 이어질 수 있습니다..

매크로 표면 결함은 특정 영역에 국한되지 않고 기판 전 영역에 발생할 수 있기 때문에, 일부 영역만을 검사하는 방식으로는 충분하지 않습니다. 전체 웨이퍼 이미징은 웨이퍼 또는 패널 전체를 단일하고 일관된 데이터셋으로 획득하여, 대형 포맷 결함을 신뢰성 있게 검출하고 반복 가능하며 높은 처리량의 검사 워크플로우를 지원합니다.

고해상도 및 검사 속도의 전체 웨이퍼 이미징

전체 웨이퍼 이미징은 실리콘 웨이퍼 전 표면을 고해상도로 획득하는 기술입니다. 이는 품질 관리, 공정 모니터링, 수율 분석에 핵심적인 역할을 합니다. 전체 웨이퍼 이미징은 단일 샷 방식 또는 고속 스캐닝 방식으로 구현될 수 있습니다.

전체 웨이퍼 이미징은 다음과 같은 방식으로 웨이퍼 생산을 지원합니다:

  • 노치(Notch) 검출 및 액티브 웨이퍼 센터링을 포함한 웨이퍼 포지셔닝 및 얼라인먼트를 수행합니다.

  • 엔드-투-엔드 추적성을 위한 코드 리딩을 수행합니다.

  • 패턴 인쇄 품질 및 구조적 무결성을 검증합니다.

  • 검사 워크플로우를 최적화하고 수작업 공정을 최소화합니다.

  • 웨이퍼 사이즈 및 장비 복잡도 증가에 대응하는 확장성 을 지원합니다.

높은 요구 사양을 충족하기 위해서는 시스템 제약 조건 내에서 목표 성능을 달성할 수 있도록 구성 요소를 맞춤형으로 설계해야 할 수 있습니다.

귀사의 프로젝트에 대해 상담해보세요

300mm 전체 웨이퍼 이미징을 위한 맞춤형 솔루션

300 mm 웨이퍼의 전체 웨이퍼 및 글라스 기판 이미징은 최신 팹의 규모, 고정밀, 고처리량 요구로 인해 고유의 기술적 과제를 동반합니다. 픽셀 밀도 증가에 따라 데이터 처리 부하가 급증하기 때문에, 매크로 표면 결함 감도와 전체 시스템 처리량 간에는 본질적인 트레이드오프가 존재합니다.

이를 해결하기 위해, 시야각을 확대하면서도 이미지 해상도를 유지하고, 300 mm 이상에서도 일관된 성능, 속도, 감도를 확보할 수 있는 세 가지 핵심 접근 방식이 있습니다.

초고해상도 스냅샷 방식

초고해상도 스냅샷 방식

이점 :

멀티카메라 + 스티칭(Stitching)

이점

  • 대형 센서 기반 시스템과 유사한 해상도 및 시야각을 비용 효율적인 수준에서 구현합니다.

  • 더 컴팩트한 시스템 구성을 위해 짧은 작업 거리(Working Distance)를 지원합니다.

  • 스티칭(Stitching) 방식으로 인해 광학 보정에 대한 지속적인 유지 관리가 필요합니다.

라인 스캔

이점

  • 트랜슬레이션 스테이지(Translation Stage) 또는 로봇 암으로 이송되는 웨이퍼를 고해상도로 획득합니다.

  • TDI 라인 스캔 기술을 통해, 특히 저조도 환경에서 신호대잡음비(SNR)를 향상시킵니다.

  • 프레임그래버 상에서 플랫 필드 보정 및 왜곡 보정을 고속으로 수행합니다.

표준 비전 시스템 외에도, 시스템 성능 향상을 위해 카메라 구성 요소를 맞춤형으로 설계할 수 있습니다. 최적의 카메라 및 프레임그래버 구성은 이미지 처리 속도를 개선하고 검사 영역을 확대하며, 더 높은 프레임 레이트에서 신호대잡음비를 최적화합니다.

고객 프로젝트: 검사 품질 향상을 지원하는 방법 보기

완전한 맞춤형 솔루션을 위해 비전 시스템 전 구성 요소 포트폴리오를 제공합니다. Basler 포트폴리오는 반도체 산업에서 검증된 대형 포맷 및 고해상도 렌즈를 포함하고 있습니다. 최신 고객 프로젝트 사례를 확인해보십시오.

모듈형 비전 솔루션으로 경쟁력 확보

머신비전 시스템에서 구성 요소를 적절히 선정하는 것은 품질과 효율을 동시에 최적화하는 성능 향상으로 이어집니다. 표준 기성 시스템을 기반으로, Basler는 고객과 긴밀히 협력하여 표면 품질 검사, 매크로 결함 검출, 패턴 인쇄 검증 등 각 애플리케이션 요구에 최적화된 모듈형 솔루션을 설계합니다.

전 단계 맞춤화: 펌웨어 조정, 최적화 및 프로그래밍 가능한 프레임그래버, 그리고 반도체 제조사별 요구 사항에 부합하는 시스템 상호운용성을 지원합니다.

고해상도 대형 포맷 카메라: 25 MP부터 127 MP까지의 해상도를 지원하는 카메라를 자체 개발 및 제조하여, 업계 표준인 300 mm 웨이퍼를 포함한 대형 웨이퍼의 정밀 이미징을 구현합니다.

통합 솔루션을 통한 공정 최적화:카메라와 프레임그래버(예: imaFlex와 boost 카메라)를 결합함으로써 ace 2 V 시리즈이미지 전처리를 효율화하고 프레임 레이트를 향상시킵니다. 이러한 통합 구성은 대용량 데이터 처리를 가능하게 하며, 더 빠르고 효율적인 검사 워크플로우를 지원합니다.

선제적 로컬 지원: 선제적인 고객 지원과 현지 엔지니어링 지원을 통해 기술적 이슈에 신속히 대응하고, 원활한 시스템 구현을 지원합니다. 이를 통해 다운타임을 최소화하고 프로젝트 일정 단축을 실현합니다.

Basler는 완전하고 맞춤형으로 구성 가능한 비전 솔루션을 제공합니다. 카메라뿐만 아니라, 렌즈, 조명, 소프트웨어까지 포함한 토탈 비전 시스템을 제공합니다..

온쇼어링 및 현지화
국내 생산 확대

온쇼어링(Onshoring) &현지화

글로벌 공급망 리스크와 각국 정부의 지원 정책에 대응하여, 반도체 생산의 현지화가 가속화되고 있습니다. 2024년 미국 CHIPS Act는 자국 반도체 제조 역량 강화를 위해 527억 달러 이상을 배정했으며, 유럽과 아시아에서도 유사한 정책이 추진되고 있습니다.

차세대 검사 장비 설계
검사 장비 설계

고성능 비전 시스템 툴 설계

제조사는 향후 수년간의 생산 요구를 지원할 수 있는 검사 시스템에 투자하고 있습니다. 현재 착수되는 프로젝트는 2027년 이후 양산을 목표로 하고 있으며, 이에 따라 미래 대응형머신비전 솔루션이 요구됩니다.

고급 검사 도구
첨단 검사 장비

기판(웨이퍼) 크기 및 검사 도구의 발전

기판 표준 사이즈는 300 mm로 확대되었으며, 이는 생산성 향상과 제조 비용 절감을 가능하게 합니다. 현재 300 mm 웨이퍼는 글로벌 생산량의 약 65%를 차지하고 있습니다. 디바이스 구조가 더욱 복잡해지고 IC 피처 사이즈가 지속적으로 미세화됨에 따라, 제조사는 정밀도, 감도, 처리량을 유지하기 위해 고해상도 픽셀 카메라와 첨단 검사 솔루션에 더욱 의존하고 있습니다.

PLP 공정을 위한 웨이퍼 검사
PLP 공정을 위한 웨이퍼 검사

패널 레벨 패키징(PLP)의 최신 트렌드

패널 레벨 패키징은 AI 및 고성능 컴퓨팅(HPC) 애플리케이션의 성능 및 확장성 요구 증가에 대응하여 빠르게 발전하고 있습니다. 제조사는 515 mm × 510 mm 및 600 mm × 600 mm와 같은 대형 직사각형 포맷을 도입하고 있으며, 이는 300 mm 웨이퍼 대비 약 3~5배의 유효 면적을 제공합니다. 이러한 대형 패널은 처리량 및 비용 측면에서 큰 이점을 제공하지만, 동시에 더 넓은 시야각과 더욱 엄격한 균일도 요구를 수반하여, 유연하고 고감도의 카메라 기술 필요성을 더욱 높이고 있습니다.

웨이퍼 이미징 및 자동화
웨이퍼 이미징 및 자동화

자동화를 통한 공정 최적화

검사 장비의 단순화 및 기술 고도화를 통해, 제조사는 더 많은 공정을 자동화하고 예측 분석을 기반으로 수작업 개입을 최소화하고자 지속적으로 노력하고 있습니다.

산업의 규모, 복잡성, 속도가 확장됨에 따라 이미징 시스템도 그에 맞춰 빠르게 진화해야 합니다. 제조업체는 정확도 저하 없이 더 큰 웨이퍼, 더 높은 픽셀 밀도, 더 빠른 데이터 처리량을 처리할 수 있는 검사 솔루션이 필요합니다.

Basler의 구성형 고해상도 비전 검사 시스템은 이러한 요구를 직접적으로 충족하도록 설계되었으며, 반도체 제조의 미래에 부합하는 전체 웨이퍼 & 글라스 기판 이미징을 구현합니다.

반도체 검사 과제를 해결하는 실전형 솔루션

반도체 결함 검사는 속도, 정밀도, 선명도를 동시에 요구합니다. Basler는 실시간 처리, 우수한 이미지 품질, 첨단 광학, AI 연동 소프트웨어를 통합 제공하여, 빠르고 신뢰성 높은 검사를 구현합니다.

반도체 검사 혁신을 시작할 준비가 되셨습니까?

지금 Basler에 문의하시고, 더욱 스마트하고 효율적인 반도체 검사 환경으로 도약하십시오.