Customer Story

Esaminare i processi cellulari in dettaglio al microscopio

ace camera: un occhio acuto e veloce per la ricerca sulle cellule

Cliente
SYNENTEC GmbH
Posizione
Elmshorn, Germania
Data
2013

La ricerca è importante quando si tratta di decifrare il meccanismo di una malattia. SYNENTEC GmbH sviluppa e produce microscopi di imaging per l'analisi cellulare completamente automatica. NYONE è un dispositivo utilizzato principalmente nella ricerca cellulare e nella scoperta di farmaci. Utilizzando il NYONE è possibile dare uno sguardo dettagliato all'interno delle cellule, risolvendo ogni minimo dettaglio all'interno della cellula.

Sezione trasversale di un cervello in scala millimetrica
Sezione di un cervello su scala millimetrica: il tessuto ottenuto da biopsie o autopsie viene preparato in sezioni sottili o messo in soluzione prima dell'esame. Se necessario, viene colorato per una migliore visualizzazione di determinate caratteristiche.

L'elaborazione delle immagini fornisce i dettagli per l'analisi microscopica

NYONE ci aiuta a comprendere i processi all'interno della cellula, a mappare le sue tracce in modo digitale e a convertirle in dati comprensibili. L'elaborazione delle immagini e le telecamere digitali sono strumenti insostituibili in questa impresa.

Sezione trasversale di un cervello in scala nanometrica
Sezione trasversale di un cervello in scala nanometrica

Processi metabolici e difetti nelle cellule

La citometria basata su immagini che utilizza il NYONE ci permette di avere una visione profonda dei processi della vita. Con risoluzioni che vanno dal millimetro al quadrante su scala nanometrica, il NYONE ci permette di comprendere meglio i processi metabolici nelle cellule.

La sfida consisteva nel trovare una telecamera che fornisse immagini di ottima qualità a una velocità di trasmissione dati elevata. Si tratta di un requisito indispensabile per le immagini microscopiche, se i difetti delle cellule devono essere individuati in modo esplicito e ad alto rendimento.

NYONE analizza i processi metabolici delle cellule
NYONE analizza i processi metabolici delle cellule

Qualità d'immagine superiore grazie a telecamere industriali di alta qualità

Gli strumenti di misurazione basati su immagini stanno acquisendo sempre maggiore importanza nel settore Life Science. L'elevata qualità delle telecamere Basler consente di sostituire metodi di misurazione alternativi con sistemi di imaging di alta qualità. In questo contesto, sensibilità e qualità del segnale sono i componenti chiave. L'architettura driver pylon consente inoltre di effettuare adattamenti specifici per l'applicazione in modo rapido ed economico, reagendo così velocemente ai cambiamenti del mercato.

Telecamera Basler ace GigE
Telecamera Basler ace GigE

Due telecamere per il posizionamento e l'imaging microscopico

I campioni di tessuto o di sangue su un supporto vengono colorati con coloranti fluorescenti per produrre le immagini al microscopio. Questi coloranti si legano in modo specifico alla cellula o al tessuto, facilitando così l'esame di aree speciali all'interno o sulla cellula. A seconda della tecnica di colorazione utilizzata, del filtraggio della luce e della luce emessa dall'oggetto, è possibile lavorare su diversi problemi nel successivo esame microscopico.

SYNENTEC ha optato per due Telecamere Basler ace GigE. Una delle telecamere controlla la posizione ottimale dell'oggetto rispetto al supporto del campione. La seconda telecamera è quella principale e fornisce l'immagine microscopica del campione biologico. Una caratteristica particolare che colpisce è la qualità dei sensori della telecamera, che abbinata alla possibilità di selezionare aree specifiche dell'immagine (tramite AOI) genera un frame rate molto elevato.

Con Basler abbiamo un partner che affronta compiti complessi in modo rapido e affidabile e per il quale il servizio clienti non è un concetto estraneo.
Matthias Pirsch
Amministratore delegato, SYNENTEC GmbH

SYNENTEC è un produttore leader di sistemi di imaging cellulare ad alta produttività in fluorescenza e in campo chiaro e di periferiche di automazione per saggi basati sulle cellule, come nello sviluppo di linee cellulari, nelle applicazioni a monte, nella scoperta di farmaci, nella ricerca sul cancro, nell'immunologia o nella ricerca sulle cellule staminali. L'obiettivo di SYNENTEC' è quello di offrire dispositivi di qualità superiore a prezzi interessanti e ragionevoli, per offrire a tutti l'opportunità di dotare i laboratori di imaging cellulare automatizzato ad alta produttività. L'azienda ha sede a Elmshorn, in Germania.

Come possiamo sostenerti?

Saremo lieti di consigliarti nella scelta dei prodotti più giusti per la tua applicazione.