Efficienza quantica e sua rilevanza per la visione artificiale
L'efficienza quantica (QE) è un parametro fondamentale per soluzioni di visione artificiale precise e affidabili. Descrive come un sensore di immagine converte i fotoni in un segnale utilizzabile. Una QE elevata aumenta il segnale utile a parità di condizioni, influenzando la qualità dell'immagine, il tempo di esposizione, la potenza di illuminazione e i costi. Questo articolo mostra come l'influenza della QE si definisce in relazione ai requisiti applicativi.
Ultimo aggiornamento: 10/11/2026
Tempo di lettura: circa 12 Minuti
Fatti chiave sull'efficienza quantica
Il QE descrive con quale efficienza un sensore di immagine converte i fotoni in ingresso in carica elettrica
Adatto per applicazioni ad alta velocità, in condizioni di scarsa illuminazione e NIR
Un QE elevato consente tempi di esposizione più brevi, una potenza di illuminazione inferiore o un guadagno minore
Un QE elevato migliora la resa del segnale e può quindi contribuire a una qualità di imaging superiore
I valori di QE dipendono dalla lunghezza d'onda e differiscono significativamente tra luce visibile e NIR nei sensori CMOS
Il significato dell'efficienza quantica per la sua applicazione di visione artificiale
L'efficienza quantica non è una metrica astratta: nella pratica, determina se un'applicazione funziona in modo affidabile o fallisce ai limiti di ciò che è fisicamente possibile. Ma quali valori di QE sono effettivamente necessari per requisiti specifici? Non esiste un valore minimo universale di QE. Ciò che conta è il valore di QE alla lunghezza d'onda di illuminazione utilizzata e se consente il rapporto segnale-rumore richiesto insieme alle dimensioni del pixel, al tempo di esposizione e al rumore.
Quando vale quindi il sovrapprezzo per i sensor altamente specializzati? Nelle sezioni seguenti presentiamo profili di requisiti tipici della pratica di visione artificiale.
Quali parametri influenzano fortemente l'efficienza quantistica
L'efficienza quantistica è definita come il rapporto tra gli elettroni di segnale generati e il numero di fotoni incidenti ed è una delle caratteristiche principali di un sensore di immagine. Maggiore è il QE, più segnale utilizzabile produce il sensore a parità di luce. Nell'acquisizione delle immagini e nella successiva elaborazione delle immagini, l'efficienza quantistica influenza direttamente o indirettamente diversi parametri essenziali.
Rapporto segnale-rumore (SNR)
Un QE più elevato converte più fotoni in elettroni a parità di luce. Questo aumenta il segnale utile, migliorando direttamente il rapporto segnale-rumore. Poiché il rumore fotonico aumenta solo con la radice quadrata del numero di elettroni, il rapporto segnale-rumore migliora anche nelle applicazioni con luce limitata.
Illuminazione minima e sensibilità
QE descrive quanti fotoni vengono convertiti in elettroni: con un QE dell'80%, 1.000 fotoni producono circa 800 elettroni; con il 40%, solo 400. Un QE più elevato consente di acquisire immagini con livelli di luce inferiori. In questo modo le fotocamere riescono a catturare un segnale immagine sufficientemente forte anche con tempi di esposizione brevi, senza dover amplificare significativamente il segnale.
Tempo di esposizione e frequenza massima dei fotogrammi
Poiché una QE più elevata accumula un segnale sufficiente in meno tempo, è possibile ridurre il tempo di esposizione senza introdurre rumore nell'immagine. Ciò consente di ottenere:
Frequenze dei fotogrammi più elevate (fps)
Assenza di motion blur
Fattori importanti che influenzano il QE
Parametro | Influenza dell'efficienza quantica | Risultato pratico di un'elevata QE |
SNR (rapporto segnale-rumore) | Proporzionale alla QE | Immagini più nitide e prive di rumore in condizioni di scarsa illuminazione |
|---|---|---|
Tempo di esposizione | Inversamente proporzionale | Tempo di esposizione ridotto, frequenza dei fotogrammi più elevata |
Guadagno del segnale
| Inversamente proporzionale
| Guadagno digitale inferiore, minor rumore nell'immagine
|
Sensibilità spettrale | Dipendente dalla lunghezza d'onda | Acquisizione ottimizzata di lunghezze d'onda specifiche, ad es. nel range NIR o UV |
Architettura del sensore e ottimizzazione della QE
L'architettura del sensore e l'ottimizzazione della QE influenzano in modo significativo l'efficienza con cui un sensore di immagine converte la luce in carica elettrica. L'illuminazione frontale e posteriore, un design del sensore ottimizzato spettralmente e le dimensioni del pixel determinano insieme la resa luminosa e, di conseguenza, la qualità dell'immagine. L'obiettivo è progettare questi fattori in modo che corrispondano all'applicazione specifica e all'intervallo di lunghezze d'onda rilevante.
Illuminazione frontale vs. illuminazione posteriore
Nei sensori con illuminazione frontale (FSI), l'elettronica di lettura si trova sul lato esposto alla luce, riducendo l'area sensibile. Le microlenti concentrano la luce sulle regioni sensibili, migliorando la resa luminosa. I sensori con illuminazione posteriore (BSI) sono esposti dal retro, così la luce raggiunge direttamente lo strato fotosensibile. Questo è particolarmente vantaggioso con pixel di piccole dimensioni e in condizioni di scarsa illuminazione, consentendo una QE più elevata.
Ottimizzazione spettrale
L'efficienza quantica dipende dalla lunghezza d'onda. Un sensor CMOS standard può essere sensibile alla luce visibile, ma l'efficienza quantica cala drasticamente nell'intervallo infrarosso. Esistono tuttavia anche sensor CMOS il cui design dei pixel consente una migliore efficienza quantica nell'intervallo NIR. Per le applicazioni nell'intervallo NIR, il sensor deve essere adatto alla lunghezza d'onda della sorgente luminosa utilizzata.
Dimensione dei pixel e fill factor
I pixel più grandi raccolgono più fotoni rispetto ai pixel più piccoli, a parità di tempo di esposizione e QE, aumentando il segnale e migliorando il SNR. I pixel più piccoli, invece, consentono una risoluzione spaziale più elevata e sistemi più compatti. Il fill factor descrive la proporzione della superficie del pixel che è effettivamente sensibile alla luce. Un fill factor elevato migliora la resa dei fotoni e supporta un QE alto.

Misurazioni QE secondo lo standard EMVA
Lo standard EMVA 1288 definisce procedure uniformi per misurare e presentare la qualità delle immagini di fotocamere e sensori di immagine. Parametri chiave come l'efficienza quantica, il rumore di buio, la capacità di saturazione, il rapporto segnale-rumore e la gamma dinamica risultano così trasparenti e confrontabili.
Allo standard EMVAQE: un fattore critico per la qualità dell'immagine e la scelta del sensore
L'efficienza quantistica è una metrica chiave per la sensibilità alla luce di una fotocamera. Determina con quale efficienza un sensore converte i fotoni in elettroni, influenzando così la forza del segnale, il rapporto segnale-rumore e il rilevamento dei dettagli. A seconda della gamma spettrale e dell'applicazione, si applicano requisiti diversi: dalla gamma visibile alla sensibilità specializzata nel NIR o nello SWIR. Considerare l'efficienza quantistica insieme agli altri dati del sensore consente una selezione più precisa della fotocamera per attività di elaborazione delle immagini impegnative.
Domande frequenti sull'efficienza quantica
L'efficienza quantica descrive con quale efficienza un sensore di immagine converte i fotoni in ingresso in elettroni del segnale elettrico. Un QE dell'80 %, ad esempio, significa che su 1.000 fotoni in ingresso vengono generati circa 800 elettroni. Maggiore è il QE a parità di luce, più forte è il segnale immagine utilizzabile.
Un QE elevato è particolarmente rilevante per tempi di esposizione brevi, frequenze dei fotogrammi elevate, condizioni di scarsa illuminazione e applicazioni NIR. Consente di generare un segnale sufficientemente forte in meno tempo, evitando il motion blur, il guadagno aggiuntivo e una maggiore emissione luminosa.
A parità di dimensione del pixel e tempo di esposizione, un sensore con QE più elevata fornisce un segnale più forte e ha un effetto positivo sull'SNR. Tuttavia, l'SNR è influenzato anche dal rumore e dalla dimensione del pixel. Per un sensore a basso rumore con pixel grandi, l'SNR può essere migliore nonostante una QE inferiore rispetto a un sensore più rumoroso con pixel più piccoli e una QE significativamente più alta. Per una valutazione fondata, è opportuno consultare anche dati di misura standardizzati — ad esempio secondo EMVA 1288.
No. La QE dipende dalla lunghezza d'onda e può differire in modo significativo tra la luce visibile e il NIR. Per la selezione, occorre considerare insieme la curva QE nell'intervallo spettrale rilevante, le dimensioni del pixel e il rumore del sensore, nonché l'illuminazione, l'oggetto, il filtro, il vetro protettivo e l'obiettivo. Solo l'interazione di questi fattori determina la qualità dell'immagine raggiungibile e il rapporto segnale-rumore.
L'efficienza quantica (QE) è determinata, tra gli altri fattori, dall'architettura del sensore, dal fattore di riempimento e dalle microlenti. I sensori con illuminazione dal retro possono offrire vantaggi, in particolare con pixel di piccole dimensioni, poiché la luce è meno schermata dagli strati metallici e dalle strutture dei transistor. Per una valutazione fondata, è opportuno consultare anche dati di misura standardizzati — ad esempio secondo EMVA 1288.
Quali sensori sono adatti per il campo del visibile?
Per circa 400–700 nm, i sensori CMOS monocromatici con elevata QE sono particolarmente indicati. Forniscono immagini dettagliate e un'elevata qualità del segnale. I sensori a colori con sensibilità spettrale adeguata consentono un rilevamento affidabile dei colori — ad esempio nell'ispezione delle superfici, nell'ispezione della stampa o nel monitoraggio del montaggio.
Cosa è importante nel campo NIR?
Nel campo del vicino infrarosso, di circa 700–1.000 nm, la QE dei sensori CMOS convenzionali spesso diminuisce. I sensori CMOS monocromatici ottimizzati per il NIR forniscono un segnale più elevato a parità di densità di fotoni e rendono visibili caratteristiche difficili da rilevare nella luce visibile — ad esempio nell'ispezione alimentare.
Quali sono i vantaggi di un'elevata QE nel campo SWIR?
Nel campo SWIR di circa 1.000–2.500 nm, un'elevata QE migliora l'acquisizione del segnale. Ciò è rilevante per l'ispezione dei semiconduttori, il controllo qualità farmaceutico, la misurazione dell'umidità e il rilevamento di corpi estranei. Il campo spettrale utilizzabile dipende dal tipo di sensore. Inoltre, un'elevata QE può ridurre la potenza di illuminazione necessaria.