Témoignages clients

Suivi de processus à grande vitesse avec Basler ace USB 3.0

Surveillance et analyse précises des processus industriels à l'aide du capteur PYTHON 300

Client
Hefel Technology – Hefel Hubert GmbH
Localisation
Dornbirn, Autriche
Date
2016

Hefel Technik utilise X.Lite ProCap, une solution propriétaire qu'elle a développée pour le suivi des processus à grande vitesse dans les systèmes d'automatisation. La version actuelle 4.0 utilise la caméra haute performance Basler ace USB 3.0 équipée d'un capteur CMOS PYTHON 300, permettant d'atteindre jusqu'à 3 000 images par seconde. Grâce à des interfaces modernes, des processus de stockage optimisés et une utilisation intuitive, le système offre une flexibilité maximale et s'intègre facilement dans une grande variété d'environnements de production.

Suivi de processus à grande vitesse avec Basler ace USB 3.0
Suivi de processus à grande vitesse avec la caméra Basler ace USB 3.0

X.Lite ProCap 4.0 : suivi des processus à grande vitesse

X.Lite ProCap est un produit développé en interne par l'entreprise, qui a toujours mis l'accent sur la simplicité et la facilité d'utilisation. Le système est conçu pour le suivi de processus à grande vitesse dans les systèmes d'automatisation, la production en série, l'analyse de processus et les laboratoires. La version de base a été lancée sur le marché en 2012 et a depuis été perfectionnée et optimisée en permanence en étroite collaboration avec les utilisateurs. De nombreuses années d'expérience dans le domaine des technologies d'automatisation ont été mises à profit lors de son développement : le système dispose d'interfaces modernes avec divers fabricants d'automates programmables, permettant ainsi l'automatisation des processus.

La caméra et l'éclairage sont fixés sur un seul support.
La caméra et l'éclairage sont fixés sur un seul support.

Progrès technologiques et nouvelles fonctionnalités

La version 4.0 du système de suivi de processus à grande vitesse est disponible depuis septembre 2017. Elle offre de nouvelles fonctionnalités très utiles grâce à la caméra Basler ace USB 3.0 intégrée en 2016 et tire parti de la technologie CMOS moderne du capteur PYTHON 300 d'onsemi.

Caméra Basler ace USB
Caméra Basler ace USB

Acquisition d'images haute performance grâce à la caméra Basler ace

Grâce au capteur CMOS PYTHON hautement dynamique et sophistiqué intégré à la caméra Basler ace USB 3.0, ProCap peut capturer jusqu'à 3 000 images par seconde en niveaux de gris et, en option, en couleur.

Modèles de caméras utilisés dans cette solution :

Basler ace acA640-750um

Basler ace acA1300-75gm

Le système X.Lite ProCap se compose d'une caméra USB 3.0 connectée à un ordinateur portable
Le système X.Lite ProCap se compose d'une caméra USB 3.0 connectée à un ordinateur portable

Une gestion logicielle améliorée et de nouvelles fonctionnalités de stockage

Par rapport aux versions précédentes, la version 4.0 actuelle apporte plusieurs améliorations en termes de convivialité et un processus d'enregistrement optimisé.

En particulier, le nouveau mode d'enregistrement pour les SSD permet désormais de réaliser des enregistrements beaucoup plus longs et facilite considérablement l'archivage des données.

Le disque dur ne doit pas nécessairement être installé dans l'ordinateur portable ; il peut également être branché sur un port USB 3.0 disponible. Cela vous permet de profiter de la quasi-totalité de la fréquence d'images de la caméra.

Des fonctionnalités supplémentaires intelligentes et une utilisation intuitive

Des fonctionnalités supplémentaires intelligentes, telles que les modes de déclenchement réglables, facilitent la détection des défauts très rares et réduisent considérablement l'effort nécessaire au dépannage dans les installations de production.

Avec cette nouvelle version, les enregistrementsautomatisés peuvent être programmés avec une plus grande précision. Cela permet aux utilisateurs de régler avec exactitude l'heure de début d'un enregistrement afin de la synchroniser avec le signal de déclenchement. De plus, les utilisateurs disposant de configurations système différentes peuvent enregistrer les données de connexion et les variables en saisissant le nom de la machine correspondante. Le mode de comparaison permet de lire simultanément quatre enregistrements, puis de les comparer et de les analyser étape par étape en mode pas à pas afin d'identifier d'éventuels écarts.

Enfin, le X.Lite ProCap se distingue par sa configuration « plug-and-play » simple et son interface logicielle intuitive.

Avec la sortie des puces PYTHON, alors toutes nouvelles, de nouvelles possibilités se sont également ouvertes pour notre système USB 3.0, X.Lite ProCap, en termes de fréquence d’images. Nous nous sommes donc mis en quête d’une solution et, en collaboration avec RAUSCHER, avons identifié un modèle adapté dans la série ace de Basler. L’intégration de la caméra USB 3.0 dans notre logiciel s’est avérée assez simple. Outre les capacités techniques des caméras ace, la disponibilité de plusieurs interfaces de caméra était importante pour nous. Nous utilisons désormais les caméras USB 3.0 pour les applications à haute vitesse et les caméras GigE pour le contrôle qualité optique.
Jürgen Mattivi
Signataire autorisé chez Hefel Technik

À propos de Hefel Technik

Hefel Technik, client de RAUSCHER GmbH, partenaire de distribution de Basler, a été fondée en 1985 en tant que petite entreprise installée dans un garage, dont le siège social se trouve à Dornbirn, en Autriche. Depuis lors, l'entreprise s'est imposée comme un fournisseur complet de composants et de solutions système dans les domaines de la pneumatique, de l'hydraulique, des entraînements électriques et du traitement d'images industriel.