센서 냉각 없이 사용하는 SWIR 카메라
새로운 센서 기술과 독보적인 카메라 기능으로 구현되는 최고의 이미지 품질
기존 InGaAs 센서는 노출 시간이 길어지거나 센서 온도가 상승하면 이미지 품질이 크게 저하됩니다. 이를 보완하기 위해 열전 냉각(TEC)이 주로 사용되지만, 그만큼 카메라가 크고 비싸집니다. Sony의 신형 SenSWIR 센서는 이러한 문제를 개선하여, 냉각 없이도 (노출 시간 조건에 따라) 뛰어난 이미지 품질을 제공합니다.
마지막 업데이트: 2025. 09. 09.

냉각식(TEC)과 비냉각식(TECless) SWIR 카메라의 차이점
이미지 품질뿐 아니라, TEC 유무에 따라 카메라 특성과 장점도 달라집니다. 비냉각식 SWIR 카메라는 다양한 이점을 갖추고 있습니다.
비냉각식 SWIR 카메라의 장점
내부 냉각이 필요하지 않기 때문에 카메라 하우징을 더 컴팩트하게 설계
비용 부담 대폭 감소
냉각 팬이 없기 때문에 공기 흐름에 영향을 주지 않아, 먼지 제어가 중요한 클린룸 환경에 이상적
냉각 팬으로 인한 진동이 없어, 정밀한 측정이 요구되는 어플리케이션에서도 안정적인 이미징 제공
냉각 장치와 팬이 없으므로 전력 소모를 최소화할 수 있어, 에너지 효율적인 시스템 구성
USB를 포함해 단일 케이블만으로도 카메라 구동 가능
냉각식(TEC) 카메라 | 비냉각식(TECless) 카메라 | |
|---|---|---|
하우징 크기 | ⬆️ | ⬇️ |
가격 | ⬆️ | ⬇️ |
움직이는 부품 없음 | ❌ | ✅ |
전력 소비 | ⬆️ | ⬇️ |
센서 온도는 이미지 품질에 어떤 영향을 미치나요?
신호 대 잡음비(SNR)와 이에 따른 이미지 품질에 본질적으로 영향을 미치는 주요 노이즈는 판독 노이즈, 광자 샷 노이즈, 그리고 다크 전류 노이즈입니다. 이 중 온도에 의해 변하는 노이즈는 다크 전류뿐입니다. 냉각형(TEC)과 비냉각형(TECless) SenSWIR 센서는 동일한 픽셀 구조와 판독 회로를 기반으로 하므로, 장시간 노출 조건에서 발생하는 이미지 품질의 차이는 오직 온도 의존적인 다크 전류 노이즈에 의해서만 발생합니다.
센서 온도 및 신호 대 잡음비(SNR)
이미지 품질을 구성하는 각 요소의 중요도는 어플리케이션의 요구 사항에 따라 크게 달라집니다. 어떤 어플리케이션에서는 노이즈를 최소화하는 것이 핵심일 수 있고, 다른 어플리케이션에서는 가능한 한 넓은 다이내믹 레인지 확보가 중요할 수 있으며, 또 다른 경우에는 극도로 미세한 구조까지 식별할 수 있어야 합니다. 이처럼 단일한 하나의 파라미터만으로는 이미지 품질을 완전히 정의할 수 없으며, 여러 요소가 종합적으로 고려되어야 합니다. 온도 변화에 따른 다크 전류 노이즈의 영향을 비교하려는 경우에는, 신호 대 잡음비(SNR)가 이미지 품질 변화를 정량화하는 데 적합한 지표입니다. 단, SNR은 균일한 표면(Flat Field)만 고려하므로, 세부 구조나 엣지 프로파일의 재현도 또한 함께 고려되어야 실제 어플리케이션에 적합한 평가가 가능합니다.
대표적인 센서 온도 조건을 고려한 카메라 설정
이미지 품질 비교를 위해, 최대 프레임 속도 기준으로 대표적인 센서 온도를 반영한 네 가지 카메라 설정을 사용했습니다:
센서 온도가 약 60°C인 비냉각식, 비장착형 카메라
센서 온도가 약 45°C인 수동 냉각 방식 카메라
센서 온도가 약 33°C인 압축 공기 냉각기로 능동 냉각된 카메라
센서 온도가 약 15°C인 TEC 센서가 장착된 카메라

SenSWIR 센서의 이미지 품질에 미치는 노출 시간의 영향
SenSWIR 센서는 노출 시간에 따라 이미지 품질에 어떤 영향을 받을까요? 냉각이 꼭 필요할까요?
노출 시간 10밀리초 미만
다수의 측정 결과에 따르면, 노출 시간이 10ms 미만일 경우 TEC 센서는 이미지 품질 측면에서 별다른 이점을 제공하지 못합니다. 이 노출 시간은 연속 이미지 획득 시 약 100fps의 프레임 속도에 해당합니다. SenSWIR 기술은 이러한 조건에서 기존 InGaAs 센서의 일반적인 문제를 이미 최소화하고 있습니다.
노출 시간이 10ms일 때, 센서 온도가 15°C와 60°C처럼 큰 차이를 보이더라도 TEC 센서와 비냉각형 SenSWIR 센서의 이미지 품질에는 뚜렷한 차이가 나타나지 않았습니다. 신호 대 잡음비(SNR)에서도 유의미한 차이는 관찰되지 않았으며, 구조물의 정성적 이미지나 엣지 프로파일에서도 동일한 결과가 확인되었습니다.
따라서 센서 냉각은 결정적인 이점을 제공하지 않으며, 이 노출 시간 구간에서는 다크 전류의 영향도 미미한 수준입니다. 전체 SWIR 어플리케이션의 약 80%는 이러한 짧은 노출 시간을 사용합니다.
10밀리초 이상의 노출 시간
노출 시간이 길어질수록 센서 온도의 영향이 커집니다. 센서 온도가 상승하면 다크 전류의 영향이 증가하고, SNR이 감소하여 이미지 품질이 저하됩니다. 주요 원인은 이미지 상에 흰 점으로 나타나는 결함 픽셀, 즉 "핫스팟"입니다. 센서 온도가 높고 노출 시간이 길수록 이러한 핫스팟이 더 많이 발생하며, 이는 고정 패턴 노이즈(FPN)로 나타납니다. 동시에 높은 다크 전류는 다크 전류 쇼트 노이즈도 증가시키며, 이는 랜덤 노이즈(RN) 형태로 나타납니다. 암전류 샷 노이즈도 증가합니다.
TEC 센서는 일반적으로 10ms 이상의 노출 시간에서 이미지 품질을 향상시킵니다. 그러나 TEC가 없는 센서의 단점은 다음과 같은 방법으로 보완할 수 있습니다. 외부 냉각 솔루션 그리고 전용 펌웨어 어플리케이션 구성과 요구되는 이미지 품질 수준에 따라 달라집니다. 따라서 비냉각형 SenSWIR 센서의 이미지 품질이 해당 어플리케이션에 충분한지를 검토해보고, 그에 따른 장점을 활용할 수 있는지 확인할 필요가 있습니다.
충분한 이미지 품질을 얻기 위해 SWIR 이미징에서 항상 냉각이 필요하다는 일반적인 가정은 SenSWIR 센서에는 더 이상 해당되지 않습니다.

카메라의 이미지 최적화
이미지 품질은 후처리 기능을 통해 효과적으로 개선할 수 있습니다. Basler의 ace 2 X visSWIR 카메라는 기본적인 정적 픽셀 보정 기능에 더해, 특허 받은 고급 이미지 기능을 제공합니다. 대표적으로는 결함 픽셀을 자동으로 감지·보정하는 Pixel Correction Beyond 기능과, 노이즈 감소 및 샤프닝을 지원하는 PGI 기능 세트가 포함되어 있습니다.
픽셀 결함 감소를 위한 Pixel Correction Beyond 기능
산업용 SWIR 영상에서 자주 발생하는 픽셀 결함을 해결하기 위해, Basler는 독자적인 Pixel Correction Beyond 알고리즘을 개발했습니다. 이 알고리즘은 이미지 콘텐츠를 기반으로 보정 강도를 유연하게 조정하여, SWIR 이미지 품질을 획기적으로 향상시킵니다.
고정 패턴 노이즈에 미치는 영향
Pixel Correction Beyond는 핫스팟 및 깜빡이는 핫스팟과 같은 픽셀 결함으로 나타나는 고정 패턴 노이즈를 실시간으로 줄이면서도, 미세한 구조는 그대로 보존합니다. 예시 이미지의 숫자 5에는 가장자리 근처에 두 개의 핫스팟이 있었지만, 보정 후에는 해당 구조를 손상시키지 않고 핫스팟이 제거되었습니다.
SNR에 미치는 영향
Pixel Correction Beyond는 이미지 내의 핫스팟, 점멸성 핫스팟, 데드 픽셀 등과 같은 방해 요소가 되는 픽셀 결함의 영향을 줄여줍니다. 이를 통해 SNR이 크게 향상되며, TEC 카메라와 유사한 수준의 이미지 품질을 구현할 수 있습니다.
엣지 프로파일에 미치는 영향
센서 온도가 상승한 상태에서 노출 시간이 200ms일 경우, Pixel Correction Beyond는 큰 핫스팟을 효과적으로 제거하고, 엣지 곡선을 개선합니다. 반면, 랜덤 노이즈는 냉각을 통해 센서 온도를 낮춤으로써 줄일 수 있으며, 그 결과 엣지 곡선은 더욱 부드러워집니다. 센서 온도가 33°C일 때 Pixel Correction Beyond를 적용한 엣지 곡선과, 15°C에서의 엣지 곡선을 비교해보면, 200ms라는 상대적으로 긴 노출 시간에서도 거의 차이를 확인할 수 없습니다.

블루밍 효과 감소
센서 온도가 60°C에 달하고 노출 시간이 100ms를 초과하는 극한 조건에서는, 이른바 "블루밍 핫스팟"이라 불리는 현상이 발생할 수 있습니다. 이는 하나의 핫스팟이 주변 픽셀로 영향을 퍼뜨리며 여러 개의 결함 픽셀이 군집을 이루는 현상입니다. 이러한 경우에는 Sony의 SenSWIR 전용 기능인 "Blooming Reduction"을 활용할 수 있으며, 블루밍 핫스팟 발생을 효과적으로 줄여줍니다. 다만 이 기능의 성공률은 약 50% 수준이며, 블루밍 핫스팟이 실제로 문제인지 여부는 각 어플리케이션별로 개별적으로 판단해야 합니다.

노이즈 감소 및 이미지 선명도를 위한 PGI 기능
Basler의 검증된 PGI 기능 세트는 이미지 품질 향상을 위한 효과적인 옵션입니다. Denoising 기능은 엣지 영역에 영향을 주지 않으면서 랜덤 노이즈를 효과적으로 줄여주며, Sharpening 기능은 이미지의 흐려진 부분을 보완하고 윤곽을 강조해 선명도를 더욱 향상시킵니다. 이를 통해 검사 작업에 맞춰 이미지 품질을 개별적으로 조정할 수 있습니다.

Denoising 기능은 이미지 내 영역의 노이즈를 효과적으로 최소화하며, 다양한 파라미터를 통해 무한하게 조정

문자·숫자·바코드 같은 정밀한 엣지 구조를 또렷하게 표현하는 이미지 선명도 최적화
Pixel Correction Beyond 및 Denoising 기능
Pixel Correction Beyond와 Denoising을 함께 적용하면 엣지 프로파일에 어떤 효과가 있을까요? 이 조합은 이미지 내 구조를 유지하면서도 노이즈를 효과적으로 줄여줍니다. 단순한 노이즈 제거 알고리즘과는 달리, 고·저 강도(그레이) 값 간의 기울기와 진폭이 유지되어 디테일이 보존됩니다. 다만, 노이즈 제거 강도를 높일수록 이미지가 흐려질 수 있으므로, Denoising과 Sharpening 파라미터 간의 균형을 신중하게 조정하는 것이 중요합니다.

TEC 센서의 대안으로 팬이 없는 외장형 냉각 장치
센서 온도를 예를 들어 60°C에서 45°C 또는 33°C로만 낮춰도 SenSWIR 센서의 이미지 품질에는 긍정적인 효과가 나타납니다. 이러한 온도 안정화를 위해 Basler는 두 가지 외부 냉각 솔루션을 제공합니다. 이 냉각 솔루션들은 팬 없이 작동하므로, 10ms 이상의 긴 노출 시간에서도 냉각 기능이 내장된 카메라 대비 비냉각형 카메라의 장점을 그대로 유지할 수 있습니다.

패시브 냉각 핀 (Passive cooling fins)
설치가 간편하고, 프로토타입 테스트나 초기 검증 단계에 적합
움직이는 부품 없음
센서 온도를 45 °C 이하로 안정적으로 유지 (주변 공기 흐름 및 온도 조건에 따라 달라질 수 있음)

액티브 압축 공기 냉각기 (Active compressed air cooler)
컴팩트한 설계로 뛰어난 냉각 성능 제공
움직이는 부품 없음
센서 온도를 33 °C 이하로 안정적으로 유지 (주변 공기 흐름 및 온도 조건에 따라 달라질 수 있음)
비냉각식(TECless) 카메라의 이점
SWIR 이미징에서 TEC 센서가 항상 더 나은 이미지 품질을 제공한다는 일반적인 가정은 사실이 아닙니다. 실제로는 어플리케이션의 특성에 따라 달라집니다. 예를 들어, 노출 시간이 10밀리초 미만인 경우에는 TEC-SenSWIR 센서가 비냉각형 SenSWIR 센서 대비 이미지 품질 면에서 별다른 이점을 제공하지 않습니다. 반면, TEC 센서를 사용하는 카메라는 가격, 크기, 전력 소비 측면에서 여러 단점을 동반합니다. Basler는 냉각 액세서리와 고급 카메라 기능을 결합해, TEC 카메라와 유사한 이미지 품질을 실현할 수 있는 비용 효율적 대안을 제공합니다. 어플리케이션별로 요구되는 이미지 품질에 따라 최적 솔루션은 달라질 수 있으므로, 사전에 꼼꼼한 비교와 검토가 필요합니다.
냉각식(TEC) 카메라 | 비냉각식(TECless) 카메라 | |
|---|---|---|
하우징 크기 | ⬆️ | ⬇️ |
가격 | ⬆️ | ⬇️ |
움직이는 부품 없음 | ❌ | ✅ |
전력 소비 | ⬆️ | ⬇️ |
10ms 미만 조건에서의 신규 senSWIR InGaAs 기술의 이미지 품질 | ✅✅ | ✅✅ |
10ms 이상노출조건에서구현되는최신 senSWIR InGaAs 기술의이미지품질 | ✅ | ✅ |
Basler SWIR 제품
비전 시스템에 최적화된 SWIR 하드웨어 및 소프트웨어를 확인해보세요.