客戶成功案例

在運轉期間使用 SWIR 相機檢驗太陽能電池板

客戶
MBJ Solutions GmbH
‍地點
Ahrensburg, Germany
日期
2025

太陽能發電系統中的太陽能板,隱藏在其間的缺陷,會降低其性能和使用壽命。MBJ 的檢測系統採用我們生產的 ace 2 X visSWIR 相機,可分析短波紅外線 (SWIR) 範圍內的發光來偵測這類缺陷。太陽能電池會先被光激發。此法可在運轉期間進行快速光學檢測。

定期檢驗太陽能電池板,以確保性能可靠

多種環境影響會造成太陽能電池板的長期缺陷。如果未能發現這類缺陷,可能會導致性能受影響,造成產能降低,並影響運轉安全。定期檢驗太陽能電池板,就能及早發現問題,並更換故障模組。

使用 SWIR 相機,太陽能電池板上的缺陷變得清晰可見。
使用 SWIR 相機,太陽能電池板上的缺陷變得清晰可見。

為何 SWIR 相機適用於太陽能電池板檢測?

太陽能電池板通常由矽所製成。為進行檢測,會使用矽在 SWIR 波長範圍內的發光特性:在電或光激發之後,矽太陽能電池會以電磁輻射的形式重新釋放部分能量,最大波長約為 1,150 nm。由於 SWIR 相機的工作波長範圍約為 900 nm 到 1,700 nm,因此可以偵測到這些輻射。由於缺陷會減弱或改變發光情形,因此相機即可偵測到細微裂縫、分層(層間分離)以及熱點(局部過熱)、電氣故障和材料差異

MBJ Quickcheck 可在運轉期間和日光下檢驗太陽能電池板。
使用 MBJ Quickcheck 在運轉期間和日光下檢驗太陽能電池板。

MBJ Quickcheck 為何與眾不同?

檢驗太陽能電池板的常見方法,是以電致發光為基礎。要做到這一點,必須拆卸已安裝的太陽能板,或是將之斷電,然後對各模組施加電壓,以記錄電致發光影像。許多檢測必須在夜間或精心控制的照明條件下才能進行。因此檢測作業非常耗時,並會造成產能的損失。

MBJ Quickcheck 是基於光致發光的獨立成像系統。其外殼內建的 LED 照明可讓太陽能電池接觸到光線。太陽能電池吸收能量並發射部分能量,而 ace 2 X visSWIR 相機可拍下光致發光的影像。此方法可在運轉期間和日光下檢驗已安裝的太陽能電池板。

由於我們與 Basler AG 長久以來的業務合作關係,得以在開發過程中測試各種 SWIR 相機機型。來自技術支援團隊的良好建議,加上一貫的高品質,讓我們選擇使用 Basler SWIR 相機進行整合。此外,Basler 的軟體平台也具備多種優勢,讓我們能夠設計出精巧的系統,並快速開發軟體。
Dr. Dieter Lorenz, Manager Research and Development at MBJ Solutions GmbH
整合至 MBJ Quickcheck 的 ace 2 X visSWIR 相機。
MBJ Quickcheck 中的 ace 2 X visSWIR 相機可拍攝發光訊號。

ace 2 X visSWIR 相機拍攝發光訊號

為了取得光致發光影像,Basler a2A640-240gmSWIR 與 LED 光源、頻通濾鏡和鏡頭一起整合到 MBJ Quickcheck 系統中。精巧的 SWIR 相機可拍下發光訊號。

  • 1,150 奈米的影像擷取,相機可涵蓋 400 奈米至 1,700 奈米的可見光與短波紅外線範圍

  • 解析度為 0.3 MP。由許多較小的太陽能板區域影像,結合產生高解析度影像,因此可以針對整個模組進行精確分析。

  • 取像速度為 240 fps,因此可將訊號從背景雜訊中精確分離。

  • Sony SenSWIR 系列 InGaAs 感光元件 IMX991

  • 頻寬為 1 Gbps 的 GigE 介面

  • 可帶來高影像品質的相機內建功能(線性雜訊抑制可帶來均勻的背景,Pixel Correction Beyond 可進行動態瑕疵畫素校正)。

認識我們的 SWIR 視覺系統

MBJ Solutions 相關資訊

MBJ Solutions GmbH 位於阿倫斯堡,是太陽能光電產業測試與測量技術的領導供應商。16 年來,該公司一直致力於開發創新的太陽能模組品質保證系統,以實現光電系統的最高效率和長期可靠性。目前該公司已在全球售出超過 650 套系統。

‍您需要什麼支援?

我們樂意提供產品選擇方面的建議,協助您為應用找到合適的方案。