新聞稿

Basler 推出 pylon AI,一款適用於複雜應用的全新 AI 影像分析軟體

日期
2024 年 9 月 24 日

Basler AG 推出 pylon AI,這是一款可透過人工智慧輕易取得精確影像分析的軟體。pylon AI 著重於目標應用的效率:內建效能基準測功能,使用者可根據其應用來決定能帶來最高效能的處理用硬體。使用 pylon AI 製作的 AI 應用,無需費力編寫程式即可使用。

高品質機器視覺軟硬體國際製造商 Basler AG 推出 pylon AI,擴大廣受好評的 pylon 軟體套件陣容。pylon AI 擁有具備人工智慧演算法的影像分析功能,可以解決多種複雜的視覺工作,例如分類與語意分割等。整合到 pylon AI 軟體中的全新效能基準測試功能十分獨特,可以顯示某個 AI 模型在使用不同處理器與 AI 加速器時的預期效能,因此可以比較結果的取像速度、延遲、精確度與耗電量。這些都是在後續影像處理應用中重要的效能參數。

適用於複雜影像分析的 pylon AI

這個全新軟體可讓使用者以拖放方式,在目標應用中建立從影像擷取到開發的強大影像分析管線。具備程式庫程式碼產生器與廣受好評的 pylon API,因此目標應用程式的介面對使用者來說也特別易學易用。這款全新影像分析軟體,包括用於機器學習操作 (MLOps) 的 pylon AI Platform,以及用於執行 AI 模型的 4 個 pylon AI vTools 外掛程式。

pylon AI Platform

由於開放的 ONNX 深度學習模型,因而可使用多種常見 AI 框架如 PyTorch、TensorFlow 和 NVIDIA TAO。使用該平台時,AI 模式的類別可指定到影像資料,然後進行 AI 模型最佳化,且可進行模型轉換與量化,再針對處理硬體進行效能測試,以獲得最佳效能。

在 pylon 軟體套件中以外掛程式使用 pylon AI vTools

在 pylon AI Platform 上最佳化的 AI 模型,可以透過拖放來線上或離線載入 pylon AI vTools 中。該外掛程式能運用在變化環境條件下的複雜應用中,例如物體偵測、分類、語義與實例分割等。也可以與現有以傳統演算法進行影像處理的 pylon vTools 結合使用。

總體來說,顧客可以大幅降低開發成本,獲得高度彈性與透明度。Basler 產品集團架構師 Pauline Lux 強調:「pylon AI 讓顧客以高成本效益,輕易進入 AI 驅動應用領域。整合入 pylon AI 軟體套件後,我們現在以全方位供應商的角色,透過單一使用者介面來提供完整的影像處理流程,從影像擷取到影像處理與分析,同時提供能帶來高速 AI 讀取速度的機器視覺硬體。」

更多資訊:www.baslerweb.com/pylon-ai

預約產品介紹:www.baslerweb.com/pylon-ai-booking

下載

新聞聯絡人

新聞聯絡人資訊在此。

前往新聞聯絡人


相關詳情


‍您需要什麼支援?

我們樂意提供產品選擇方面的建議,協助您為應用找到合適的方案。