比較現代 CMOS 相機的最佳方式為何?
必須參考 EMVA 資料
為特定應用選擇相機時,要用哪些標準來選,這問題存在已久;歐洲機器視覺協會 (EMVA) 也已將之列入考慮。結果就是 EMVA 1288 標準。該標準定義了資料決定的方式,用於衡量工業相機或相機內感光元件的影像品質與感光度。
在選擇適用機型時,比較相機的 EMVA 資料是很重要的。只有 EMVA 資料可以顯示相機的能力,或是有多適合。
不過 EMVA 資料並不能完全顯現和感光元件設計有關的問題。其中一個例子是所謂的快門線,這是一種影像偽影。肉眼可以立即看出這個問題,但不會影響 EMVA 數值。另一個範例是個會在不同時間發生的錯誤,像是缺陷或閃爍畫素。
使用樣品相機來進行完整測試,對用戶會有很大幫助。這類測試的重點是要詳細評估相機,並盡可能接近應用的環境或工作。並不是所有的演算法,對影像品質問題都一樣反應敏銳。在每種情況下,如果可以依循可靠的影像品質標準,就會很有幫助;而只有大型品牌製造商才能提供。這會讓你自己的應用省下測試時間和麻煩的最佳化過程。
相機尺寸、硬體效能和廣泛的功能是展示的重點。
EMVA 無法涵蓋的相機特徵,也包括一些明顯的案例,例如其設計尺寸與採用的硬體,以及對環境影像的敏感度,特別是溫度、溫度變化,廣是電磁干擾。這些條件很容易造成相機不被採用,即使其資料表現很適合某項應用。
相機尺寸
相同的感光元件,可以安裝在在完全不同的相機格式中。雖然 29x29 的尺寸與 C-mount 已成為機器視覺市場上對應最大達 2/3" 甚至 1" 感光元件的標準,但也有更小尺寸機身搭載更小 CMOS 感光元件,甚至板件層級的變體 (這些也是完整的單板無機殻工業相機)。更小的尺寸能帶來更大的靈活度,並節省系統內的空間。不過也需要考慮耗電與散熱,因此最小型的相機未必最適合。對標準工廠自動化應用來說,這些層面都相當重要。但也有一些像是醫療工程之類的應用領域,其機殻必須滿足產業標準的要求。優質而吸引人的設計,在數位顯微鏡之類的領域也很重要,因為相機會外露。
相機內的硬體
提到相機硬體時,即使相機搭載相同的感光元件,也是有許多看不到的因素影響相機的不同表現。首先從 FPGA 開始,一種複雜的、可配置的邏輯元件,可以數位開關的形式安裝在硬體端,一直到專用的微處理器。FPGA 代表許多相機概念的核心。強大的 FPGA 加上高效率的韌體,讓許多韌體功能 (特別是影像最佳化) 可以由相機本身處理,無需對電腦或處理板加上額外負荷。記憶體可當做影像的暫時儲存裝置,也有益於硬體。資料穩定性的加強很重要,特別是在短時間內需要許多影像,因而需要高頻寬的應用。
相機溫度/發熱
較新的 CMOS 感光元件,和舊式 CMOS 感光元件與 CCD 感光元件相比,具有高得多的取像速度。雖然帶來更佳性能,但這也會導致更高的功耗,並在相機內產生更多熱量。較高的相機內部溫度,會對各種應用帶來問題,並且降低影像品質。相機間的溫度比較,必須隨時注意,以一致的取像速度和解析度水準進行測量。相機的設計對散熱方面有重要的影響。如果散熱不良,溫度上升不只會造成影像雜訊增加,還可能造成元件損壞。相機散熱設計的比較不著重在外殻溫度,而更加著重在相機核心與外殻之間的溫度比較。在進行溫度測量時,應將相機安裝在預定使用的應用中,並考量鏡頭與附近物體的形狀。
附帶一提:韌體功能和資料傳輸高穩定性
相機的韌體和軟體有所不同,因此具備相同感光元件的相機也可能表現大有不同。在此情況下,符合 GenICam 等標準(「處置」相機)十分重要,也必須符合 GigE Vision 和 USB3 Vision 介面標準。前述標準對相機的通訊頻道和介面進行規範與定義,降低整合需投入的心力之外,也提供可靠的資料傳輸品質。
在韌體和相關軟體的效率方面,也可能存有各種差異。首先是和相機整合工作相關的項目:並非每家相機製造商都能提供成熟的軟體與驅動程式環境,以控制相機,或是提供成熟的程式編輯環境 (相容於多種作業系統與程式語言)。然而對任何主流設計來說,這些是絕對必須的。
資料的穩定性也各有不同。例如,如果相機韌體為一台影像暫存器而設計,就會明顯提升資料穩定性,特別是具備高頻寬/取像速度。
標準化或專屬功能,很大程度可以提高視覺系統的性能;有些功能則可以從相同的感光元件中獲得更佳結果。
接下來提供兩個來自 Basler ace 相機的案例:
相機中有價值的韌體功能,包括影像品質最佳化等。這對需要高色彩逼真度的應用 (醫療)、精確的輪廓 (讀取條碼或車牌) ,或是結合色彩辨識的清晰細節 (電子電路板生產中的元件偵測與放置位置) 等都很有幫助。
有些相機具備定序器功能。在攝影的程序中,這可讓相機根據一個預先定義的計畫,在影像與影像之間快速切換相機設定。要在短時間內強調物體的不同性質,就必須使用定序器。範例包括交通監控、玻璃檢測系統、實驗室自動化系統。
相機的選擇:挑選長期合作「夥伴」
決定要在系統中採用什麼相機,通常也就是決定要跟哪一個夥伴進行多年的共同設計。與大型、成熟的相機製造商合作,是明智的選擇。
交貨能力或品質方面是重要關鍵。在精益製程中,如果第一要務為最低的資本投入、庫存情況與及時到貨,以避免供應鏈的「浪費」,此時公司交付元件的能力就變得更加重要。這些挑戰難度甚高,並非所有工業相機製造商都能克服。對相機供應商也一樣,必須靈活完善計畫短期交貨和波動幅度大的訂單數量,並且快速處理大型專案,這些能力都必須深植於公司的 DNA 中。
論及相機品質與功能時,可靠性與穩定性缺一不可。多次測試與精密校正,能夠確保每一台相機的運作符合預期,收集到的資料也才能用於生產流程的連續控制。
如果相機的表現不如預期,會發生什麼事?品牌在市場上的規模與定位通常反應製造商如何管理品質問題,包括立即分析問題、快速自錯誤中學習並解決問題,不論是生產線或客服單位。