컴퓨터 비전 하드웨어카메라 렌즈 Lighting 프레임 그래버 & 인터페이스 카드 케이블 액세서리 네트워크 및 주변 장치컴퓨터 비전 소프트웨어pylon 카메라 소프트웨어 제품군 VisualApplets포트폴리오임베디드 비전 포트폴리오 의료 및 생명 과학 포트폴리오 CoaXPress 제품 포트폴리오에어리어 스캔 카메라Basler ace 2 Basler ace Basler MED ace Basler boost Basler beat Basler dart Basler pulse Basler scoutBasler aceNew ace Features라인 스캔 카메라Basler racerBasler racerBasler racer - the right choice렌즈고정 초점 렌즈프레임 그래버 & 인터페이스 카드USB 3.0 인터페이스 카드 GigE 인터페이스 카드 CXP-12 인터페이스 카드 imaWorx microEnable 5 marathon microEnable 5 ironman
- 솔루션
-
다운로드 개요
- 판매 및 지원
-
Vision Campus
카메라 기술Sony의 IMX CMOS 센서 시리즈 간 비교 카메라를 색상 보정해야 하는 이유는 무엇인가요? 비전 시스템에 적합한 렌즈를 찾기 위한 전문가 팁 임베디드 비전 시스템을 위한 5가지 전문가용 다중분광 이미징이란 무엇인가요? CMOS 카메라 비교 화상 처리에서의 컬러 임베디드 비전의 프로세싱 보드 화상 처리란 무엇인가요? 3D 기술 임베디드 비전이란 무엇인가요? 왜 CMOS 이미지 센서일까요? TOF(Time-of-Flight)란 무엇인가요? 이미지 품질이란 무엇인가요? 카메라 크기 디지털 카메라는 어떻게 작동할까요? CMOS 대 CCD: 센서 기술 실시간성 NIR: 낮은 조도에서도 선명한 표현 고감도 산업용 카메라더 보기Show less인터페이스 및 표준System Setup with CoaXPress 2.0 CoaXPress란 무엇일까요? GigE 2.0 지원 멀티 카메라 시스템 USB 3.0 - 미래의 인터페이스 인터페이스란 무엇인가요? Camera Link 기가빗 이더넷 (GigE) GenICam 표준 USB 3.0과 USB3 Vision
-
회사
이벤트Basler at events
Sony의 최신 5-12MP Pregius S BSI 센서가 탑재된 ace 2

작은 크기의 29mm x 29mm 형식과 C-마운트의 글로벌 셔터로 구성된 최첨단 BSI(후면 조사) CMOS 센서 기술을 확인해 보세요. Basler는 해당 카메라에 적합한 렌즈도 제공합니다 카메라의 가치는 렌즈에 의해 크게 좌우됩니다. 이를 통해 보다 낮은 총 시스템 비용으로 최적의 이미지 품질을 구현할 수 있습니다.
중간 해상도 범위에서, GigE 및 USB 3.0 인터페이스가 탑재된 최신 카메라 모델은 특히 공장 자동화 애플리케이션에 강력한 이점을 제공합니다. 24종의 모델은 ace 2 Basic 및 ace 2 Pro 제품 라인에서 각각 컬러 및 모노 변형으로 제공됩니다. ace 2 Pro 모델의 강력한 Beyond 기능(Compression Beyond 및 Pixel Beyond )은 Sony Pregius S 센서 기술의 잠재력을 최대한 활용하여 애플리케이션의 효율성을 높이는 데 도움이 됩니다.
새로운 ace 2 모델은 적절한 렌즈와 함께 사용할 때 특히 유용하게 활용할 수 있습니다. Basler Premium Lenses C23 및 C11은 새로운 IMX 센서와 완벽한 조화를 이루며 이미지 서클을 통해 각 센서 크기를 최적으로 활용할 수 있습니다. 따라서 센서는 마지막 픽셀까지 잠재적 기능을 완벽히 구현할 수 있습니다!
새로운 ace 2 모델의 이점과 Sony Pregius S CMOS 센서 시리즈의 성능에 대해 자세히 알아보세요.
궁금한 점이 있으신가요?
Basler가 답변해 드립니다!
Basler의 영업 및 기술 지원 전문가가 Basler 컴퓨터 비전 구성 요소 및 솔루션의 모든 측면에 대해 안내해 드립니다.