Customer Story

Warenlogistik mit dem Kommissionier-Roboter TORU und der Basler ace Kamera

Kunde
Magazino GmbH
Standort
München
Datum
2015

Für Magazinos intelligenten und flexiblen Kommissionier-Roboter TORU stellt die Basler ace Kamera ein sehendes Auge dar. Sie ermöglicht ihm, in Kombination mit einem Kreuzlaser (Sheet-of-Light-Verfahren), Objekte in Regalen zu lokalisieren, zu vermessen und damit auch zu greifen.

Basler ace Kamera ist das sehende Auge für Magazinos intelligenten und flexiblen Kommissionier-Roboter TORU
TORU kann Bestellungen parallel zum Menschen kommissionieren
TORU erhält Pick-Aufträge per WLAN und fährt selbstständig zum jeweiligen Lagerplatz
TORU erhält die Pick-Aufträge per WLAN und fährt dann selbstständig zum jeweiligen Lagerplatz

Anwendung

Vom E-Commerce bis hin zur Intralogistik in der Automobilbranche: In all diesen Bereichen werden heutzutage einzelne Produkte benötigt und seltener ganze Paletten. Bisher mussten fast immer Menschen die einzelnen Objekte aus den jeweiligen Lagern zusammensuchen, weil Roboter nicht dazu in der Lage waren. Der Greifvorgang gilt als eines der herausforderndsten Aufgaben in der Robotik. TORU ermöglicht die genaue Vermessung und Erkennung von Objekten mittels der Basler ace Kamera sowie den sicheren Griff auf das einzelne Produkt.

Lösung mit Basler ace Kamera

TORU ist ein mobiler Roboter der parallel zum Menschen in Warenlagern Bestellungen kommissionieren kann. Ein Warenwirtschaftssystem sendet dazu die Pick-Aufträge per WLAN an TORU, dieser fährt dann selbstständig zum jeweiligen Lagerplatz. Nach erfolgreicher Detektion mittels Sheet-of-Light-Verfahren greift TORU das Objekt und bringt dieses automatisch zum gewünschten Bestimmungsort.

Sheet-of-Light-Verfahren hervorragend für die präzise Vermessung von Büchern mit gekrümmten Buchrücken
Das Sheet-of-Light-Verfahren eignet sich hervorragend, um Bücher mit gekrümmten Buchrücken präzise zu vermessen

Optimale Vermessung mit dem Sheet-of-Light-Verfahren

Beim Sheet-of-Light-Verfahren projiziert ein Kreuzlaser zwei aufeinander senkrechte Laserlinien auf das zu vermessende Objekt. Eine 2D-Kamera, dieBasler ace acA1920-40gm, nimmt die reflektierten Laserstrahlen auf und vermisst den Gegenstand anhand der Position der Linien im Kamerabild. Dieses Verfahren ist für quaderförmige Objekte, wie etwa Pakete oder Schuhkartons optimiert. Auch Bücher mit gekrümmten Buchrücken lassen sich damit präzise vermessen.

Die Qualität der Kameras und der Implementierung des pylon Software-Interfaces ist sehr hoch. Da zudem wirklich jede Support-Anfrage in kürzester Zeit und mit durchdachten Lösungsvorschlägen beantwortet wird, haben wir in der Basler AG einen Partner gefunden, auf den wir uns verlassen können.
Marcel Debout
Magazino GmbH

Die Vorteile im Überblick

  • Geringere Rechenleistung: Im Gegensatz zu 3D-Kameras erzeugt das Sheet-of-Light-Verfahren mit der 2D-Kamera weniger 3D-Punkte und erfordert somit eine geringere Rechenleistung. Dadurch kann der Algorithmus, der sich hinter dem Sheet-of-Light-Verfahren verbirgt, beispielsweise auch auf einem Mini-Computer ausgeführt werden.

  • Hohe Flexibilität des Kommissionier-Roboters

  • Senkung der Prozesskosten möglich

  • Ermöglicht die Ausdehnung der Betriebszeit: Er kann parallel zum Menschen arbeiten und während des laufenden Betriebs in das Lager integriert werden.

  • Anpassungsfähigkeit: Dank neuer Konzepte und hochwertiger Sensorik ist der Roboter in der Lage, sich auf neue Situationen und Veränderungen im Lager einzustellen.

Eingesetzte Produkte

Fragen Sie diese oder eine angepasste Bildverarbeitungslösung bei uns an!

Unsere Experten beraten Sie gerne bei Ihrem individuellen Vision Projekt.

Magazino – a Jungheinrich company


Die
Magazino GmbH entwickelt und baut intelligente Roboter für stückgenaue Logistik in der Industrie 4.0. Das Unternehmen aus München hat sich zum Ziel gesetzt, neue logistische Konzepte basierend auf autonom agierenden Robotern zu entwickeln. Die Besonderheit: Die Roboter von Magazino können auf ein sich änderndes Umfeld reagieren – dies ist nur durch leistungsfähige Sensorik, wie beispielsweise eine Kamera, möglich.

Wie können wir Sie unterstützen?

Wir beraten Sie gerne bei der Produktauswahl und finden die richtige Lösung für Ihre Anwendung.