pylon Event Logger
Präzise Fehlererkennung im Bildverarbeitungssystem
Mit dem pylon Event Logger protokollieren und analysieren Sie Ereignisse in Ihrem Bildverarbeitungssystem. Sämtliche Aktivitäten des Framegrabbers bis zur Kamera werden aufgezeichnet und visualisiert. Dadurch erkennen Sie schnell versteckte Systemprobleme und optimieren so Ihr System.
Systeminformationen auf einen Blick
360°-Blick auf alle Systemereignisse aller Komponenten und der Software des Vision SystemsSchnelle Fehleranalyse & Wartung
Präziser Überblick über Fehlerursachen zur Minimierung von AusfallzeitenOptimierung der Systemleistung
Analyse vergangener Ereignisse zur Leistungssteigerung des SystemsIntuitive Bedienung
Visualisierung komplexer Ereignisabfolgen und schneller Zugriff auf relevante Informationen
Umfassende Systemoptimierung über den gesamten Lebenszyklus
Der pylon Event Logger ist ein integriertes Tool, das zusammen mit der pylon Entwicklungsumgebung oder in dem Framegrabber SDK gestartet wird. Es unterstützt den gesamten Lebenszyklus eines Bildverarbeitungssystems – von der Entwicklung bis zur Wartung, indem alle Systemereignisse präzise protokolliert werden. Insbesondere in Performance Systemen oder Multi-Kamera Systemen ist es wichtig, alle Komponenten und ihre Trigger kontrollieren zu können.

Entwicklung und Fehlersuche
Trigger-Timing-Probleme erkennen
Ursachen unvollständiger Bilder identifizieren
Synchronisationsfehler präzise lokalisieren
Systembetrieb
Leistung in Echtzeit überwachen
Probleme frühzeitig erkennen
Systemverhaltensmuster verstehen
Leistungsoptimierung
Engpässe ermitteln
Bildverarbeitungs-Pipeline verbessern
Reaktionsfähigkeit des Gesamtsystems steigern
Hauptfunktionen des pylon Event Loggers
Der pylon Event Logger ist ein unverzichtbares Tool zur Überwachung von Interaktionen innerhalb von Bildverarbeitungssystemen. Es verwendet präzise Zeitstempel, um einzelne Prozesse sequenziell nachzuverfolgen und Ausführungszeiten zu messen. Das Tool misst Latenzen sehr genau, erkennt und zeigt logische Fehler und Leistungsprobleme an. Besonders effektiv ist der pylon Event Logger bei der Identifikation von Problemen wie Überläufen, Kameraunterbrechungen und verpassten Triggern – und liefert dabei wertvolle Einblicke, wenn Störungen auftreten.