Sony DepthSense ™ IMX556 센서와 최첨단 VCSEL 레이저 다이오드를 사용한 새로운 Basler blaze는 Time-of-Flight 원리를 기반으로 한 3D 카메라입니다. VGA 해상도에서 거의 밀리미터 단위로 정확한 3D 측정값을 제 공하고 IP67 보호를 통해 완벽한 일광 최적화, 충격 방지, 방수 및 방진 기능을 구현합니다. 10m 측정 범위 내에서 장애물을 감지하고 물체의 위치, 배치 형태 및 부피를 판단합니다. 통합 렌즈와 비가시 적외선 조명을 갖춘 blaze 카메라는 작고 가벼운 디자인으로 가격 측면에서도 스마트 팩토리의 수많은 지점, 무인 자동차 및 모바일 로봇뿐만 아니라, 물체 인식 작업에 사용하기에 적합한 매력적인 솔루션입니다. 또한 이 카메라는 건강 검진 과정에서 환자의 위치에 대한 귀중한 지원을 제공합니다.
blaze 카메라는 거리, 강도 및 신뢰도 맵으로 구성된 멀티 파트 이미지를 활용해 초당 최대 30 프레임의 프레임 속도로 3D 포인트 클라우드 및 2D 그레이 이미지를 실시간으로 생성합니다. GigE 인터페이스와 Basler의 GenICam 호환 blaze SDK를 사용하여 카메라를 쉽고 빠르게 구성할 수 있습니다. 샘플 프로그램이 포함된 플랫폼 독립적인 프로그래밍 인터페이스를 통해 카메라를 다중 카메라 시스템 등의 애플리케이션에 쉽게 통합할 수 있습니다. 사전 설치된 연결 기능을 통해 타사 소프트웨어 플랫폼 및 라이브러리도 쉽게 통합할 수 있습니다.
Basler blaze에 대해 더 자세히 알아보고 싶으신가요? Basler 제품 페이지
에서 카메라 및 해당 애플리케이션에 대해 수집된 다양한 정보를 확인할 수 있습니다.
Basler 제품 비디오에는 모든 주요 특징 및 기술적 세부 정보와 함께 Basler blaze에 대한 자세한 정보가 담겨 있습니다. 직접 확인해 보세요!
웹 세미나 "ToF 기술로 더 강력한 성능을"
인더스트리 4.0 과 증가하는 자동화 에서 강력한 3D 솔루션은 더욱 더 중요해지고 있습니다. Time-of-Flight 은 실시간 정밀 측정으로 산업 응용 분야에 결정적인 3D 측정 방법 중 하나입니다. 우리의 3D 전문가가 기능 원리, 중요한 영향 요소 및 다른 3D 기술과의 차이점과 함께 ToF 기술에 대해 설명합니다. 예시 애플리케이션과 라이브 데모를 통해 ToF 를 비전 시스템에 통합하는 방법을 알아보세요.