브라우저가 오래되었습니다. 이 홈페이지의 일부 기능이 표시되지 않을 수 있습니다. 브라우저 업데이트 방법을 배우십시오.

확인
비전 시스템 설정하기 온라인 샵
2021. 5. 7.

CXP-12와의 특별한 조화 – 인터페이스 카드가 탑재된 번들형 최신 고화질 boost 카메라

CXP-12와의 특별한 조화 – 인터페이스 카드가 탑재된 번들형 최신 고화질 boost 카메라

이제 새로운 차원의 성능에 맞게 여러분의 애플리케이션을 업그레이드할 때입니다. XGS 센서가 탑재된 새로운 boost 카메라 모델은 20, 32 및 45메가픽셀 해상도라는 최상의 화질과 빠른 전송 속도, 그리고 CoaXPres 2.0 표준이 제공하는 그 밖의 모든 장점을 결합하며, 이 모든 이점을 부담 없는 총 시스템 비용으로 제공합니다. ON Semiconductor가 제조한 이 새로운 세대의 센서는 뛰어난 품질로 기존의 CCD 센서를 대체하기도 합니다.

boost 번들 – 간단한 설치 작업, 원활한 통합

Basler는 모든 boost 카메라를 특별히 개발된 Basler CXP-12 인터페이스 카드 1C와 결합하여 boost 번들로 제공합니다. boost 번들을 사용하면 뛰어난 가성비로 정확하게 일치하는 구성 요소를 얻을 수 있으며 통합 작업도 눈에 띄게 줄어듭니다.

  • 각 boost 번들에는 Basler boost 카메라와 boost 카메라에 맞게 특별히 개발된 Basler CXP-12 인터페이스 카드 1C가 포함되어 있습니다.
  • CXP-12 인터페이스 카드는 일반적인 이미지 획득 카드의 단순함과 프레임 그래버의 뛰어난 성능을 결합합니다.
  • 카메라용 SDK로 제공되는 Basler의 유명한 Pylon 카메라 소프트웨어 제품군과 Basler CXP-12 인터페이스 카드를 사용하여 테스트 단계를 손쉽게 진행하고 두 구성 요소를 화상 처리 시스템에 원활하게 통합할 수 있습니다.

번들의 이점을 직접 확인하고 새로운 수준의 성능에 손쉽게 도달해 보세요. 성능이 boost됩니다! 주요 이점은 다음과 같습니다.

  • 두 구성 요소 덕분에 비용이 절감되고 시스템 복잡성이 감소합니다.
  • 모든 하드웨어 및 소프트웨어 구성 요소의 간편한 설치 및 매우 원활한 통합 작업.
  • GenTL 호환성과 pylon 카메라 소프트웨어 제품군(SDK)을 통한 두 구성 요소의 효과적인 제어 덕분에 단순한 구현과 카메라와 인터페이스 카드 간의 원활한 통신이 가능합니다.

Basler boost 번들 에 대해 자세히 알아보세요.

평가 키트 – 최적의 평가 단계, 작업 간소화

CoaXpress 평가 키트에는 boost 번들 외에도 세심하게 테스트되고 검증된 CoaXpress 액세서리가 포함되어 있습니다. 이를 통해 모든 하드웨어 및 소프트웨어 구성 요소를 단순하면서도 신속하게 구현할 수 있습니다. 비전 시스템의 시간 및 비용이 절감되는 평가 단계를 통해 다음과 같은 효율성 개선이라는 이점을 누릴 수 있습니다.

  • 단일 소스에서 정확하게 일치하는 구성 요소를 모두 제공 받아 CXP-12 애플리케이션을 쉽고 빠르게 시작할 수 있습니다.
  • pylon 카메라 소프트웨어 제품군을 카메라 및 인터페이스 카드를 위한 공통 SDK로 사용하여 boost 카메라를 테스트 및 구현하고 최초 이미지 획득 작업을 간소화할 수 있습니다.
  • 가성비가 매우 뛰어납니다.

평가 키트 에 대해 더 자세히 알아보세요.

추가 CXP-12 액세서리가 필요하십니까? Basler는 최적의 조화를 이루는 모든 필수 비전 구성 요소를 단일 소스로 제공합니다. 따라서 전체 비전 시스템에 대해 높은 수준의 신뢰도를 확보할 수 있습니다. Basler의 boost 번들 및 평가 키트를 보완하기 위해 엄선되고 사전 테스트를 거친 다양한 CXP-12 액세서리 포트폴리오에서 액세서리를 추가로 선택할 수 있습니다. Basler의 CXP-12 액세서리에 대해 자세히 알아보세요.

CXP-12의 이점을 화상 처리 시스템에도 활용해 보시겠습니까? Basler는 고객의 CXP-12 여정에 함께 합니다. 또한 Basler 영업 팀 은 카메라 및 관련 액세서리에 관한 모든 질문에 친절히 답변해 드립니다. 언제든지 문의주시기 바랍니다.

궁금한 점이 있으신가요?
Basler가 답변해 드립니다!

Basler의 영업 및 기술 지원 전문가가 Basler 컴퓨터 비전 구성 요소 및 솔루션의 모든 측면에 대해 안내해 드립니다.

문의하기