적용 사례

베어보드 PCB AOI를 위한 정밀 얼라인먼트

Basler ace 2 카메라를 활용한 고정밀 트레이스 폭 측정 구현

베어 보드 PCB 검사에서 트레이스 폭 측정은 신호 무결성과 공정 안정성을 확보하기 위한 핵심 AOI 검사 항목입니다. 정확한 트레이스 폭 측정을 위해서는 검사 시작 단계에서 PCB의 위치와 방향을 고정밀, 높은 재현성으로 얼라인먼트하는 것이 필수적이며, 이 과정은 피듀셜 마크(fiducial mark) 기반 얼라인먼트를 통해 수행됩니다. 해당 얼라인먼트는 이후 패턴 검사, 치수 측정, 결함 검출 등 모든 AOI 검사 알고리즘의 기준이 됩니다.

PCB의 얼라인먼트 마크
피듀셜 형상에 상관없이 비전 시스템은 얼라인먼트 마크를 고해상도로 안정적으로 캡처하고 정밀한 좌표를 산출함으로써, 후속 검사 및 공정 단계에서 PCB를 정확한 기준 위치에 얼라인먼트할 수 있는 신뢰성 높은 레퍼런스를 제공합니다.

PCB AOI에서 정밀 얼라인먼트이 중요한 이유는 무엇일까요?

PCB 설계가 더 높은 밀도와 패턴이 더 미세해질수록, 얼라인먼트 정확도가 점점 더 중요해지고 있습니다. 이 단계에서 발생하는 서브픽셀 수준의 미세한 얼라인먼트 오차조차도 트레이스 폭 오검출로 이어질 수 있으며, 이는 수율 저하와 리워크 증가의 원인이 됩니다.

얼라인먼트 마크는 사용이 간편한 pylon 소프트웨어를 통해 검출 및 처리되며, 라인 스캔 검사 이전 단계에서 PCB 얼라인먼트를 위한 정확한 좌표를 설정합니다.
얼라인먼트 마크는 사용이 간편한 pylon 소프트웨어를 통해 검출 및 처리되며, 라인 스캔 검사 이전 단계에서 PCB 얼라인먼트를 위한 정확한 좌표를 설정합니다.

PCB 얼라인먼트

고속 라인에서는 PCB의 대각선 방향에 위치한 피듀셜 마크에 초점을 맞춘 두 대의 에어리어 스캔 카메라를 사용하여 X-Y 위치 편차와 회전 오차를 보정함으로써, 라인 스캔 검사에 앞서 보드가 정확한 위치에 얼라인먼트되도록 합니다.

표준 얼라인먼트 프로세스:

  • 이미지 획득: PCB에 설계된 전용 피듀셜 마크의 이미지를 고속으로 캡처합니다.

  • 좌표 계산: 피듀셜 마크의 중심 좌표를 정밀하게 산출하여 신뢰성 있는 기준점을 설정합니다..

  • 플랫폼 보정: 검사 경로에 맞춰 PCB가 정확히 얼라인먼트되도록 플랫폼을 미세 조정합니다.

고출력 생산 라인에서는 이 공정이 극도의 정밀도뿐만 아니라, 장시간 연속 운전 환경에서도 안정적인 이미지 캡처 성능을 동시에 요구합니다.

대량 생산 환경에서 안정적인 얼라인먼트를 보장하는 Basler의 기술

대량 PCB 제조업체에게 있어 진정한 과제는 실험실 환경에서의 최고 성능 달성이 아니라, 24/7 연속 생산 환경에서도 일관된 정확도를 유지하는 것입니다.

Basler ace 2 카메라는 대량 생산 환경에서 안정적인 피듀셜 얼라인먼트와 일관된 PCB 포지셔닝을 위한 이미지 획득의 기반을 제공합니다.
Basler ace 2 카메라는 대량 생산에서 안정적인 기준 얼라인먼트과 일관된 PCB 포지셔닝을 위한 이미징 기반을 형성합니다.

Basler는 대량 생산 PCB AOI 환경에서도 얼라인먼트 성능을 안정적으로 유지하기 위해, 이미지 안정성, 산업용 환경에 최적화된 카메라 설계, 그리고 장기 공급이 가능한 제품 포트폴리오를 아우르는 시스템 차원의 접근 방식을 제공합니다.

신뢰성 높은 피듀셜 검출을 위한 일관된 이미지 품질

고배율 및 동축 조명조건에서도ace 2카메라는 피듀셜 마크를 선명하고 높은 대비로 캡처하여, 얼라인먼트 알고리즘에 정밀하고 반복 재현성 높은 픽셀 데이터를 제공합니다. 이를 통해 트레이스 폭 검사에서의 오검출을 효과적으로 줄일 수 있습니다.

지속적인 운영을 위한 장기적인 안정성

대량 생산 환경에서는 시간이 지나도 얼라인먼트 정확도가 안정적으로 유지되어야 합니다. Basler의 카메라 플랫폼 전략은 제품 라이프사이클 전반에 걸쳐 일관된 이미지 성능을 제공하는 데 중점을 두어, 얼라인먼트 드리프트를 최소화하고 재보정(calibration) 부담을 줄입니다.

컴팩트한 통합 설계와 장기 공급 안정성

ace2의 컴팩트한 설계는 공간 제약이 있는 PCB 검사 장비에도 손쉽게 통합할 수 있도록 합니다. 표준화된 인터페이스와 안정적인 공급 로드맵을 통해 장기적인 시스템 지원과 생산 연속성을 보장합니다.

대량 생산 PCB AOI 라인을 위한 얼라인먼트 안정성 검증
Basler ace 2 카메라는 다양한 고객 생산 라인에서 안정적인 성능과 높은 신뢰성을 입증해 왔습니다.안정적인 케이블, 직관적인 pylon 소프트웨어, 그리고 명확한 라이프사이클 관리 계획과 결합되어, 대량 PCB 검사에 최적화된 신뢰성 높은 비전 솔루션을 구성합니다.
Vincent Wong - 계정 관리자, Basler 대만

장기적인 신뢰성을 기반으로 한 안정적인 얼라인먼트 성능

Basler ace 2는 컴팩트하면서도 양산에 최적화된 카메라 플랫폼을 기반으로, 안정적인 이미지 성능을 제공함으로써 대량 생산 환경에서 신뢰성 높은 PCB 얼라인먼트를 구현합니다. ace 2의 설계 철학은 다음과 같은 요소를 최우선으로 합니다

  • 시간 경과에 따른 일관성

  • 예측 가능한 제품 가용성

  • 낮은 통합의 리스크 위험

이러한 요소들은 긴 생산 라이프사이클 전반에 걸쳐 AOI 시스템의 적합성을 유지해야 하는 환경에서 핵심적인 요인입니다.

Basler는 성능 편차와 부품 경경 리스크를 최소화함으로써 스템 제조사가 검사 성능의 일관성을 유지하고 반복적인 재검증 부담을 줄이며, 대량 생산 라인을 신뢰성 있게 지속 운영할 수 있도록 지원합니다.

해당 솔루션용 제품들

비슷한 솔루션을 구현하고 싶으신가요? 다음 제품이 도움이 될 것입니다.

시작할 준비가 되셨나요?

Basler의 제품과 서비스가 귀사의 다음 프로젝트에 어떻게 도움이 될 수 있는지 확인해 보세요.