백서

무더운 환경에서도, 혹한의 조건에서도 – 극한 온도에서도 안정적인 카메라 성능 유지

변동하는 온도와 열악한 환경에서도 안정적인 이미지 품질을 제공합니다. 카메라의 작동, 연결, 온도 관리에서 무엇이 정말 중요한지 확인해보세요.

극한 온도 환경에서의 안정적인 카메라 작동

목차

  • "온도" 는 무엇을 의미하나요?

  • 고온에 대처하기

  • 저온에서의 시동 및 운영 전략

  • 요약

"온도" 는 무엇을 의미하나요?

효과적인 논의를 위해 우선 다양한 온도 사양을 소개하고, 이를 평가하고자 합니다.

작동 온도 ( "작동 중 하우징 온도" 라고도 함)는 대부분의 카메라 제조사 매뉴얼에서 가장 일반적으로 확인할 수 있으며, 보관 온도에 대한 정보도 함께 제공되는 경우가 많습니다.

그렇다면 이러한 온도는 실제로 어디에서 측정되는 것일까요? 이 수치들이 의미하는 바는 무엇이며, 실제 어플리케이션에서는 어떻게 해석해야 할까요?

일반적으로 작동 온도는 카메라가 문제 없이 작동하기 위해, 사전에 정의된 지점에서 측정된 하우징의 최대 허용 온도를 의미합니다.

이는 곧 작동 온도가 주변 온도나 카메라 내부 온도와 일치한다는 의미는 아닙니다. 동작 온도는 허용 가능한 최대 또는 최소 주변 온도와 직접적인 연관이 없습니다.

또한 카메라 내부에 장착된 온도 센서의 수치는 명시된 동작 온도와 직접적인 관련이 없습니다. 이 사이에는 반드시 선형적인 관계가 있는 것이 아니며, 카메라의 내부 및 외부 구조와 사용된 재료에 따라 달라집니다. 이에 대한 정보는 오직 제어된 환경에서의 측정을 통해서만 얻을 수 있습니다.

양식을 작성하고 백서 전문을 읽어보세요. 모든 콘텐츠는 양식을 제출한 후 즉시 온라인에서 확인할 수 있습니다.

어떻게 도와드릴까요?

제품 선택에 대한 조언을 드리고 고객의 ‍어플리케이션에 적합한 솔루션을 찾아드립니다.