비전 기술

현미경 해상도를 실제로 제한하는 것은 무엇인가요?

회절, 레일리, 수차 및 나이퀴스트 샘플링 원리

현미경 해상도의 이론적 및 실제적 한계를 살펴보고, 비전 엔지니어가 광학적 제약을 평가하고 고해상도 이미징 시스템 요건을 정확히 정의하는 데 필요한 필수 지식을 제공합니다.

현미경 해상도 제한: 회절, 레일리, 수차, 나이퀴스트 샘플링
현미경의 광학 해상도 한계를 시각적으로 보여주는 회절된 백색광의 에어리 디스크 패턴

더 명확한 이해를 위한 Tip

배율, 개구수(NA), 그리고 이들이 해상도와 이미지 품질에 미치는 영향을 명확히 이해하려면, 시작에 앞서 기본 개념을 다룬 ‘현미경 이미징에서의 배율, 개구수(NA) 및 해상도’를 먼저 읽어보세요.

자세히 보기: 배율, 개구수(NA) 및 해상도

1. 현미경 해상도 이해

광학 현미경 해상도는 이미징 시스템이 표본 내의 미세한 디테일을 명확하게 구분할 수 있는 능력으로 정의됩니다. 반도체 검사와 같은 고정밀 어플리케이션에서 광학 해상도는 시스템 성능을 결정하는 핵심 파라미터입니다. 하지만 카메라 센서의 화소 수가 아무리 많더라도, 실제로 식별 가능한 최소 구조 크기는 근본적인 광학 해상도 한계에 의해 제약을 받습니다.

이러한 한계를 이해하고 잠재적으로 극복하기 위해서는 서로 관련된 네 가지 핵심 개념을 살펴볼 필요가 있습니다: 아베 회절 한계, 라일리 기준, 광학 수차, 나이퀴스트 샘플링입니다.

2. 회절: 근본적인 물리적 한계

회절 한계 이미지 vs 고해상도 이미지
회절 한계 이미지 vs 고해상도 이미지. Nature 게재 이미지에서 재구성. [https://www.nature.com/articles/s41377-020-0308-x/figures/2]

아베 회절 한계 (Abbe Diffraction Limit)

아베 회절 한계는 빛의 파동 특성에 따라 발생하는 광학 해상도의 근본적인 물리적 한계를 설명합니다. 회절은 피할 수 없는 물리적 제약이며, 1873년 에른스트 아베(Ernst Abbe)가 이를 수식으로 정량화하였습니다: d = λ /(2*NA)

각 항목의 의미는 다음과 같습니다:

  • d 는 구분 가능한 가장 작은 피처 크기(해상도)입니다.

  • λ 는 조명 광원의 파장입니다.

이 수식에 따르면, 더 짧은 파장을 사용하고 높은 개구수(NA)를 가진 광학계를 사용할수록 수치 개구수 (NA) 해상도가 향상됩니다. NA는 이미징 매질의 굴절률과 최대 수광 각도에 의해 결정됩니다.

예를 들어, 500 nm 파장의 조명과 1.4 NA의 오일 이멀전 대물렌즈를 사용할 경우, 이상적인 해상도 한계는 약 179 nm입니다. 하지만 실제 시스템에서는 다파장 조명, 렌즈 설계 등의 실질적 제약으로 인해 일반적으로 약 200 nm 수준의 횡방향 해상도가 달성됩니다.

레일리 기준(Rayleigh criterion): 두 점 광원이 독립된 개체로 인식될 수 있는 최소한의 간격을 정의합니다.  왼쪽에서 오른쪽으로, 이미지는 각각 고해상도로 분리된 상태, 레일리 한계에서 간신히 구분 가능한 상태, 그리고 구분되지 않는 상태를 나타냅니다.
레일리 기준(Rayleigh criterion): 두 점 광원을 개별적으로 인식할 수 있는 최소 간격을 정의합니다. 이미지는 왼쪽부터 순서대로 완전히 분리된 상태, 레일리 한계에서 겨우 구분되는 상태, 그리고 구분되지 않는 상태를 나타냅니다.

레일리 기준

아베의 공식을 통해 해상도의 이론적 한계를 알 수 있지만, 실제 시스템에서는 두 점이 “구분 가능”하다고 판단할 수 있는 기준이 추가로 필요합니다. 레이리 기준에 따르면, 두 점 광원이 구분 가능하다고 판단되는 조건은 한 에어리 디스크(Airy disk)의 중심 밝기 피크가 다른 에어리 디스크의 첫 번째 암환과 겹칠 때입니다. 이때의 해상도 한계는 다음 식으로 표현됩니다: d=0.61λ / NA

레이리 기준은 입자 검출이나 오염 분석처럼 부분적으로 일관되거나 일관되지 않은 조명 하에서 고립된 특징(isolated features)의 가시성을 평가할 때 특히 유용합니다. 산업용 광학 제품의 데이터시트에서는 “Resolution (Rayleigh): 0.85 µm at 550 nm”와 같은 사양을 자주 볼 수 있으며, 이는 자동화된 검사에서 충분한 콘트라스트와 신뢰성을 보장함을 의미합니다.


아베의 공식은 광학 시스템이 전달할 수 있는 가장 미세한 공간 주기를 정의함으로써 해상도의 이론적 한계를 설정하는 반면, 레이리 기준은 실제 이미지에서 두 개의 피처를 신뢰성 있게 구분할 수 있는 실용적인 임계값을 제시합니다. 이 두 개념은 상호 보완적인 역할을 합니다. 아베는 조명 파장이나 대물렌즈의 NA(개구수)와 같은 요소 선택을 통해 시스템의 근본적인 해상도 한계를 설정하는 데 도움을 주고, 레이리는 그 한계가 실제로 사용 가능한 콘트라스트와 분리도로 이어지도록 보장합니다. 해상도와 이미지 품질 간 균형이 중요한 광학 시스템을 설계할 때, 이 두 가지를 함께 고려해야 합니다.

3. 수차: 실제 현실적인 한계

광학 수차의 발생은 근본적으로 스넬의 법칙과 밀접한 관련이 있습니다.
광학 수차의 발생은 근본적으로 스넬의 법칙과 연관되어 있습니다. 스넬의 법칙은 빛이 매질의 경계면에서 어떻게 굴절되는지를 설명하지만, 모든 광선을 하나의 점으로 완벽하게 수렴시켜 이상적인 이미징을 보장하지는 않습니다.

이론적으로 아베 한계 또는 레이리 기준을 충족하도록 설계된 시스템이라도, 실제 환경에서는 광학 수차(optical aberration)라는 중요한 과제에 직면하게 됩니다.

광학 수차는 완벽한 초점 형성에서 벗어난 편차로, 이미지가 흐려지거나 왜곡되며, 점 확산 함수(PSF)가 넓어져 실제 해상도를 저하시킵니다.
예를 들어, 200 nm 해상도를 목표로 설계된 시스템이라도 수차가 제대로 제어되지 않으면 실제 구현 해상도가 300 nm 이상으로 떨어질 수 있습니다.

이러한 수차는 스넬의 법칙이 광선이 표면에서 어떻게 굴절되는지를 설명해주긴 하지만, 모든 광선이 하나의 이미지 지점으로 완벽하게 수렴하도록 보장하지는 않기 때문에 발생합니다. 스넬의 법칙을 만족하면서도 모든 광선을 완벽하게 초점에 모이도록 설계하는 것은 매우 어려운 일이며, 실제 렌즈는 필연적으로 형상 오차, 재료 불균일성, 조립 공차 등의 요인으로 인해 파면 왜곡이 발생하게 됩니다. 이로 인해 광선이 이상적인 위치에 정확히 수렴하지 못하고, 이미지 품질이 저하됩니다.

광학 수차는 피할 수 없는 현실적 한계이지만, 정밀한 설계를 통해 그 영향을 최소화할 수 있습니다.

개구수와 수차의 상충 관계

이론적으로는 개구수가 클수록 해상도가 향상되지만, 실제로는 수차가 심화되어 설계상 근본적인 트레이드오프가 발생합니다.

아래 다이어그램은 개구수가 넓어질수록 더 많은 빛이 통과하지만, 주변부 광선이 극단적인 입사각에서 더 큰 수차를 경험하게 됨을 보여줍니다. 반대로 렌즈의 중심부만 사용할 경우 수차는 줄일 수 있지만, 광 수집 능력이 제한됩니다.

솔루션: 해상도와 수차 간의 균형을 고려해 최적의 수치 개구수(NA)를 설정하거나, 비구면 렌즈 및 다중 렌즈 조합을 사용하여 수차를 보정하면서도 큰 개구수를 유지하는 방법이 있습니다.


넓은 개구수는 더 가파른 입사각의 광선을 허용하게 되며, 이는 특히 렌즈 가장자리에서 수차를 크게 증가시킵니다.
넓은 개구수는 더 가파른 입사각의 광선을 허용하게 되며, 이는 특히 렌즈 가장자리에서 수차를 크게 증가시킵니다.
좁은 개구수는 수차를 감소시킵니다.
좁은 개구수는 광축에 가까운 중심 광선만을 사용하여, 수차를 효과적으로 줄여줍니다.

4. 나이퀴스트 샘플링 기준: 최종 검출 한계


나이퀴스트 샘플링 기준
나이퀴스트 샘플링. 픽셀이 클수록 미세한 디테일을 포착하지 못하지만, 나이퀴스트 기준에 따라 두 배 주기로 샘플링하는 작은 픽셀은 이를 정확하게 재현합니다.

회절과 수차는 해상도의 광학적 한계를 정의하지만, 최종 이미지 품질은 센서가 그 세부 정보를 실제로 포착할 수 있는지에 달려 있습니다.
바로 이 지점에서 나이퀴스트 샘플링 기준이 중요한 역할을 합니다.

이미징에서 나이퀴스트 기준은 공간적 세부 정보를 정확히 재현하기 위해 샘플링 주파수가 원하는 해상도의 최소 두 배 이상이어야 한다는 원칙을 제시합니다. 나이퀴스트 이론 조건:

유효 샘플링 피치 ≤ 광학 해상도/2

다시 말해,

유효 샘플링 피치 = 카메라 픽셀 크기/배율 ≤ d/2

광학 이미지가 센서 위에 형성될 때, 연속적인 광 분포는 이산적인 픽셀 배열에 의해 샘플링됩니다. 이때 픽셀이 너무 크면(언더샘플링), 시스템은 미세한 디테일을 분해하지 못하고 에일리어싱(aliasing) 현상이 발생하게 됩니다. 고주파 구조가 저주파 노이즈로 왜곡되어 나타나며, 그 결과 이미지가 흐릿해지고, 가장자리는 들쭉날쭉하며, 거짓 무아레(Moiré) 패턴이 생깁니다.

안전 계수(safety factor)를 고려한 실제 설계

이론적으로는 나이퀴스트 기준이 정확히 2배의 샘플링을 요구하지만, 실제 시스템 설계에서는 여기에 추가적인 여유 마진이 필요합니다.
그 이유는 엣지 효과, 광학 수차, 노이즈, 불완전한 MTF(Modulation Transfer Function), 그리고 조명 조건의 변화 등 다양한 현실적 변수들이 해상도에 영향을 미치기 때문입니다. 따라서 머신비전 엔지니어들은 일반적으로 경험적 안전 계수 K (약 1.1~1.3) 를 추가하여 다음과 같은 보정된 공식을 사용합니다:

카메라 픽셀 크기/배율 ≤ d/(2K)

안전 계수 K의 중간값인 1.15를 적용하면, 업계에서 흔히 사용되는 샘플링 배수인 2.3배가 도출됩니다.

5. 공식에서 설계까지: 2μm 결함 감지

이제 이 공식을 실제 현미경 예제에 적용해 보겠습니다. 목표는 2 μm 결함을 안정적으로 검출할 수 있는 시스템을 설계하는 것입니다. 다음 단계에서는 해상도 관련 한계들이 실제 설계 의사결정에서 어떻게 함께 작용하는지를 보여줍니다.

단계

작업

조치 및 결과

1

필요한 광학 해상도 계산

레이리 기준 적용: 550nm 녹색광 사용시, 해상도 한계는 d = 0.61λ/NA로 정의

2μm 해상도의 경우: NA ≥ 0.17.

설계 여유 마진을 고려하여 NA = 0.3을 선택하면 이론적 해상도는 약 1.1μm가 됩니다.

2

광학 장치 선택 또는 설계

NA ≥ 0.3인 대물렌즈를 선택합니다.

회절 한계 수준의 성능을 달성하기 위해, 비구면 렌즈 또는 다요소 설계를 통해 수차를 최소화합니다.

3

샘플링 요구 사항 계산

안전 계수가 있는 나이퀴스트 기준 적용 (K = 1.15)

유효 픽셀 크기 ≤ 2μm / (2 × 1.15) ≈ 0.87μm.

4

카메라 및 배율 선택

0.87μm 이상 샘플링 피치를 달성하려면:
• 5 μm 픽셀: 5.7× 이상 필요(6× 선택)
• 3.45 μm 픽셀: 4× 이상 필요
• 2 μm 픽셀: 2.3× 이상 필요(2.5× 선택).

참고: 픽셀이 작을수록 배율이 낮아지고 시야각이 넓어집니다.

현미경의 광학 해상도에 맞추기 위한 필요 픽셀 크기

오브젝트

(수치 조리개)

해상도 제한

(µm)

예상 크기

(µm)

필수 픽셀 크기

(µm)

1× (0.04)

6.9

6.9

3.5

2× (0.06)

4.6

9.2

4.6

2× (0.10)

2.8

5.6

2.8

4× (0.10)

2.8

11.2

5.6

4× (0.12)

2.3

9.2

4.6

4× (0.20)

1.4

5.6

2.8

10× (0.25)

1.1

11.0

5.5

10× (0.30)

0.92

9.2

4.6

10× (0.45)

0.61

6.1

3.0

20× (0.40)

0.69

13.8

6.9

20× (0.50)

0.55

11.0

5.5

0× (0.75)

0.37

7.4

3.7


6. 산업 구현: 반도체 검사


반도체 검사


반도체 검사에서 고해상도 현미경 검사는 미크론 이하의 결함을 감지하고, 임계 치수를 확인하며, 정밀한 오버레이 정렬을 보장하는 데 필수적입니다. 이 문서에서 설명하는 회절, 레이리 기준, 수차, 나이퀴스트 샘플링 등 모든 한계는 반도체 제조용 광학 검사 시스템의 설계에 직접적으로 영향을 미칩니다.

회절 한계와 레일리 기준은 광학 장치가 해결할 수 있는 이론적 최소 피처 크기를 정의하여 조명 파장 및 수치 조리개(NA)에 대한 요구 사항을 설정합니다. 수차는 실제 시스템에서 해상도와 측정 정확도를 저하시킬 수 있는 편차를 유발하기 때문에, 이를 최소화하기 위한 고급 렌즈 설계와 정밀 정렬이 필요합니다. 광학 해상도를 확보한 이후에는 나이퀴스트 샘플링 기준을 통해 카메라의 픽셀 크기와 시스템 배율이 웨이퍼 상의 미세한 디테일을 왜곡 없이 정확히 캡처할 수 있도록 보장해야 합니다.

문제 해결 중심의 솔루션 제안

하지만 이러한 원칙만으로는 생산 라인에서 성공을 보장할 수 없습니다. 다른 중요한 요소들, 즉 시스템의 변조 전달 함수(MTF)조명 일관성, 피사계 심도, SNR, 샘플 표면 특성, 환경 안정성 등이 모두 최종 이미징 성능에 영향을 미칩니다. 대면적 웨이퍼 스캔이나 오버레이 계측과 같은 반도체 검사 작업에서는 일관된 서브 마이크론급 정확도를 확보하기 위해 철저한 시스템 수준의 엔지니어링이 요구됩니다.

이론 설계에서 실험실 프로토타입, 그리고 실제 생산 현장으로의 적용까지 이어지는 과정에서는, 다양한 트레이드오프를 균형 있게 조율하고, 반복적인 테스트를 통해 설정을 최적화해야 합니다. 따라서 신뢰할 수 있는 반도체 검사 시스템을 구축하려면 광학 이론 뿐만 아니라 이러한 모든 요소를 하나의 강력한 생산용 솔루션에 통합할 수 있는 숙련된 비전 엔지니어와 협력해야 합니다.

프로젝트 맞춤형 광학 설계가 필요하신가요? 지금 바로 당사의 숙련된 엔지니어와 상담해 보세요.

시작할 준비가 되셨나요?

제품 및 서비스에 대해 자세히 알아보고 당사에서 ‍고객님의 ‍다음 프로젝트에 어떤 도움을 드릴 수 있는지 알아보세요.