성능 (Performance)

고객 맞춤형 광학 기반 전문 솔루션

머신 비전 시스템의 복잡한 문제를 해결하기 위해 Basler는 광학 기반의 전문 솔루션을 제공합니다. 당사의 프로젝트 팀은 까다로운 환경에서의 품질 검사 한계, 정밀도 부족, 유연성 부족과 같은 산업 현장의 과제를 맞춤형 광학 솔루션으로 체계적으로 해결합니다.

문의 및 상담하기
Custom Optical R&D Solutions

Basler의 광학 R&D 접근 방법

머신 비전 시스템의 복잡한 구조와 다양한 요구 조건에 따라, 고객 맞춤형 솔루션이 필요해지는 경우가 많습니다. Basler는 렌즈 및 조명 선택에서부터 최종 통합까지 모든 단계에서 고객과 함께하며, 현장에 최적화된 광학 시스템을 완성할 수 있도록 지원합니다.

High-End 렌즈 커스텀 개발

특수 환경 및 공정에 최적화된 광학 설계 및 제작

고객이 직면한 특수한 환경과 공정을 분석하여 맞춤형 렌즈를 설계하고 제작합니다. 국내외의 광학 전문 업체들과의 협력을 통해 최적의 결과를 도출합니다.

저희의 서비스 범위는 다음과 같습니다:

  • 극한 환경 대응 렌즈 설계 (고온, 저온, 고습, 진동 환경)

  • 초고해상도 및 정밀도 구현을 위한 광학 설계

  • 특수 파장 및 스펙트럼 최적화

  • 복잡한 조명 환경에 대응하는 광학 솔루션

  • 특수 코팅 및 표면 처리 기술 적용

  • 소형화 및 경량화를 고려한 설계

커스텀 광학 모듈 개발

광학·조명·렌즈 통합 구성, 외주 및 자체 제작 지원

고객의 요구사항에 따라 통합형 광학 모듈을 설계하고 제작합니다. 필요한 경우, 검증된 국내외 광학 전문 업체 네트워크를 활용하여 제작을 지원합니다.

저희의 서비스 범위는 다음과 같습니다:

  • 광학, 조명, 렌즈 통합 구성 설계

  • 자체 제작 및 아웃소싱 제작 지원

  • 기존 시스템과의 호환성 보장

  • 모듈화를 통한 유지보수 효율성 제고

  • 품질 검증 및 성능 테스트

  • 양산 지원 및 품질 관리

On-Site, Hands-On Optical Training

현장 밀착형 광학 교육

실무 중심 커리큘럼으로 엔지니어의 역량 강화

고객의 엔지니어와 팀원들이 광학 솔루션을 효과적으로 활용할 수 있도록 실무 중심의 교육을 제공합니다.

저희의 서비스 범위는 다음과 같습니다:

  • 고객 현장 방문 맞춤형 교육

  • Basler 지사에서의 심화 교육

  • 온라인과 오프라인을 결합한 혼합 교육

  • 프로젝트별 특화 교육 프로그램

문제 해결 중심의 솔루션 제안

문제 해결형 솔루션 제안

데이터 기반 분석과 실행 가능한 제안 제공

단순한 문제 해결을 넘어, 고객의 산업 현장에 최적화된 솔루션을 제안합니다. 모든 제안은 데이터 기반으로 설계되며, 실행 가능한 방식으로 구현됩니다.

저희의 서비스 범위는 다음과 같습니다:

  • 현장 문제 진단 및 근본 원인 분석

  • 데이터 기반의 객관적 해결방안 제시

  • 비용 효율성을 고려한 최적 솔루션 설계

  • 단계별 구현 로드맵 제공

  • 성과 측정 및 개선 방안 제안

  • 지속적인 최적화 지원

5단계 개발 프로세스

  1. 문제 진단 및 분석
    고객의 현장을 직접 방문하여 문제점을 정확히 파악하고 근본 원인을 분석

  2. 맞춤형 솔루션 설계
    분석 결과를 바탕으로 고객의 환경과 요구사항에 최적화된 광학 솔루션을 설계

  3. 프로토타입 개발 및 테스트
    설계된 솔루션의 프로토타입을 제작하고 실제 환경에서 철저한 테스트 진행

  4. 솔루션 구현
    검증된 솔루션을 고객 현장에 구현하고 안정적인 운영을 위한 지원 제공

  5. 사후 관리 및 지원
    지속적인 모니터링과 개선을 통해 최적의 성능을 유지할 수 있도록 지원

어떻게 도와드릴까요?

제품 선택에 대한 조언을 드리고 고객의 ‍어플리케이션에 적합한 솔루션을 찾아드립니다.