Customer Story

Monitoraggio dei processi ad alta velocità con X.Lite ProCap e Basler ace USB 3.0

Monitoraggio e analisi precisi dei processi industriali tramite il sensore PYTHON 300

Cliente
Hefel Technology – Hefel Hubert GmbH
Posizione
Dornbirn, Austria
Data
2016

Hefel Technik utilizza X.Lite ProCap, una soluzione proprietaria sviluppata dall'azienda per il monitoraggio ad alta velocità dei processi nei sistemi di automazione. L'attuale versione 4.0 si avvale della telecamera Basler ace USB 3.0 ad alte prestazioni, dotata di un sensore CMOS PYTHON 300, che consente di raggiungere fino a 3.000 fotogrammi al secondo. Grazie alle moderne interfacce, ai processi di archiviazione ottimizzati e al funzionamento intuitivo, il sistema offre la massima flessibilità e una facile integrazione in un'ampia varietà di ambienti di produzione.

Monitoraggio dei processi ad alta velocità con X.Lite ProCap e Basler ace USB 3.0
Monitoraggio di processo ad alta velocità con X.Lite ProCap e una telecamera Basler ace USB 3.0

X.Lite ProCap 4.0: monitoraggio dei processi ad alta velocità

X.Lite ProCap è uno sviluppo proprietario dell'azienda, che pone sempre in primo piano la semplicità e la facilità d'uso. Il sistema è progettato per il monitoraggio ad alta velocità dei processi nei sistemi di automazione, nella produzione di massa, nell'analisi dei processi e nei laboratori. La versione base è stata introdotta sul mercato nel 2012 e da allora è stata ulteriormente sviluppata e continuamente ottimizzata in stretta collaborazione con gli utenti. Nello sviluppo sono stati integrati molti anni di esperienza nella tecnologia di automazione: il sistema dispone di interfacce moderne con vari produttori di PLC, consentendo l'automazione dei prodotti.

La telecamera e l'illuminazione sono montate su un'unica staffa.
La telecamera e l'illuminazione sono montate su un'unica staffa.

Progressi tecnologici e nuove funzionalità

La versione 4.0 del sistema di tracciamento dei processi ad alta velocità è disponibile dal settembre 2017. Offre nuove e preziose funzionalità grazie alla telecamera Basler ace USB 3.0 integrata nel 2016 e sfrutta la moderna tecnologia CMOS del sensore PYTHON 300 di onsemi.

Telecamera USB Basler ace
Telecamera USB Basler ace

Acquisizione di immagini ad alte prestazioni grazie alla telecamera Basler ace

Grazie al sensore CMOS PYTHON altamente dinamico e avanzato integrato nella telecamera Basler ace USB 3.0, ProCap è in grado di acquisire fino a 3.000 fotogrammi al secondo in scala di grigi e, opzionalmente, a colori.

Modelli di telecamera utilizzati in questa soluzione:

Basler ace acA640-750um

Basler ace acA1300-75gm

Il sistema X.Lite ProCap è costituito da una videocamera USB 3.0 collegata a un computer portatile
Il sistema X.Lite ProCap è costituito da una videocamera USB 3.0 collegata a un computer portatile.

Gestione del software ottimizzata e nuove funzionalità di archiviazione

Rispetto alle versioni precedenti, l'attuale versione 4.0 offre diversi miglioramenti in termini di facilità d'uso e un processo di salvataggio ottimizzato.

In particolare, la nuova modalità di registrazione per gli SSD consente ora registrazioni molto più lunghe e semplifica notevolmente l'archiviazione dei dati.

Il disco rigido' non deve necessariamente essere installato nel portatile; può anche essere collegato a una porta USB 3.0 disponibile. Ciò consente di sfruttare quasi tutta la frequenza dei fotogrammi della' videocamera.

Funzioni aggiuntive intelligenti e facilità d'uso

Funzionalità aggiuntive intelligenti, come le modalità di azionamento regolabili, facilitano l'individuazione di guasti molto rari e riducono notevolmente lo sforzo necessario per la risoluzione dei problemi negli impianti di produzione.

Con la nuova versione, è possibile programmare le registrazioni automatiche con maggiore precisione. Ciò consente agli utenti di regolare con precisione l'ora di inizio di una registrazione in modo che coincida con il segnale di trigger. Inoltre, gli utenti con configurazioni di sistema diverse possono salvare i dati relativi alle connessioni e alle variabili inserendo il nome della rispettiva macchina. La modalità di confronto permette di riprodurre contemporaneamente quattro registrazioni e di confrontarle e analizzarle passo dopo passo in modalità "single-step" per individuare eventuali scostamenti.

Infine, ma non meno importante, X.Lite ProCap si distingue per la sua semplice & configurazione plug-and-play e per l'interfaccia software intuitiva.

Con l’introduzione dei chip PYTHON, allora di nuova generazione, si sono aperte nuove possibilità anche per il nostro sistema USB 3.0, X.Lite ProCap, in termini di frequenza di fotogrammi. Ci siamo quindi messi alla ricerca di una soluzione e, in collaborazione con RAUSCHER, abbiamo individuato un modello adatto nella serie ace di Basler. L’integrazione della telecamera USB 3.0 nel nostro software è stata piuttosto semplice. Oltre alle capacità tecniche delle telecamere ace, per noi era importante la disponibilità di più interfacce per telecamere . Ora utilizziamo le telecamere USB 3.0 per applicazioni ad alta velocità e le telecamere GigE per il controllo di qualità ottico.
Jürgen Mattivi
Firmatario autorizzato presso Hefel Technik

Informazioni su Hefel Technik

Hefel Technik, cliente di RAUSCHER GmbH, partner di distribuzione di Basler, è stata fondata nel 1985 come piccola impresa con sede a Dornbirn, in Austria. Da allora, l’azienda si è affermata come fornitore a 360 gradi di componenti e soluzioni di sistema nei settori della pneumatica, dell’idraulica, degli azionamenti elettrici e dell’elaborazione industriale delle immagini.