Analisi delle interfacce utente per accelerare i processi di ricerca e sviluppo
Telecamere a scansione di area Basler negli strumenti di misura di OptoFidelity
- Cliente
- OptoFidelity S.r.l.
- Posizione
- Tampere, Finlandia
- Data
- 2013
Watchdog è uno strumento di misurazione basato su telecamera che consente di analizzare la latenza dell'interfaccia utente e i tempi di risposta durante l'intera fase& di sviluppo. Oltre ai tempi di risposta dell'hardware, Watchdog è in grado di misurare i tempi di reazione dell'utente alle informazioni visualizzate sullo schermo. Per l'applicazione Watchdog, l'azienda necessitava di una telecamera a scansione di area con interfaccia Camera Link in grado di fornire immagini di alta qualità. Tuttavia, il fattore determinante è stata la velocità della telecamera.
Misurazione quantitativa dell'esperienza utente
Grazie a Watchdog di OptoFidelity, i metodi tradizionali utilizzati per testare le prestazioni dei dispositivi sono ormai superati. Watchdog con opzione multimodale è un rilevatore automatico di eventi basato su telecamera. L'opzione multimodale rileva tutti i metodi di feedback sensoriale dell'interfaccia utente, quali il feedback audio, tattile e visivo.

Monitoraggio visivo delle interazioni dell'utente
Gli eventi di feedback visivo che compaiono sul display del prodotto vengono rilevati tramite una telecamera. Per avviare il test, l'operatore deve semplicemente posizionare il prodotto da testare sotto la telecamera e selezionare un'area di interesse dall'immagine acquisita. Una volta selezionata l'area, il prodotto è pronto per il test. L'unità multimodale rileva l'interazione dell'utente con il dispositivo e avvia automaticamente la misurazione.
OptoFidelity Watchdog genera automaticamente un rapporto degli eventi registrati. Il rapporto sugli eventi riporta le interazioni dell'utente, gli eventi di feedback audio e gli orari di inizio e fine di tutti gli eventi visivi. Il rapporto riporta inoltre il feedback tattile fornito dal dispositivo. Eseguire gli stessi test con un altro dispositivo, anche di modello diverso, è molto semplice. Un caso di test potrebbe, ad esempio, consistere nella misurazione del tempo di apertura di un video di YouTube con tre dispositivi diversi, per tre volte ciascuno. Dai risultati del test è possibile compilare un rapporto di sintesi che mostra il risultato medio per ciascun dispositivo.

Un elevato numero di fotogrammi al secondo garantisce una qualità dell'immagine e risultati di misurazione ottimali
La risoluzione temporale della telecamera Basler per le aree di interesse (AOI) tipiche dell'applicazione raggiunge i 600 fotogrammi al secondo. Velocità più elevate garantiscono una minore sfocatura da movimento, migliorando la qualità dell'immagine. Grazie alla maggiore risoluzione, l'area dell'immagine può essere sfruttata al meglio e le immagini risultano più nitide.
Abbiamo provato diverse telecamere. L'elevata velocità di scatto era molto importante per noi e alla fine abbiamo optato per la telecamera Basler. Essa garantisce risultati di misurazione precisi.
OptoFidelity è un'azienda tecnologica finlandese specializzata nell'automazione dei test e delle misurazioni, nei sistemi di visione artificiale e nei servizi di collaudo e ingegneria. La missione di OptoFidelity è fornire soluzioni innovative in grado di accelerare i processi di ricerca e &sviluppo dei clienti.