L'imbarazzo della scelta: telecamera 2D o 3D?
Qual è la tecnologia di ripresa più adatta alla tua applicazione?
Le esigenze delle telecamere per la visione industriale sono in costante crescita. Questo articolo offre una panoramica dei più importanti sistemi di telecamere 2D e 3D, delle loro aree di applicazione e dei relativi criteri decisionali. In questo modo sarà più facile trovare la soluzione ottimale per la tua applicazione.
Ultimo aggiornamento: 17/11/2025
Tempo di lettura: circa 6 Minuti

Tecnologie di telecamere 2D e 3D
Le tecnologie delle telecamere 2D e 3D sono il cuore di potenti sistemi di visione industriale. Consentono un controllo preciso della qualità, un'automazione efficiente dei processi e un rilevamento affidabile degli errori nell'elaborazione delle immagini industriali.

Tecnologia della telecamera 2D
Le telecamere a scansione area catturano la scena in un unico scatto. scansionano l'immagine riga per riga. L'immagine viene visualizzata come immagine monocromatica o a colori (RGB). L'elaborazione delle immagini in 2D è particolarmente efficace quando si acquisiscono scene ad alto contrasto e con strutture chiare.

Tecnologia della telecamera 3D
Le telecamere 3D catturano anche i valori di profondità e offrono nuove possibilità in robotica, automazione e medicina. La terza dimensione sta diventando sempre più importante per le attività complesse. Le soluzioni 3D si affermano anche nell'intrattenimento e nella realtà virtuale.
Aree di applicazione tipiche delle telecamere 2D e 3D
Le telecamere di visione artificiale 2D e 3D sono utilizzate per compiti diversi nell'elaborazione industriale delle immagini. Mentre le telecamere 2D sono utilizzate principalmente per il controllo di oggetti piatti e ad alto contrasto e per attività di ispezione rapida, le telecamere 3D consentono il rilevamento preciso di forme, volumi e posizioni nella terza dimensione. Sono quindi ideali per applicazioni complesse di automazione e robotica.
Aree di applicazione tipiche delle telecamere 2D | Aree di applicazione tipiche delle telecamere 3D |
|---|---|
Test di assemblaggio di componenti ad alto contrasto | Rilevamento degli ostacoli per i veicoli autonomi |
Rilevamento di forma e dimensione di oggetti piatti | Attività di presa controllata da robot |
Rilevamento della contaminazione direttamente nella linea di produzione | Controllo della presenza e del conteggio nei contenitori |
Ispezione del colore e della qualità di stampa, ad esempio dei codici a barre | Controllo di posizione e presenza su circuiti stampati |
Ordinamento per colore o impronta | Misure di volume di vari oggetti |
Ispezione dei giunti a saldare dei circuiti stampati | Porzionare il cibo |
Confronto tra telecamere per la visione artificiale 2D e 3D
Il seguente confronto mostra le differenze tra le telecamere di visione 2D e 3D in base a criteri specifici e fornisce un supporto nella scelta della tecnologia giusta per applicazioni specifiche.
Telecamera 2D per la visione artificiale | Telecamera 3D per la visione artificiale | |
|---|---|---|
Alta velocità | ✅ | ❌ |
Efficienza dei costi | ✅ | ❌ |
Integrazione semplice | ✅ | ❌ |
Ottimi per oggetti piatti & Codici a barre | ✅ | ❌ |
Acquisizione di geometrie complesse | ❌ | ✅ |
Misura precisa del volume | ❌ | ✅ |
Rilevamento preciso della posizione | ❌ | ✅ |
Il seguente caso d'uso nel settore della logistica mostra come queste differenze vengono utilizzate nella pratica.
Elaborazione dei pacchi nella logistica con la visione artificiale 2D e 3D
Nei moderni centri logistici, le telecamere di visione artificiale 2D e 3D sono combinate in modo specifico per elaborare i pacchi in modo efficiente e automatico.
Il compito:
Un robot deve riconoscere, afferrare con precisione, misurare e identificare pacchi di diverse dimensioni e forme, il tutto in pochi secondi.
Perché la tecnologia 3D? Una telecamera di visione artificiale 3D viene utilizzata per catturare la confezione sul nastro trasportatore, comprese la sua esatta posizione e forma. esatti di volume e forma
Perché la tecnologia 2D?

Qui potete trovare casi d'uso più dettagliati con la tecnologia 2D e 3D:
Se desideri saperne di più sulle diverse tecnologie 3D e sulle loro aree di applicazione, ti consigliamo di leggere l'articolo sull'elaborazione delle immagini 3D.
2D o 3D? Cosa si adatta alla mia applicazione?
La scelta tra la tecnologia delle telecamere 2D e 3D deve essere fatta in anticipo e con attenzione. elenco di criteri ti aiuterà a scegliere la soluzione giusta.
Requisiti per il compito | 2D | 3D |
|---|---|---|
Analisi di volumi e/o forme | ❌ | ✅ |
La struttura e il colore devono essere riconosciuti | ✅ | ❌ |
Buone informazioni sul contrasto disponibili | ✅ | ❌ |
Le informazioni sul contrasto sono scarse o inesistenti | ❌ | ✅ |
Le differenze di altezza devono essere riconosciute | ❌ | ✅ |
Compito di posizionamento / rilevamento nella terza dimensione | ❌ | ✅ |
"La scelta tra la tecnologia delle telecamere 2D e 3D è decisiva per l'efficienza e la redditività futura della tua soluzione di elaborazione delle immagini. Noi di Basler ti aiutiamo a trovare la tecnologia giusta per la tua applicazione specifica: pratica, affidabile e con il miglior rapporto qualità-prezzo."
Conclusione
La scelta della giusta tecnologia di elaborazione delle immagini dipende dai requisiti individuali della tua applicazione. Non esiste una raccomandazione unica per tutti: è importante un'analisi fondata delle condizioni operative. Il primo passo è quello di decidere se l'utilizzo dell'ispezione 2D o 3D, o di entrambe le tecnologie, porterà alla soluzione migliore. A questo segue la scelta della telecamera giusta. Tenete presente che anche i costi di installazione e software rappresentano un fattore di costo significativo nel ciclo di vita della soluzione di elaborazione delle immagini. La crescente domanda di soluzioni 3D è guidata da tendenze quali l'Industria 4.0 e l'automazione, ma anche i sistemi 2D esistenti possono essere ottimizzati integrando la tecnologia 3D.
I nostri prodotti per applicazioni 2D e 3D
I nostri prodotti consentono soluzioni ottimali per applicazioni 2D o 3D.