스마트 와치, 스마트 홈, 스마트 시티 – 미래에 대한 사물 인터넷의 기여
전자기기들은 매일 더 똑똑해지고 있습니다. 우리가 사용하는 스마트 와치는 단순히 시간만 알려주는 것이 아니라 깨어 있는 동안 충분한 운동을 하는지 확인하고 소셜 미디어 피드를 통해 최신 뉴스도 알려줍니다. 우리는 식료품점에 있는 동안 냉장고에 아직 우유가 있는지 확인하거나 원격으로 난방을 제어해 집에 돌아갔을 때 거실을 따뜻하고 아늑하게 할 수 있는 스마트 홈에 살고 있습니다.
이 모든 애플리케이션들은 공통점이 하나 있습니다. 바로 이들 애플리케이션에 사용되는 모든 기기들이 인터넷을 통해 연결되어 있다는 것입니다. 여기에서의 유행어는 “사물 인터넷” (IoT)입니다. 물론 IoT에는 “단순한” 스마트 홈 애플리케이션 이상의 것이 있습니다. 스마트 시티까지 있다는 건 알고 계신가요? 이 기사에서 우리는 교통 애플리케이션을 예로 들어 커넥티드 디바이스의 저력과 이로부터 우리가 얻을 수 있는 혜택을 설명합니다.
이야기를 시작해보겠습니다.
당신은 지금 막 중요한 회의 또는 약속에 맞춰 차를 몰고 시내에 들어가려 합니다. 방문할 지역의 주차 상황을 확인하고 싶습니다. 어떻게 확인할까요?
글쎄요, 미래에는 스마트폰의 앱을 사용할 수 있을 것입니다. 앱이 당신에게 행선지를 물어볼 것입니다. 그런 다음 해당 지역 주차 공간 사진을 불러오고 다른 차들이 주차 공간에 들어가 있는지 확인합니다. 여유 공간이 발견되면 앱이 당신에게 알려드립니다. 아마도 앱이 주행 시간을 감안해 당신이 도착했을 때 여유 공간이 있을 확률을 알려주거나, 현지 주차 시설이 허용한다면 주차 공간을 예약할 수 있을 것입니다. 이것은 단순히 네트워크 카메라를 갖춘 “스마트 시티”의 한 가지 가능한 애플리케이션에 지나지 않습니다.
카메라를 모든 곳에 설치하고 클라우드에 연결하려면 어떻게 해야 할까요?
카메라는 클라우드 시스템의 바깥 가장자리에 불과합니다. 카메라는 광자를 전하로 변환한 뒤 개수를 셉니다(자세한 내용은 “디지털 카메라는 어떻게 작동할까요?” 를 참조하세요). 그런 다음 카메라는 이미지를 반환합니다. 심한 경우 우리는 30fps에 1천만 픽셀에 대해 얘기합니다. 이것은 엄청난 데이터입니다. 클라우드에 모든 데이터를 전송할 필요는 없습니다. 그러려면 너무 오래 걸립니다(그리고 사용하는 클라우드 서비스 공급업체의 비즈니스 모델에 따라서는 매우 비쌀 수 있습니다). 그렇다면, 카메라 바로 “뒤”에서 데이터를 처리하고 싶으신가요? 여기 이러한 처리 작업을 작고 독립적으로 수행할 수 있는 한 가지 솔루션이 있는데 그것은 바로 임베디드 프로세싱 보드를 이용하는 것입니다. 이것을 시스템의 두뇌로 부르며 이것이 사용자가 찾고 있는 것(우리 예에서는 주차 공간 그리고 차량의 존재 여부)을 설명해 줍니다. 이러한 보드에 대한 기술적으로 자세한 내용은 Vision Campus에서 다양한 프로세싱 보드에 대한 기사 를 읽어보시기 바랍니다. 차량인지 아니면 옮길 수 있는 다른 무언가인지 확인하려면 신경망을 이용할 수 있습니다.
그런 다음 이 “두뇌”가 여유 주차 공간 존재 여부를 설명합니다. 이것이 클라우드 서비스에 신호를 보내 알립니다. 상태가 바뀔 때마다(차량 존재 여부) 매번 이 작업을 수행합니다. 앱을 시작하면 앱이 클라우드에 접속해 GPS 좌표를 제공하고 가장 가까운 주차 공간 상태를 물어봅니다. 앱이 주차 공간 몇 군데를 표시한 뒤 “주차 공간” 단일 사진을 전송하도록 요청합니다. 아마도 공간이 사용자의 차량을 주차하기에 협소할 수도 있습니다(또는 사용자의 주차 능력에 비해 협소). 사용자가 선택합니다. 사용자 앱에서 주차 공간을 선택하면 앱이 클라우드에 “주차 공간 예약” 요청 메시지를 전송합니다. 클라우드가 주차장에 연락해 도착할 때까지 해당 공간에 주차 금지 기둥을 세워 두거나 예약 표시를 켜 둘 수 있습니다. 이것은 스마트 시티의 많은 가능성 중 한 가지 예입니다.
스마트 시티는 사물 인터넷의 많은 시장들 중 한 가지일 뿐입니다. 과대 광고를 걷어내고 나면 IoT는 그저 클라우드 또는 인터넷에 연결된 센서들의 집합일 뿐입니다. 카메라, 보드, 빨간 색 기호 그리고 사용자들의 전화가 바로 연결되는 사물들입니다. 분명 여기에는 사물 인터넷이 실현되기 전에 해결해야 할 많은 도전들이 존재합니다. 하지만 이것은 카메라를 감시 목적이 아니라 사람들에게 무언가 유익한 일을 하기 위해 이용하는 스마트 시티의 컨셉입니다.
스마트 비전 어플리케이션을 위한 당사의 제품
Vision System Configurator를 사용하여 사물 인터넷을 위한 완벽한 비전 시스템을 조립하세요.