Menu
카메라 기술
카메라 기술에 대한 좀 더 자세한 배경 정보가 필요하신가요? 산업용 카메라는 어떻게 작동하며 CMOS 카메라에 관해 무엇을 알아야 합니까? 정보가 담긴 기사를 읽거나 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오.

임베디드 비전 시스템 설계를 위한 5가지 전문가용 팁
임베디드 디자인은 새로운 컴퓨터 비전 애플리케이션을 위한 다양한 가능성을 열어줍니다. 그러나 이 기술에도 주의할 부분은 있습니다. Basler는 임베디드 비전 디자인에서 가장 일반적으로 발생하는 실수를 방지하는 방법을 소개합니다.

화상 처리에서의 3D 기술
3차원 인식 능력을 갖춘 로봇 3D 이미징 기술 덕분에 이것이 이제 현실이 되었습니다. 3D 기술은 무엇이 있으며 어떻게 사용될까요?

임베디드 비전이란 무엇인가요?
비디오에서는 임베디드 비전의 정확한 의미는 무엇이며 임베디드 비전 시스템의 구조는 어떻게 되어 있는지 그리고 임베디드 비전 시스템이 주는 혜택은 무엇인지 설명합니다.

왜 CMOS 이미지 센서일까요?
미래에는 CMOS 센서가 대세입니다. 이 비디오에서는 다양한 애플리케이션 분야에서 이 센서 기술이 갖고 있는 장점들의 실례를 보여드립니다.

TOF(Time-of-Flight)란 무엇인가요?
ToF 카메라는 3D 이미지 정보를 제공하여 2D 데이터로는 부족한 과제 해결에 도움을 줍니다. 최신 비디오에서 이런 유형의 카메라가 어떻게 작동하는지 자세히 설명합니다.

이미지 품질이란 무엇인가요?
이미지 품질의 정확한 의미는 무엇인가요? 우리 비디오에서는 이미지 품질에 영향을 주는 요소 그리고 다양한 카메라 모델들의 이미지 품질 평가 방법을 설명합니다.

카메라 크기: 더 작고, 더 정밀하게
컴팩트, 미니, 초소형(Sugarcube) - 많은 산업용 화상 처리 애플리케이션에서 작은 카메라 포맷은 고유의 특성으로 자리잡았습니다. 작은 포맷이 주는 이점에 대한 자세한 내용을 읽어보세요.

디지털 카메라는 어떻게 작동할까요?
디지털 산업용 카메라는 언제 어떻게 개발되었으며, 작동 방식 및 사용 목적은 무엇인가요? Vision Campus 비디오에서 더 자세히 알아보십시오.

미래에는 CMOS가 대세입니다.
CMOS 센서가 점점 더 많이 CCD 센서를 대체하고 있습니다. 센서의 일반적인 역할 그리고 CMOS 센서의 구체적 장점에 대해 이 기사에서 알아봅니다.

중요한 것은 속도
많은 화상 처리 애플리케이션에서는 실시간성을 가진 카메라가 필요합니다. 어떤 애플리케이션이 해당될까요? 그리고 “실시간”의 정확한 의미는 무엇일까요? - 이 모든 것을 여기에서 설명합니다.

NIR: 낮은 조도에서도 선명한 표현
조명 상태가 빈약한 여건에서 고품질 이미지를 촬영하려면 근적외선 카메라가 필요합니다. 이것이 무엇을 의미하는지 설명해 드리겠습니다.

고감도 화상 처리 카메라
가능한 최상의 이미지를 촬영하려면 뛰어난 광 민감도를 가진 카메라를 사용해야 합니다. 이것이 의미하는 것이 무엇인지 그리고 이러한 통찰을 이용한 카메라를 찾는 방법에 대해 상세하게 설명합니다.