Menu
ace2의 beyond 기능 : 추가비용 없이 비전 애플리케이션에 경쟁우위를 갖추는 방법
카메라의 기능은 생산성, 성능 및 사용 편의성을 결정하는 핵심 요소입니다. 디지털 카메라를 사용하여 최적의 결과를 얻기 위해서는 다양한 카메라 구성 요소와 기능이 완벽한 조화를 이루며 상호 작용해야 합니다. 하드웨어 구성 요소가 전반적으로 일정 수준으로 발전한 것을 감안할 때 소프트웨어 기능과 특징이 미치는 영향은 점점 더 커지고 있습니다. 특히 시간과 비용을 절약하며 비전 시스템에 실질적인 부가 가치를 가져다 주는 고유한 기능은 효율적이고 안정적인 설정의 핵심입니다.
이는 카메라의 올바른 기능이 “시중의” 일반 카메라와 Basler의 독창적인 Beyond 기능이 포함된 ace 2 Pro와 같은 Basler 카메라 사이의 차이를 결정한다는 것을 의미합니다!
하드웨어를 변경하지 않고 현재 GigE 설정에서 프레임 속도를 두 배로 늘리는 방법이나 단종된 센서를 대체하기 위해 픽셀 크기를 유연하게 조정하는 방법을 알아보려면 Basler 웹 세미나에 참여하여 애플리케이션이 Basler의 Beyond 기능을 통해 어떤 이점을 얻을 수 있는지 확인해 보세요.
Basler Korea의 김재호 Key Account Manager는 Basler만의 고유한 Beyond 기능인 Compression Beyond 및 Pixel Beyond를 소개합니다. 두 기능 모두 비전 시스템 운영의 성능 향상 및 비용 절감 측면에서 즉각적인 부가 가치를 선사합니다.
Compression Beyond
Compression Beyond를 사용하면 ace 2 Pro의 GigE 대역폭을 크게 확장할 수 있습니다. 무손실 압축으로 프레임 속도가 빨라져 처리량이 증가합니다.
Pixel Beyond.
Pixel Beyond를 사용하면 픽셀 크기를 직접 변경하고 단종된 센서와 같은 특정 센서 특성을 시뮬레이션 할 수 있어 간편하게 재설계할 수 있습니다.
웹 세미나 주요 내용 요약:
- 실제적이고 가시적인 애플리케이션 사례 및 고객 활용 사례
- Basler 의 Beyond 기능이 시스템 최적화를 달성하는 방법
- 고객이 얻을 수 있는 주요 이점
- 두 기능에 대한 라이브 데모
지금 등록하고 비전 시스템의 성능을 최대화하는 방법을 알아보세요!
발표자:

Key Account Manager
Basler Korea Inc.
Basler Korea 의 김재호 Key Account Manager는 전자공학을 전공하고 이후 경영학 석사를 취득하였습니다. 현대 전자 (현재 SK 하이닉스) 및 외국계 SI 업체에서 시스템 엔지니어로서 일하면서 반도체 분야에서 폭 넓은 경험을 쌓아 왔습니다. 이후 2005년 Basler 의 시스템 부서에 입사하여 디스플레이 분야에서 다수의 기판 검사 시스템을 설치 하고 개발 하였습니다. 2016년에는 카메라 비즈니스 애플리케이션 엔지니어로서 경력을 쌓은 후, 현재 한국의 Key Account Manager로서 중요한 역할을 하고 있습니다. 반도체에서 디스플레이 산업에 이르는 20년이 넘는 경력을 바탕으로 머신 비전에 대한 깊이 있는 고객 컨설팅을 제공합니다.
웹 세미나 시간표
지역 | 웹 세미나 언어 | 일자 | 시간 |
---|---|---|---|
한국 | 한국어 | 7월 29일 (수) | 3:00pm-4:00pm KST |
참여해주신분들께는 추첨을 통해 소정의 상품을 드립니다. 여러분의 참석을 기다립니다!
여기를 클릭하여 지난 웹 세미나와 다가오는 웹세미나 에 대해 더 알아보세요.