브라우저가 오래되었습니다. 이 홈페이지의 일부 기능이 표시되지 않을 수 있습니다. 브라우저 업데이트 방법을 배우십시오.

확인
비전 시스템 설정하기 온라인 샵

필터

다음과 같은 15 개의 필터링 할 수 있는 요소가 있습니다.

고객님의 필터 기준과 일치하는 결과가  0  개 있습니다.

필터 표시
필터 다시 설정

죄송하지만 선택한 필터에 맞는 결과가 없습니다.

다음과 같은 15 개의 필터링 할 수 있는 요소가 있습니다.

고객님의 필터 기준과 일치하는 결과가  0  개 있습니다.

26.10.2022

Basler 3D 카메라 – ToF (Time-of-Flight) 모델

850nm blaze ToF (Time-of-Flight) 카메라는 실내 어플리케이션을 위해 미광 속에서도 뛰어난 성능과 함께 정교한 고해상도 3D 데이터를 실시간으로 제공합니다. 자세히

21.09.2022

Basler, 최신 NVIDIA Jetson Orin Nano Edge AI 플랫폼을 위한 비전 호환성 발표

Basler는 NVIDIA GTC에서 발표된 대로 초보자용 엣지 AI 및 로봇 공학의 새로운 기준을 수립한 NVIDIA® Jetson Orin™ Nano 시스템 온 모듈(SoM)을 지원하는 5MP 및 13MP의 애드온 카메라 키트(Add-on Camera Kits)를 출시할 예정입니다. 애드온 카메라 키트는 즉시 사용 가능한 비전 확장으로 어댑터 보드, 카메라, 렌즈 및 케이블이 포함되어 있습니다. 자세히

30.08.2022

Basler의 5GigE 솔루션 : 뛰어난 속도와 작은 카메라 사이즈. 호환 가능한 구성 요소와 비용 효율성.

익숙한 소형 포맷에 5배의 속도, 모든 하드웨어 및 소프트웨어 구성 요소의 호환성은 Basler의 새로운 5GigE 제품군의 핵심 역량입니다. 새로운 ace 2 카메라 모델 12종과 적합한 렌즈, 케이블, 인테페이스 카드, 새로 확장된 pylon 카메라 소프트웨어 제품군을 통해 USB 3.0 설정에서 쉽게 업그레이드하거나 기존 GigE 시스템을 1:1로 교체할 수 있습니다. 자세히

12.08.2022

카메라, 조명, 소프트웨어 및 3D 비전: Basler, 비전 박람회 2022에서 다양한 혁신 제품 선보일 예정

Basler의 성능 및 호환성에 대한 몰두는 세계 최고의 머신 비전 무역 박람회에서도 계속됩니다. Basler는 다양한 어플리케이션의 요구 사항을 충족하도록 설계된 완벽하게 조정된 폭넓은 비전 구성 요소 및 소프트웨어 도구 제품군을 선보입니다. 자세히

03.08.2022

Basler AG, 상반기 역대 최고 매출 달성...계속되는 높은 주문 잔량과 함께 하반기 시작

Basler AG는 8월 3일 2022년 상반기 최종 실적을 발표합니다. Basler 그룹은 올해 첫 6개월 동안 역대 최고 매출액을 새롭게 달성하고 직원 1000명이라는 장벽을 넘어섰습니다. 2022년 상반기에는 지속적인 반도체 위기, 중국의 봉쇄조치, 수요 정상화, 시장에 직접 접근할 수 있는 화상 처리 구성 요소에 대한 종합 공급업체로 성장하기 위한 Basler의 적극적이며 전략적인 노력이 두드러졌습니다. 자세히

26.07.2022

Basler, 비전 어플리케이션을 위한 조명 포트폴리오 추가

비전 어플리케이션을 위한 Basler의 조명 포트폴리오에 총 200개의 새로운 조명 제품이 추가되었습니다. 여기에는 플랫돔 조명, 백라이트 조명 및 스팟 조명과 같은 새로운 조명 7종과 114개의 조명 및 조명에 적합한 추가 액세서리가 포함되어 있습니다. 이처럼 확장된 포트폴리오는 더욱 다양한 구성 요소를 제공하여 개별 고객의 비전 솔루션 관련 요구 사항을 충족합니다. Basler는 고객이 이러한 광범위한 옵션을 탐색할 수 있도록 지원하기 위해 새로운 조명 어드바이저 툴을 공개했습니다. 새로운 툴을 통해 사용자는 통합 작업 동안 소요되는 시간과 비용을 절약하면서 올바른 조명 설정을 선택할 수 있습니다. 자세히

09.06.2022

Basler pylon vTools: 새로운 pylon 7에 맞게 정교하게 조정된 이미지 처리 모듈

Basler AG는 pylon 7 출시를 통해 pylon vTools를 포함하여 인기 소프트웨어 포트폴리오를 확장하고 있습니다. 이러한 소프트웨어 모듈을 통해 Basler 고객은 장시간 교육 없이도 어플리케이션에 다양한 지능형 이미지 처리 기능을 사용할 수 있습니다. 자세히

13.05.2022

Basler, 최고경영기업상 3회 연속 수상

일류 기업 경영을 통해 수차례 심사위원단들의 확신을 얻은 Basler AG 자세히

04.05.2022

Basler의 의료 및 생명 과학용 컴퓨터 비전 솔루션

Basler가 의료 및 생명 과학 분야의 어플리케이션을 위한 솔루션 포트폴리오를 새롭게 제공합니다. 이 포트폴리오는 하드웨어 구성 요소, 소프트웨어 구성 요소 및 개별 요소를 일관된 시스템으로 조합하는 개발 서비스로 구성됩니다. 고객은 자동화된 현미경 검사, 안과 및 의료 영상 분야 등 이미 구현된 프로젝트에서 얻은 Basler의 전문 지식을 통해 이점을 얻을 수 있습니다. 자세히

30.03.2022

Basler, 2021년도 연간 실적 보고

일부 부정적 여건에도 불구하고 Basler AG는 지난 2021 회계연도를 매우 성공적으로 평가합니다. Basler의 매출 및 수주는 각각 26%, 78% 상승하여 역대 최고치를 갱신했습니다. Basler 경영진 역시 2022년을 낙관적으로 전망합니다. 자세히

자세히