브라우저가 오래되었습니다. 이 홈페이지의 일부 기능이 표시되지 않을 수 있습니다. 브라우저 업데이트 방법을 배우십시오.

확인
비전 시스템 설정하기 온라인 샵
2022. 6. 9

Basler pylon vTools : 최신 pylon 7을 위한 이미지 처리 기능

Basler pylon vTools : 최신 pylon 7을 위한 이미지 처리 기능

Basler는 pylon 7의 출시를 통해 다양한 지능형 이미지 처리 기능을 포함하도록 새로 개발된 pylon vTools로 인기 소프트웨어를 확장하고 있습니다. 이러한 소프트웨어 모듈을 사용하면 광범위한 교육 없이도 여러 어플리케이션에 다양한 지능형 이미지 처리 기능을 사용할 수 있습니다.

pylon vTools를 사용하면 카메라 제어 및 이미지 획득을 통해 지능형 구조 인식, 정확한 오브젝트 위치 선정과 강력한 코드 인식을 통해 한 번에 설계, 테스트, 유연한 통합을 할 수 있으며 언제나 Basler의 카메라 포트폴리오와 완벽한 조화가 보장됩니다.

컴퓨터 비전을 사용하는 많은 회사는 수많은 문제에 직면해 있습니다. 개발 팀에는 이미지 처리 전문가가 부족한 경우가 많고, 이미지 처리 노하우를 쌓는 데에는 많은 시간이 소요됩니다. 또한 간단한 시각적 툴을 사내 아키텍처에 통합하는 작업은 매우 복잡하며 이미지 처리 소프트웨어의 경우 실제로는 몇 가지 기능만 필요하더라도 대규모 종합 모듈을 구입해야 합니다. pylon vTools는 이러한 문제를 해결하고 입증된 pylon 소프트웨어와 원활하게 통합된 이미지 처리를 제공함으로 단일 공급업체를 통해 이미지 획득 및 이미지 처리를 확보할 수 있습니다. vTools는 시각적으로 쉽고 빠르게 생성할 수 있으며 기존 아키텍처와 쉽게 통합이 가능합니다. Basler는 이러한 기능들을 비용 효율적인 모듈로 제공합니다. 실제로 필요한 기능만 구입할 수 있습니다. 데모 라이선스의 간단한 온라인 활성화만으로 설치 후 바로 pylon vTools를 무료로 사용해 볼 수 있습니다.

데모 버전 무료 다운로드

Basler pylon vTools는 Windows 및 Linux x86에서 사용할 수 있습니다. vTools 기능 및 모듈에 대한 자세한 내용을 확인하려면 제품 웹사이트를 방문하세요.

궁금한 점이 있으신가요?
Basler가 답변해 드립니다!

Basler의 영업 및 기술 지원 전문가가 Basler 컴퓨터 비전 구성 요소 및 솔루션의 모든 측면에 대해 안내해 드립니다.

문의하기