컴퓨터 비전 하드웨어카메라 렌즈 Lighting 프레임 그래버 & 인터페이스 카드 케이블 액세서리 네트워크 및 주변 장치컴퓨터 비전 소프트웨어pylon 카메라 소프트웨어 제품군 VisualApplets포트폴리오임베디드 비전 포트폴리오 의료 및 생명 과학 포트폴리오 CoaXPress 제품 포트폴리오에어리어 스캔 카메라Basler ace 2 Basler ace Basler MED ace Basler boost Basler beat Basler dart Basler pulse Basler scoutBasler aceNew ace Features라인 스캔 카메라Basler racerBasler racerBasler racer - the right choice렌즈고정 초점 렌즈프레임 그래버 & 인터페이스 카드USB 3.0 인터페이스 카드 GigE 인터페이스 카드 CXP-12 인터페이스 카드 imaWorx microEnable 5 marathon microEnable 5 ironman
- 솔루션
-
다운로드 개요
- 판매 및 지원
-
Vision Campus
카메라 기술Sony의 IMX CMOS 센서 시리즈 간 비교 카메라를 색상 보정해야 하는 이유는 무엇인가요? 비전 시스템에 적합한 렌즈를 찾기 위한 전문가 팁 임베디드 비전 시스템을 위한 5가지 전문가용 다중분광 이미징이란 무엇인가요? CMOS 카메라 비교 화상 처리에서의 컬러 임베디드 비전의 프로세싱 보드 화상 처리란 무엇인가요? 3D 기술 임베디드 비전이란 무엇인가요? 왜 CMOS 이미지 센서일까요? TOF(Time-of-Flight)란 무엇인가요? 이미지 품질이란 무엇인가요? 카메라 크기 디지털 카메라는 어떻게 작동할까요? CMOS 대 CCD: 센서 기술 실시간성 NIR: 낮은 조도에서도 선명한 표현 고감도 산업용 카메라더 보기Show less인터페이스 및 표준System Setup with CoaXPress 2.0 CoaXPress란 무엇일까요? GigE 2.0 지원 멀티 카메라 시스템 USB 3.0 - 미래의 인터페이스 인터페이스란 무엇인가요? Camera Link 기가빗 이더넷 (GigE) GenICam 표준 USB 3.0과 USB3 Vision
-
회사
이벤트Basler at events
신제품 출시: 모든 Basler dart 카메라와 완벽한 조화를 이루는 완전형 초점이 탑재된 새로운 간소화된 S-마운트 렌즈

올바른 S-마운트 렌즈를 찾는 과정은 많은 경우 어렵게 느껴지고 검색에 상당한 시간이 소요됩니다. Basler가 이러한 선택 과정을 보다 쉽게 만들어 드리겠습니다. Basler는 Basler dart 카메라를 위한 간소화된 최신 S-마운트 렌즈 시리즈를 통해 이제 시간을 절약하고 효율적인 솔루션을 제공합니다. 고객은 단일 공급업체에서 짧은 배송 시간과 뛰어난 가성비로 카메라에 맞는 렌즈를 구입하는 이점을 얻을 수 있습니다.
검색 시간 단축 및 비용 절감
모든 Basler dart 모델에는 총 8종으로 구성된 간소화된 형태의 최신 S-마운트 렌즈를 통해 카메라와 완벽한 조화를 이루는 렌즈가 탑재됩니다. 새로운 렌즈는 최대 1/1.8" 및 8MP의 모든 센서에 최적화되어 있지만 보다 크기가 큰 1/1.7" AR0821에도 적합합니다. 엄격한 테스트를 거치고 Basler가 승인한 이 S-마운트 렌즈는 뛰어난 이미지 품질과 고해상도 성능을 제공합니다. 이 렌즈들은 기존 S-마운트 렌즈와 동일한 성능 및 다양성을 제공하지만 검색 시간과 비용을 절감할 수 있는 이점을 제공합니다!
주요 이점 요약:
- 모든 dart S-마운트 모델과 결합하여 뛰어난 성능 구현
- 짧은 생산 소요 시간 및 장기적인 가용성
- 광학 왜곡 최소화(주변 영역의 이미지 품질 저하 최소화)
- 8MP(4k) 해상도 성능
- 최대 1/1.8" 센서에 최적화
Basler의 철저한 검토를 거친 새로운 S-마운트 렌즈 제품군은 뛰어난 성능과 합리적인 가격의 렌즈 제품을 모두 제공하며, 언제나 완벽한 적합성을 제공합니다. 산업용 이미지 처리 분야에서 세계 최고의 공급업체인 Basler의 제품을 사용해 보세요. 손쉬운 선택, 짧은 배송 시간, 최적의 가성비가 보장됩니다.
추가 질문이 있는 경우 Basler 영업 팀 에서 친절히 도와드리겠습니다.
궁금한 점이 있으신가요?
Basler가 답변해 드립니다!
Basler의 영업 및 기술 지원 전문가가 Basler 컴퓨터 비전 구성 요소 및 솔루션의 모든 측면에 대해 안내해 드립니다.