Basler, 5G Alliance for Connected Industries and Automation 가입
- 날짜
- 31 Jan 2022
As the first camera manufacturer in the member circle, Basler supports the platform in bringing together the areas of Information Technology (IT) and Operational Technology (OT) and establishing 5G in the industrial sector.
Basler AG는 5G Alliance for Connected Industries and Automation(5G-ACIA)에 가입하며, 이미지 처리 부문에서 5G-ACIA의 이니셔티브를 지원하는 최초의 업체가 되었습니다.
5G-ACIA는 정보 기술(IT) 및 운영 기술(OT) 분야의 다양한 산업을 결집시켜 산업 분야의 5G 표준을 개발하는 것을 목표로 합니다. 이러한 목표는 추가 기술 개발을 촉진하고 다양한 산업 및 국가 전반에서 서로 다른 IT/OT 공급자 간의 협력 활동을 간소화하기 위한 것입니다.
Basler의 제품 사업 부문 이사인 르네 폰 핀텔(René von Fintel)은 다음과 같이 소감을 밝혔습니다. "Basler는 5G-ACIA 산업 연합의 일원이 된 것을 기쁘게 생각합니다. Basler는 5G가 Industrie 4.0 통신 및 IoT 또는 IIoT 연결의 추가 개발 과정에서 중요한 토대가 될 것이라고 확신합니다. 5G는 산업의 주요 무선 통신 기술 및 표준이 되어 모바일 로봇을 위한 비전이나 예방 유지 보수와 같은 새로운 활용 사례의 가능성을 열 것입니다. Basler는 이미지 처리 전문업체로서 지속적으로 성장하는 컴퓨터 비전 분야가 그에 걸맞는 평가를 받는 데 기여하고자 합니다."