식품 생산 공정에서의 염분 모니터링을 위한 SWIR 카메라 기반 멀티스펙트럴 분석
절임 채소에서 균일한 염분 수준을 확보하는 것은 풍미, 식감, 그리고 제품 신뢰도에 영향을 미치는 적절한 발효 공정을 위해 필수적입니다. SWIR 이미징 기술은 염분 농도의 미세한 변화를 가시화할 수 있는 새로운 가능성을 제공합니다.

과제: 염분 분포의 불균일성은 가시광 기반 육안 검사만으로는 식별이 어렵습니다.
식품 제조업체는 절임 채소의 표면 색상이나 외관만으로는 염분 함량이나 발효 진행 상태를 시각적으로 평가할 수 없습니다. 염분과 같은 핵심 성분을 분석하기 위한 기존의 실험실 분석 방식은 파괴적이며, 분석 시간이 길고, 인력이 많이 소요될 뿐만 아니라 화학 물질 사용이 필요합니다.멀티스펙트럴 이미징은 비파괴 방식으로 전체 스펙트럼 시그니처를 획득할 수 있어, 라인 인라인 염지 공정 모니터링과 보관·유통 단계에서의 실시간 공정 보정을 통해 균일한 품질 확보를 가능하게 합니다. 그러나 이러한 방식은 시스템 비용이 높고, 처리해야 할 과도한 스펙트럼 데이터로 인해 이미지 처리 부담이 증가하는 한계가 있습니다. 많은 식품 검사 애플리케이션에서는 이와 같은 높은 수준의 복잡성이 반드시 필요한 것은 아닙니다. 이에 따라 타깃 SWIR 접근 방식은 염분 검출에 충분한 스펙트럴 콘트라스트를 제공하면서, 보다 단순하고 경제적인 시스템 구성을 가능하게 하여 인라인 품질 관리 환경에 더욱 적합한 솔루션을 제공합니다.

SWIR 이미징으로 양배추 잎 표면의 염분을 검출할 수 있는 이유
균일한 발효를 지원하기 위해서는 채소 표면에서 염분이 수분과 얼마나 균일하게 상호작용하는지를 모니터링하는 것이 매우 중요합니다. SWIR 이미징은 염분이 양배추 잎 표면의 수분층이 적외선을 흡수하고 반사하는 방식에 미치는 영향을 포착함으로써 염분을 가시화합니다.
염분이 존재하면 잎 표면에 형성된 얇은 수분층의 거동이 변화하며, 이로 인해 가시광 이미지에서는 나타나지 않는 SWIR 파장 영역에서 측정 가능한 콘트라스트가 생성됩니다. 또한 SWIR 필터 또는 전용 SWIR 조명을 적용하면 이러한 차이가 가장 뚜렷하게 나타나는 특정 파장 대역을 선택적으로 분리할 수 있어 효과가 더욱 향상됩니다. 그 결과, 외관상 거의 동일해 보이는 잎이라도 염분 수준에 따른 영역 차이를 보다 명확하게 구분할 수 있습니다.
SWIR 이미징으로 염분 분포 파악하기
단파 적외선(SWIR) 이미징은 기존 머신비전 시스템으로는 확인할 수 없는 방식으로 염분 분포를 가시화합니다. SWIR 스펙트럼 영역에서 염분은 채소 조직 대비 뚜렷한 흡수 및 반사 특성을 나타내며, 표면이 습하거나 불균일하고 시각적으로 복잡한 경우에도 측정 가능한 콘트라스트를 형성합니다.
이러한 스펙트럴 분리를 통해 가시광 조건에서는 균일해 보이는 표면에서도 염지가 충분한 영역과 부족한 영역을 신뢰성 있게 구분할 수 있습니다.
SWIR 기반 검사를 통해 식품 제조업체는 품질 관리를 생산 라인으로 직접 통합할 수 있습니다.
이 기술은 전 공정 속도에서 염분 분포를 객관적이고 반복 가능하게 평가할 수 있도록 지원하여, 수작업 검사에 대한 의존도를 낮추고 배치 간 품질 편차를 최소화합니다.
식품 제조업체들은 가시광 카메라로는 포착할 수 없는 재질 특성을 검출할 수 있다는 점에서 SWIR 기술에 점점 더 주목하고 있습니다. 인라인 품질 관리의 중요성이 높아지는 가운데, SWIR 이미징은 염지, 숙성, 시즈닝과 같은 공정에서 품질 일관성을 향상시킬 수 있는 실용적인 머신비전 접근 방식을 제공합니다.

식품 가공의 염도 검사를 위한 SWIR 이미징 애플리케이션
채소의 염분 분포를 평가하는 데 적용되는 SWIR 이미징 원리는 염도가 제품 품질에 직접적인 영향을 미치는 식품 가공 공정의 여러 단계에도 동일하게 적용될 수 있습니다.