FPGA 기반 실시간 조명 컨트롤러 제어 및 신호 처리
CPU 부담 없는 빠르고 안정적인 트리거 대응
Basler 솔루션은 이미지 분석 결과에 따라 외부 조명 컨트롤러를 직접 제어하는 기능을 FPGA 상에 구현하여, CPU나 호스트 PC의 개입 없이 실시간으로 동작합니다. VisualApplets 환경에서 영상의 평균 밝기를 계산하고, 설정된 임계값 기준으로 조명을 자동 제어하는 전 과정이 프레임그래버 내 FPGA에서 처리됩니다.
실시간 신호 제어가 중요한 이유
AOI(자동 광학 검사)와 같은 산업용 비전 분야에서 조명 트리거를 포함한 실시간 신호 제어는 검사 정확도와 생산 효율을 좌우하는 핵심 요소입니다. 특히 고속 결함 검출은 조명, 카메라, 모션 시스템 간의 마이크로초 단위 동기화를 요구합니다.
이러한 동기화를 실현하려면, 트리거 신호를 CPU 부담 없이 즉시 처리하고, 생산 라인의 속도 변화에도 안정적인 타이밍을 유지하며, 다양한 장비 구성에 맞춰 유연하게 적용할 수 있어야 합니다. 하지만 기존의 CPU 기반 솔루션은 대용량 데이터 처리와 복잡한 동기화 작업으로 인해 지연과 타이밍 오차가 발생하기 쉬워, 결과적으로 검사 품질이 떨어지는 원인이 됩니다.
CPU 병목에서 FPGA 정밀 제어로: 지연 문제 해결
AOI 시스템에서 가장 큰 과제 중 하나는 이미지 분석 결과를 실제 제어 동작으로 전환할 때 발생하는 지연과 타이밍의 불확실성입니다. CPU 기반 처리 방식은 작업 부하가 쌓일수록 반응 속도가 느려지고, 이는 검사 정확도와 동기화 신뢰도에 직접적인 영향을 미칩니다.

CPU 기반 시스템은 트리거 로직을 소프트웨어에서 처리하기 때문에, 운영 체제의 스케줄링이나 백그라운드 프로세스의 영향을 받아 지연이 발생하기 쉽습니다. 이로 인해 일관된 응답 시간을 보장하기 어렵고, 타이밍 변동이 검사 정확도를 저하시킬 수 있습니다.
Basler의 FPGA 기반 접근 방식은 구조적 제약을 하드웨어 수준에서 해결합니다. 프레임그래버 내부에 제어 로직을 임베딩함으로써, 이미지 분석과 제어 신호 생성을 단일 파이프라인에서 병렬로 처리할 수 있습니다. 이를 통해 외부 간섭 없이 결정론적(Deterministic)으로 작동하며, 지연 없는 신호 처리를 통해 카메라, 조명, 모션 제어 간의 정밀한 동기화를 구현할 수 있습니다.

고속 생산 라인 환경에서도 마이크로초 단위의 정밀한 타이밍 제어가 가능하며, 시스템 복잡도가 증가해도 처리 성능이 저하되지 않는 높은 확장성을 제공합니다. 이미지 분석 결과에 따라 즉시 제어 동작이 수행되는 반응형 시스템을 구현할 수 있으며, 이는 기존의 ‘검사 후 판단’ 방식에서 ‘실시간 감지 및 대응’ 방식으로의 구조적 전환을 의미합니다. 동시에 CPU 및 GPU 부하를 줄여 고도화된 이미지 분석에 더 많은 리소스를 할당할 수 있습니다.
확장 가능한 FPGA 제어 아키텍처
이번 데모는 조명 컨트롤러 제어에 중점을 두고 있으나, 동일한 FPGA 기반 아키텍처는 다양한 실시간 신호 처리 작업으로의 확장이 가능해, 폭넓은 비전 어플리케이션에 유연하게 적용될 수 있습니다.

실시간 조명 컨트롤러 제어 데모
Basler 솔루션으로 구현된 조명 컨트롤 로직은 단순한 ON/OFF 수준에 머물지 않습니다. 평균 밝기 계산 알고리즘을 다른 이미지 분석 알고리즘으로 대체함으로써, 다양한 외부 장치와의 연동 및 제어가 가능합니다.
이번 데모에서는 이미지의 평균 밝기를 분석해 조명 제어 신호를 생성하고, 프레임그래버의 GPO를 통해 RS232 프로토콜로 조명 컨트롤러에 직접 전달합니다. 소프트웨어를 거치지 않고 하드웨어에서 직접 실행되므로, 시스템 반응 속도가 매우 빠르고 안정적인 제어가 가능합니다.
지금 데모 또는 맞춤형 솔루션 상담 요청하기시스템 기능 확장
이 아키텍처의 강력함은 바로 확장성에 있습니다. 제어 알고리즘이나 출력 형식만 변경하면, 동일한 FPGA 기반 프레임워크를 조명 제어를 넘어 다양한 외부 장치 제어로 확장할 수 있습니다. 장치 동기화부터 고급 신호 처리까지, 다양한 제어 시나리오를 하나의 아키텍처 내에서 유연하게 구현할 수 있습니다.
조명 외에도, FPGA 기반 제어는 실시간 이미지 전처리(예: 필터링, ROI 선택, 데이터 축소 등)를 처리하여 CPU나 GPU로 전달되는 데이터를 최소화할 수 있습니다. 이 접근 방식은 고속 검사 라인에서의 타이밍 정렬, 멀티 디바이스 동기화, 복잡한 I/O 제어까지도 지원합니다.
또한 Basler의 VisualApplets 환경은 하드웨어 코드 작성 없이 블록 다이어그램 기반의 직관적인 프로그래밍을 제공하여, 현장 맞춤화는 물론 까다로운 AOI 환경에서도 장기적인 유연성을 확보할 수 있습니다.
적용 가능한 제어 시나리오:
고속 검사 라인: 제품 이동 속도에 대응하는 실시간 조명 동기화
다품종 생산: 제품 종류 감지 시 조명 조건 자동 전환
품질 기준 대응: 실시간 품질 변화에 따른 조명 보정
복합 검사 시스템: 다중 조명의 순차적/동시적 제어
Basler FPGA 솔루션은 이미지 기반의 프로세싱 뿐만 아니라 신호 프로세싱에서도 탁월한 성능을 발휘합니다. 고객 맞춤형 신호 처리를 구현할 수 있어, 특화된 I/O 신호 처리를 통해 시스템을 더욱 정밀하게 제어할 수 있습니다.

검사 중심에서 제어 중심으로: 머신비전의 진화
최근 머신비전 시스템은 단순한 검사 기능에서 나아가, 실시간 제어 기능을 통합한 반응형 구조로 발전하고 있습니다. 이러한 변화 속에서 FPGA 기반 비전 솔루션은 고속 이미지 분석, 딥러닝 처리, 제어 명령 실행까지 모두 커버할 수 있는 저지연 하드웨어 플랫폼으로 주목받고 있습니다.
특히 Industry 4.0 환경에서는 센서, 액추에이터, 머신러닝 알고리즘이 유기적으로 연동되어야 예측 유지보수, 적응형 제어, 실시간 품질 개선 등 스마트 제조 환경의 실현이 가능해집니다.
해당 솔루션용 제품들
비슷한 솔루션을 구현하고 싶으신가요? 다음 제품이 도움이 될 것입니다.