Basler racer GigE 카메라의 정밀 검사로 구현된 뛰어난 색상 품질
- 고객
- 볼더 이미징(Boulder Imaging)
- 위치
- 콜로라도주 루이빌 (미국)
- 날짜
- 2013
완벽한 코팅 품질을 위해선 미세한 디테일까지 놓칠 수 없습니다. Boulder Imaging은 연삭 분석을 신뢰성 있고 반복 가능하며 객관적으로 수행하기 위해 Basler racer GigE 카메라를 도입해, 페인트 및 코팅 산업에서 품질 보증 수준을 향상시켰습니다.

연삭 공정부터 시작되는 품질 보증
파우더는 페인트나 래커와 같은 다양한 코팅재의 주요 성분이며, 그 품질은 코팅의 최종 완성도에 직접적인 영향을 줍니다. 이러한 파우더는 연삭 공정을 통해 제조되며, 공정의 정밀도는 매끄럽고 균일한 표면 구현에 결정적인 역할을 합니다. 코팅 품질은 결국 가장 약한 입자에 의해 좌우됩니다.
원료의 균일한 분산은 정밀하고 반복 가능하며 추적 가능한 연삭 공정을 통해서만 보장됩니다. 입자가 지나치게 굵거나 미세하게 연삭되면 생산성 저하, 재작업, 그리고 비용 증가로 이어질 수 있습니다.
연삭 게이지는 입자의 미세도와 분산 균일도를 측정해 연삭 품질을 검사하는 데 사용됩니다. 하지만 대부분의 경우, 측정은 수동으로 이뤄지며 주관적이고 사후 검증이 불가능합니다. 표준화된 시험 방식도 이상치를 제외하고 단 한 번 측정 후 샘플을 버리는 등 정확한 품질 관리에는 한계가 있습니다.
이러한 이유로 산업 코팅 공정에서는 품질 제어와 추적성, 그리고 일관된 결과를 확보할 수 있는 자동화된 객관적 시스템이 절실히 필요합니다.
항상 높은 품질을 유지하는 자동 연삭 분석 시스템
Boulder Imaging은 주관적 연삭 분석을 대체하기 위해, 안료 분산액을 정밀하게 "도포하거나 제거"하는 자동화된 SCG 시리즈 연삭 검사 시스템을 개발했습니다. 이 시스템은 사람의 개입 없이도 정밀하고 반복 가능하며 데이터 추적이 가능한 연삭 분석 결과를 제공해, 기존 검사 방식의 주관성을 효과적으로 해소합니다.

SCG 시스템: 완전 자동화된 검사 공정
SCG는 반복 가능한 다중 샘플 추출부터 시간 정밀한 이미지 획득, 입자 크기의 알고리즘 기반 정적 분석에 이르기까지 전 과정을 자동화합니다. 물리적 샘플이 폐기된 이후에도 촬영된 이미지 데이터와 분석 결과는 디지털 형태로 보존되어 이후의 검사, 비교, 문서화에 활용할 수 있습니다.

Basler racer 카메라로 확장되는 유연한 어플리케이션 가능성
SCG 시스템은 먼저 코팅 및 잉크 제조업체를 주요 시장으로 삼고 있으며, 향후에는 화장품, 접착제, 안료, 수지, 식품 산업 등으로 적용 범위를 넓혀갈 계획입니다.
Boulder Imaging의 SCG에서는 검사 작업을 위해 Basler의 racer 시리즈 라인 스캔 카메라가 사용됩니다.
Basler racer 시리즈는 폭넓은 해상도에서 우수한 이미지 품질을 구현하고, GigE와 Camera Link 인터페이스를 모두 지원해 SCG 시리즈에 이상적인 카메라입니다. 컴팩트한 폼팩터와 견고한 산업용 설계 덕분에 Boulder Imaging의 시스템에 최적화된 솔루션으로 채택되었습니다.
사용된 제품
이 솔루션 또는 맞춤형 이미지 처리 솔루션을 지금 요청하세요.
Basler의 전문가들이 귀사의 비전 프로젝트에 맞춤형 상담을 제공합니다.
Boulder Imaging
볼더 이미징은 산업용 고정밀 이미지 처리 솔루션을 제공하는 기업입니다. 이 회사는 신뢰성, 속도, 복잡한 요구사항에 대한 맞춤 대응을 중점으로 자동화 검사 및 분석을 위한 고성능 시스템을 개발합니다.