Precision event logging solutions | pEL (pylon Event Logger)
소프트웨어

pEL (pylon Event Logger)

신뢰성 높은 비전 시스템 운영을 위한 정밀 이벤트 로깅 솔루션

pEL (pylon Event Logger)은 머신 비전 시스템의 모든 이벤트를 추적하고 분석하여 시스템 최적화와 문제 해결을 지원하는 이벤트 로깅 솔루션입니다. 프레임 그래버와 카메라의 모든 활동을 기록하고 시각화하여 시스템의 숨겨진 문제를 빠르게 발견할 수 있습니다.

  • 시스템 전체 이벤트의 360° 뷰

    프레임 그래버부터 카메라까지 모든 구성 요소 추적
  • 밀리초 단위로 정밀한 타임스탬프 분석

    지연 시간 측정 및 논리적 오류 탐지
  • 직관적인 그래픽 타임라인

    복잡한 이벤트 순서 시각화
  • 고급 필터링 및 검색

    관련 정보에 신속하게 접근 가능

머신 비전 시스템의 숨겨진 문제를 발견하고 성능을 최적화하세요

머신 비전 시스템은 이미지 획득 구성 요소, 주변 장치, 이미지 처리 소프트웨어 간의 정밀한 상호 작용으로 구성됩니다. 이러한 복잡한 상호작용이 원활하게 이루어지지 않으면 시스템 성능에 심각한 영향을 미칠 수 있습니다. 하지만 문제가 어디서 발생했는지 정확히 파악하기는 쉽지 않습니다.

  • 이미지가 예상대로 캡처되지 않는 이유는 무엇일까요?

  • 시스템 지연이 발생하는 정확한 지점은 어디일까요?

  • 왜 특정 조건에서만 오류가 발생할까요?

  • 시스템 동기화가 실패하는 원인은 무엇일까요?


pEL: 시스템 최적화 및 문제 해결을 위한 필수 도구

pELpylon 개발 환경 또는 Framegrabber SDK가 시작될 때 실행되는 통합 도구로 개발부터 유지 관리까지 머신 비전 시스템의 전체 수명 주기를 지원합니다.

Precision event logging solutions for reliable vision system operation


개발 및 디버깅

  • 트리거 타이밍 문제 감지

  • 불완전한 이미지 원인 식별

  • 동기화 오류 정확히 파악


시스템 운영

  • 실시간 성능 모니터링

  • 문제 조기 감지

  • 시스템 행동 패턴 이해


성능 최적화

  • 병목 현상 식별

  • 이미지 처리 파이프라인 개선

  • 전체 시스템 응답성 향상


pEL의 주요 기능

pEL은 이러한 상호 작용을 설정하고 모니터링하기 위한 필수 도구입니다. 정밀한 타임스탬프를 사용하여 개별 프로세스를 순차적으로 추적하고 실행 시간을 측정함으로써 지연 시간을 측정하고, 논리적 오류를 감지하여 수정하며, 성능 문제를 해결할 수 있습니다. 특히 오버플로우, 카메라 연결 끊김, 트리거 누락 등 다양한 문제 발생 시 효과적으로 문제점을 파악하는데 유용합니다.

해당 솔루션용 제품들

비슷한 솔루션을 구현하고 싶으신가요? 다음 제품이 도움이 될 것입니다.

어떻게 도와드릴까요?

제품 선택에 대한 조언을 드리고 고객의 ‍어플리케이션에 적합한 솔루션을 찾아드립니다.