pylon Event Logger
신뢰할 수 있는 이미지 처리 시스템을 위한 고정밀 이벤트 로깅
신뢰할 수 있는 이미지 처리 시스템을 위한 고정밀 이벤트 로깅
pylon Event Logger는 이미지 처리 시스템의 모든 이벤트를 기록하고 분석하여 시스템 최적화와 문제 해결을 지원하는 이벤트 로깅 솔루션입니다. 프레임 그래버와 카메라의 모든 활동을 기록하고 시각화하여 시스템의 숨겨진 문제를 빠르게 발견할 수 있습니다.
시스템 정보 한눈에 보기
비전 시스템 전 구성요소 및 소프트웨어의 이벤트를 한눈에 보여주는 360° 통합 뷰빠른 문제 분석 및 유지보수
오류 원인을 정확하게 파악하여 다운타임 최소화시스템 성능 최적화
시스템 성능 개선을 위한 과거 이벤트 분석직관적인 사용
복잡한 이벤트 시퀀스 시각화 및 관련 정보에 대한 신속한 접근
시스템 전체 수명 주기에 걸친 성능 최적화
pylon Event Logger는 pylon 개발 환경 또는 프레임그래버 SDK에서 실행되는 통합 도구로, 모든 시스템 이벤트를 정밀하게 기록하여 비전 시스템의 개발부터 유지보수까지 전체 수명 주기를 지원합니다. 특히 고성능 시스템이나 멀티카메라 시스템에서는 모든 구성요소와 트리거를 정밀하게 제어하고 모니터링할 수 있는 기능이 매우 중요합니다.

개발 및 문제 해결
트리거 타이밍 문제 감지
불완전한 이미지 발생 원인 식별
동기화 오류 정확히 파악
시스템 운영
실시간 성능 모니터링
문제 조기 감지
시스템 동작 패턴 이해
성능 최적화
병목 현상 식별
이미지 처리 파이프라인 개선
전체 시스템의 응답성 향상
pylon Event Logger의 주요 기능
pylon Event Logger는 이미지 처리 시스템 내 프로세스 간 상호작용을 정밀하게 추적하는 모니터링 도구입니다. 이 툴은 정밀한 타임스탬프를 사용하여 각 프로세스를 순차적으로 추적하고 실행 시간을 측정합니다. 지연 시간을 매우 정확하게 측정하며, 논리 오류 및 성능 문제도 탐지하고 시각화합니다. 특히 오버플로우, 카메라 중단, 트리거 누락 등과 같은 문제를 식별하는 데 매우 효과적이며, 오류 발생 시 원인을 분석하는 데 유용한 인사이트를 제공합니다.