Basler, 혁신적인 AI 이미지 분석 소프트웨어 pylon AI 출시
- 날짜
- 2024년 09월 24일
Basler AG가 인공지능을 활용한 정밀 이미지 분석 소프트웨어인 pylon AI를 출시했습니다. pylon AI는 어플리케이션의 효율성을 극대화하며, 성능 벤치마킹 기능을 통해 최적의 처리 하드웨어를 선택할 수 있게 도와줍니다. 또한, 프로그래밍 없이도 AI 어플리케이션을 쉽게 사용할 수 있습니다.
고품질 머신 비전 하드웨어 및 소프트웨어의 글로벌 제조 업체, Basler AG가 검증된 pylon 소프트웨어 제품군에 pylon AI를 새롭게 추가했습니다. pylon AI는 인공 지능 알고리즘을 활용한 이미지 분석 기능으로, 기존 알고리즘과 달리 분류 및 의미론적 세분화와 같은 더욱 복잡한 비전 작업을 수행할 수 있습니다. 이 소프트웨어에는 차별화된 성능 벤치마킹 기능이 통합되어 있습니다. pylon AI는 다양한 프로세서 및 AI 액셀러레이터에 대한 AI 모델의 예상 성능을 보여주며, 프레임 속도, 지연 시간, 결과의 정확도, 전력 소비량 등을 비교할 수 있어 후속 이미지 처리 어플리케이션의 성능을 향상시킬 수 있는 중요한 변수입니다.

새로운 소프트웨어를 통해 사용자는 드래그 앤 드롭 방식으로 이미지 획득에서 어플리케이션에 사용되기까지 강력한 이미지 분석 파이프라인을 손쉽게 구축할 수 있습니다. 또한 레시피 코드 생성기(Recipe Code Generator) 기능과 검증된 pylon API 덕분에 어플리케이션과의 인터페이스도 매우 간편합니다. 이 이미지 분석 소프트웨어는 머신 러닝 운영(MLOps)을 위한 pylon AI 플랫폼과 AI 모델을 실행하는 네 가지 pylon AI vTools 플러그인으로 구성되어 있습니다.
pylon AI 플랫폼
딥러닝 모델을 위한 개방형 ONNX 포맷으로 PyTorch, TensorFlow, NVIDIA TAO와 같은 다양한 AI 프레임워크를 사용할 수 있습니다. pylon AI 플랫폼을 사용하면 AI 모델의 클래스가 이미지 데이터에 할당됩니다. 이후 AI 모델은 최적화(모델 변환 및 양자화 가능)되고 프로세싱 하드웨어가 벤치마킹되어 최상의 성능을 구현합니다.
pylon 소프트웨어 제품군의 플러그인 - pylon AI vTools
pylon AI 플랫폼에서 최적화된 AI 모델은 드래그 앤 드롭 방식을 통해 pylon AI vTools에 온라인 또는 오프라인에서 쉽게 로드할 수 있습니다. 이 플러그인은 객체 감지, 분류, 의미론적 세분화 및 인스턴스 세분화와 같은 복잡한 어플리케이션에서 변화하는 환경에 대응할 수 있도록 지원하며, 기존 알고리즘을 기반으로 하는 pylon vTools와 결합할 수 있습니다.
전반적으로 고객은 개발 비용을 크게 절감하면서 높은 수준의 유연성과 투명성을 누릴 수 있습니다. Basler의 제품 그룹 아키텍트인 폴린 럭스(Pauline Lux)는 "pylon AI는 뛰어난 가성비로 AI 기반 어플리케이션을 쉽게 도입할 수 있게 해줍니다. Basler는 pylon AI를 pylon 소프트웨어 제품군에 통합하면서 이미지 획득부터 처리, 분석까지 모든 이미지 처리 과정을 하나의 사용자 인터페이스에서 완벽하게 제공합니다. Basler는 AI의 고속 처리에 적합한 머신 비전 하드웨어도 함께 제공합니다"라고 설명했습니다.
다운로드
언론 관련 연락처
여기에서 언론사 연락처를 찾아보세요.
언론사 연락처로 이동