Basler AG, 인도 Alpha TechSys Automation 지분 76% 인수
- 날짜
- 2025년 10월 14일
컴퓨터 비전 전문 기업인 Basler와 Alpha TechSys Automation은 Basler가 인도 회사의 지분을 인수했다고 발표했습니다. 이로써 Basler는 성장 시장인 인도에서 직접 비즈니스를 확장하게 되었습니다.'
2025년 10월 14일, 아렌스부르크 - 컴퓨터 비전 솔루션의 글로벌 리더 Basler AG가 오랜 기간 협력해온 인도 파트너사 Alpha TechSys Automation의 지분 76%를 인수했습니다. 양사는 다년간 성공적인 협력 관계를 이어왔으며, 이번 인수 이후 약 20명의 직원들을 보유하고 있는 Alpha TechSys Automation은 ‘Basler India’라는 이름으로 새롭게 운영될 예정입니다. 나머지 24%의 지분은 기존 소유주이자 설립자에게 남으며, 그는 앞으로도 Basler India의 대표이사로 활동하게 됩니다. 향후 Basler 그룹이 잔여 지분을 인수할 수 있는 옵션도 포함되어 있습니다.
Basler AG의 CCO/COO 하디 멜(Hardy Mehl)과 Alpha TechSys 창립자 겸 대표이사 하샬 포레(Harshal Pore)는 다음과 같이 전했습니다: "이번 투자를 통해 오랜 파트너십을 한 단계 더 발전시킬 수 있게 되어 매우 기쁩니다. 인도는 빠르게 성장하고 있는 유망한 컴퓨터 비전 시장이며, Basler는 고객 중심적이고 전략적으로 일관된 방식으로 이 시장에 조기에 진출하고자 합니다. 이번 인수를 통해 양사의 강점을 결합함으로써, 새로운 시장 기회를 발굴하고 장기적인 성장을 이끌어갈 최적의 기반을 마련했습니다."

다운로드
언론 관련 연락처
여기에서 언론사 연락처를 찾아보세요.
언론사 연락처로 이동