Use Case

Ispezione stabile in tempo reale dei difetti dei wafer mediante imaging TDI ad alta velocità

Nella produzione front-end dei semiconduttori, l’ispezione AOI della superficie dei wafer richiede un rilevamento stabile dei difetti submicronici, quali particelle, graffi, opacità e contaminazioni, per garantire la qualità dei wafer e il controllo dei processi, tra cui CMP, pulizia e lucidatura. L’imaging a scansione lineare TDI consente un’acquisizione ad alta produttività con una sensibilità migliorata in condizioni di scarsa illuminazione. Tuttavia, il mantenimento di prestazioni di ispezione stabili richiede anche precisione di sincronizzazione, stabilità di calibrazione e pre-elaborazione in tempo reale lungo l’intero percorso di acquisizione.

Mantenimento di prestazioni di acquisizione stabili nell'ispezione TDI ad alta velocità dei wafer

Man mano che i sistemi di ispezione dei wafer evolvono verso velocità di scansione più elevate, larghezze di scansione maggiori e una sensibilità ai difetti più accurata, il mantenimento di prestazioni di acquisizione stabili dipende sempre più dalla coerenza della sincronizzazione, dalla ripetibilità della calibrazione e dall'elaborazione in tempo reale scalabile lungo l'intera pipeline di imaging.


La mancata sincronizzazione degli encoder influisce direttamente sulla precisione geometrica e sulla nitidezza dei contorni durante l'acquisizione TDI continua
La mancata sincronizzazione degli encoder influisce direttamente sulla precisione geometrica e sulla nitidezza dei contorni durante l'acquisizione TDI continua

1. Mantenimento dell'integrità dell'immagine durante l'acquisizione TDI ad alta velocità

La qualità dell'immagine TDI dipende dalla stabilità complessiva dell'ottica, dall'allineamento geometrico e dalla sincronizzazione dei movimenti. Anche piccole deviazioni possono accumularsi e causare una sfocatura irreversibile durante la scansione continua.

A ingrandimenti elevati, la ridotta profondità di campo aumenta la sensibilità alle variazioni di messa a fuoco e all’instabilità meccanica. I wafer reali sono raramente perfettamente piatti e l’inclinazione o la deformazione della superficie possono causare ulteriori scostamenti della messa a fuoco e distorsioni geometriche durante l’acquisizione TDI ad alto ingrandimento.

Per garantire una qualità dell'immagine costante, è necessario verificare l'allineamento e la sincronizzazione sia durante la configurazione del sistema che durante la scansione continua.

  • I modelli di allineamento strutturati aiutano a verificare la coerenza geometrica prima di abilitare l'accumulo di TDI

  • L'analisi del profilo della linea basata sul ROI migliora la messa a fuoco e la verifica della sincronizzazione in tutto il campo visivo

  • Il preciso ridimensionamento dell'encoder contribuisce a mantenere la nitidezza dell'immagine durante il movimento continuo

Una sincronizzazione stabile influisce direttamente sulla qualità della rappresentazione dei difetti durante il rilevamento ad alta velocità dei difetti sui wafer.

2. Stabilizzazione della calibrazione in tutte le condizioni di illuminazione e di scansione

Geometrie di illuminazione, direzioni di scansione e temperature di funzionamento diverse possono causare variazioni di ombreggiatura e instabilità dello sfondo che incidono sulla ripetibilità dell'ispezione dei wafer.

Mantenere una calibrazione stabile in condizioni operative variabili è quindi fondamentale per garantire una sensibilità ai difetti costante nel sistema di ispezione ottica dei wafer.

I flussi di lavoro di calibrazione devono adattarsi alla direzione dell'illuminazione, all'orientamento della scansione e alle variazioni dello sfondo, poiché le direzioni di scansione in avanti e all'indietro possono determinare comportamenti diversi in termini di illuminazione e riflessione durante l'ispezione continua dei wafer.

  • I set di FFC specifici per l'illuminazione migliorano la normalizzazione dell'immagine in condizioni di illuminazione variabili

  • I profili di calibrazione dipendenti dalla direzione contribuiscono a stabilizzare la scansione bidirezionale

  • L'analisi dell'istogramma e la visualizzazione in falsi colori semplificano la verifica della calibrazione e il controllo dell'ombreggiatura

Flussi di lavoro di calibrazione stabili migliorano la ripetibilità in tutte le condizioni di illuminazione e di scansione nelle applicazioni AOI per wafer.


I flussi di lavoro di verifica multi-ROI contribuiscono a stabilizzare la sincronizzazione, l’uniformità della messa a fuoco e la qualità del segnale su tutto il campo di scansione del wafer TDI.
I flussi di lavoro di verifica multi-ROI contribuiscono a stabilizzare la sincronizzazione, l’uniformità della messa a fuoco e la qualità del segnale su tutto il campo di scansione del wafer TDI.
Architettura del sistema di ispezione TDI per wafer
Architettura del sistema di ispezione TDI per wafer

3. Meeting real-time processing constraints at acquisition speed

As scan speed and resolution increase, maintaining stable defect sensitivity becomes increasingly difficult under low-light and high-throughput acquisition conditions.

A 16K TDI camera operating at 500 kHz can generate approximately 8.2 GB/s of raw image data while leaving only microseconds for preprocessing. Even systems using multiple IPCs and GPUs can experience throughput bottlenecks and machine stops between scan sequences during continuous wafer inspection.

Maintaining stable acquisition quality therefore requires preprocessing and reliable high-bandwidth data transfer directly at acquisition speed.

  • Real-time preprocessing helps stabilize image quality during continuous scanning

  • Background normalization and adaptive thresholding improve robustness under varying wafer surface conditions

  • Reliable high-bandwidth data forwarding supports continuous raw-data transfer between frame grabber, GPU, and IPC processing systems

  • Column-noise suppression helps maintain low-contrast defect visibility

Sustaining stable high-throughput processing becomes just as important as maintaining image integrity in high speed wafer AOI applications.

4. Scalabilità dell'architettura di elaborazione e gestione dei dati

Oltre all’elaborazione in fase di acquisizione, anche la scalabilità complessiva del sistema assume un’importanza sempre maggiore, dato che la produttività delle ispezioni e la risoluzione di scansione continuano ad aumentare.

La distribuzione dei carichi di lavoro su più sistemi IPC e GPU può migliorare la scalabilità, ma aumenta anche la complessità della sincronizzazione e della gestione dei dati.

  • Le architetture IPC/GPU distribuite consentono di aumentare la capacità di elaborazione dei sistemi di ispezione su vasta scala

  • Il frame grabber integrato e le pipeline di elaborazione semplificano la gestione dei dati ad alta larghezza di banda

  • Le architetture di elaborazione flessibili supportano la futura migrazione verso flussi di lavoro di pre-elaborazione assistiti da FPGA

L'architettura di elaborazione scalabile assume un'importanza sempre maggiore man mano che i sistemi di ispezione dei wafer evolvono verso risoluzioni di scansione più elevate e volumi di dati più consistenti.

Scopri la nostra soluzione TDI
Come rendere l'architettura del proprio sistema di visione più affidabile e scalabile quando si utilizza la tecnologia TDI per l'ispezione ad alta velocità dei wafer
Come rendere l'architettura del proprio sistema di visione più affidabile e scalabile quando si utilizza la tecnologia TDI per l'ispezione ad alta velocità dei wafer
Nei sistemi TDI, la qualità dell'immagine dipende in larga misura dalla sincronizzazione e dalla stabilità dell'allineamento. Un disallineamento provoca una sfocatura irreversibile nella direzione di accumulo, mentre l'inconsistenza della messa a fuoco influisce direttamente sulla rappresentazione dei difetti.
David Kim
David Kim
Team Leader - Optics Solution | AES
A velocità di scansione elevate, la sfida non si limita più al semplice trasferimento dei dati. Per garantire prestazioni di ispezione affidabili, diventa altrettanto importante mantenere una qualità di acquisizione stabile, gestendo contemporaneamente la sincronizzazione, la calibrazione e la pre-elaborazione in tempo reale.
Jeffrey Baik
Jeffrey Baik
Product Marketing Manager

Implicazioni pratiche per la progettazione dei sistemi di ispezione dei wafer TDI

L'affidabilità delle prestazioni di ispezione dei wafer non dipende esclusivamente dalle capacità dei sensori. Per garantire un'acquisizione TDI stabile ad alta velocità è necessario ottimizzare in modo integrato:

  • precisione di sincronizzazione

  • allineamento ottico e messa a fuoco

  • stabilità dell'illuminazione e della calibrazione

  • capacità di pre-elaborazione in tempo reale

  • architettura di elaborazione a valle

Man mano che la risoluzione di scansione e la produttività continuano ad aumentare, garantire l'integrità delle immagini diventa importante tanto quanto potenziare la larghezza di banda di elaborazione e l'infrastruttura di archiviazione.

Vantaggi tecnici per l'ispezione TDI ad alta velocità dei wafer

Grazie alla combinazione di imaging TDI, pre-elaborazione in tempo reale e flussi di lavoro di calibrazione a livello di sistema, le piattaforme di ispezione possono raggiungere una maggiore scalabilità in termini di produttività, mantenendo al contempo una qualità di acquisizione stabile in condizioni di produzione.

Tra i vantaggi figurano:

  • Rappresentazione stabile del difetto durante la scansione continua ad alta velocità

  • Maggiore coerenza della sincronizzazione durante l'accumulo di TDI

  • Flussi di lavoro di calibrazione ripetibili in tutte le condizioni di illuminazione e di scansione

  • Riduzione del carico di elaborazione e archiviazione a valle

  • Pre-elaborazione in tempo reale più vicina alla fonte di acquisizione

  • Architettura scalabile per l'ispezione della superficie di wafer di grandi dimensioni

Prodotti per questa soluzione

Desiderate implementare una soluzione simile? Questi prodotti vi aiuteranno.

Pronti a potenziare l'ispezione dei wafer senza colli di bottiglia nei dati?