Lettura degli ID e tracciabilità nella produzione di semiconduttori
Superare il basso contrasto e la variabilità della superficie per massimizzare la precisione della lettura dell'ID
La tracciabilità è fondamentale nella produzione di semiconduttori. Le soluzioni Basler consentono una lettura accurata degli identificativi — dall'OCR dei bordi dei wafer ai codici a barre FOUP, agli identificativi dei reticoli, ai codici dei substrati e alle marcature degli anelli di trasporto — garantendo un monitoraggio affidabile in tutte le fasi del processo.

Tracciabilità precisa dal wafer al prodotto finito
Durante l'intero processo di produzione dei semiconduttori, i contrassegni identificativi devono essere letti in modo affidabile per garantire la completa tracciabilità. Tali contrassegni comprendono codici a barre, codici OCR, codici DataMatrix e codici QR, che possono essere incisi al laser, impressi a micropercussione o stampati su varie superfici con diverse proprietà ottiche.

Lettura dell'ID di wafer e reticoli
L'OCR dei bordi dei wafer consiste nella lettura di piccoli caratteri alfanumerici impressi al laser sul bordo esterno di un wafer di silicio. Questi codici identificativi univoci sono generalmente conformi a standard industriali quali SEMI M12 o T7 e sono fondamentali per la tracciabilità durante l'intero processo di produzione.
I reticoli, o fotomaschere, contengono lo schema circuitale di ciascuno strato del chip. Un codice identificativo inciso al laser sul bordo in vetro o cromato garantisce il corretto utilizzo e la tracciabilità durante la litografia.
Sfide
Basso contrasto sulle superfici
riflettenti: le identificazioni incise al laser su wafer di silicio o reticoli cromati presentano spesso uno scarso contrasto, specialmente sulle superfici lucidate. Ciò rende i caratteri difficili da individuare e comporta spesso letture mancate o errate. In genere sono necessari un'illuminazione ottimizzata e un miglioramento dell'immagine.Riflessi e riflessi
speculari I bordi riflettenti dei wafer e il vetro del reticolo possono causare intensi riflessi in condizioni di illuminazione standard. Tecniche di illuminazione specializzate, come l'illuminazione coassiale o polarizzata, sono fondamentali per ridurre la saturazione e mettere in evidenza i dettagli identificativi.Aree
di marcatura curve o ristrette I caratteri impressi su bordi arrotondati possono apparire distorti o sfocati. Le lenti standard faticano a gestire questa situazione, specialmente ad alte velocità. I codici identificativi vengono spesso posizionati sul bordo smussato del wafer o in aree ridotte sulle fotomaschere. Queste zone causano distorsioni della messa a fuoco e della forma, richiedendo un'acquisizione di immagini ad alta risoluzione e un allineamento ottico preciso.
La soluzione di visione integrata di Basler per la lettura degli identificativi dei semiconduttori
Basler offre una soluzione di visione configurabile per la lettura degli identificativi dei semiconduttori, progettata per una facile integrazione nei sistemi di ispezione, taglio e movimentazione. Combina quattro componenti fondamentali — telecamere ad alte prestazioni, ottiche ottimizzate, illuminazione adattabile e strumenti software intelligenti — che operano in sinergia per garantire prestazioni flessibili e affidabili nel riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) dei bordi dei wafer, dei codici degli anelli di trasporto e degli identificativi dei substrati. Questo approccio integrato assicura risultati costanti su un'ampia gamma di materiali, condizioni di illuminazione e ambienti di processo.
How can you improve ID reading on difficult semiconductor surfaces?
See how lighting, optics, imaging, and software can be configured for low-contrast, reflective, curved, or degraded markings.Complete the form to continue reading.