Témoignages clients

Suivi simple des circuits imprimés avec les caméras GigE Basler racer

Client
Microscan
Localisation
Nashua, New Hampshire, USA
Date
2013

La traçabilité sans faille est cruciale dans la production électronique moderne, en particulier lors du traitement de plusieurs circuits imprimés par panneau. Microscan a développé une solution flexible pour cela avec PanelScan, qui s'appuie sur la qualité éprouvée des caméras linéaires GigE racer de Basler.

Détail du PanelScan avec le circuit imprimé
Détail du PanelScan avec le circuit imprimé

Le défi : la capture des codes-barres dans un processus à haut débit

Avec la miniaturisation des appareils électroniques, tels que les smartphones et les tablettes, les circuits imprimés deviennent de plus en plus petits. Pour augmenter le rendement, les fabricants "panélisent" les circuits imprimés, ce qui signifie que plusieurs circuits imprimés du même type sont imprimés sur une grande carte. Ces cartes passent ensuite par différentes étapes du processus de fabrication avant d'être séparées pour les tests finaux.

Chacune de ces plaques et cartes de circuits imprimés est dotée d'un code-barres unique. Cependant, l'enregistrement manuel de ces codes-barres était source d'erreurs et inefficace.

La solution : Décodage automatisé des codes-barres pour les circuits imprimés

Grâce à sa grande expérience dans le domaine de la fabrication électronique, Microscan a développé une solution clé en main pour automatiser le décodage des codes-barres sur les cartes de circuits imprimés. PanelScan est un système de suivi convivial et facile à intégrer pour capturer les données des codes-barres. Le système intégré remplace le processus de balayage manuel sujet aux erreurs par une solution qui permet de décoder les codes-barres à la volée et à pleine vitesse de production.

PanelScan : système de vision linéaire pour la lecture des codes-barres sur les cartes de circuits imprimés.
PanelScan : système de vision linéaire pour la lecture des codes-barres sur les cartes de circuits imprimés.

PanelScan : Numérisation efficace des codes-barres

Avec PanelScan, il suffit à l'opérateur d'entrer le nombre de lignes et de colonnes de circuits imprimés dans l'interface utilisateur, puis de placer les panneaux codés sur la bande transporteuse.
Le système crée automatiquement une routine d'inspection pour lire les codes-barres à toutes les positions définies.

Pour la configuration, une plaque est introduite dans l'unité de caméra. En cliquant sur le bouton "Teach Layout" , PanelScan scanne la plaque et lit tous les codes-barres. Si un code-barres n'est pas décodé correctement, l'opérateur peut appeler une image haute résolution de la zone correspondante.

Toutes les données enregistrées sur les codes-barres sont automatiquement sauvegardées dans un fichier journal et sont facilement accessibles à tout moment.

Les circuits imprimés sont scannés par deux caméras GigE Basler racer pendant que la ligne de production fonctionne.
Les circuits imprimés sont scannés par deux caméras GigE Basler racer pendant que la ligne de production fonctionne.

PanelScan avec la technologie de caméra Basler

L'élément central du système PanelScan est une caméra linéaire. Dans la configuration standard, une seule caméra capture des panneaux d'une largeur maximale de 25,4 cm. Pour les panneaux plus larges, jusqu'à 45,7 cm, deux caméras linéaires superposées sont utilisées dans la configuration grand format afin de garantir un décodage fiable des codes-barres.

Les caméras sont montées au-dessus de la bande transporteuse et capturent des images des panneaux qui passent. Deux projecteurs focalisés assurent un éclairage optimal, tandis qu'un capteur rétroréfléchissant déclenche la capture de l'image dès que le bord avant du panneau atteint le champ de vision. Le traitement des images s'effectue sur un PC séparé.

Microscan a choisi les caméras racer de Basler en raison de leurs niveaux de performance élevés, de leur large gamme de résolutions et de leur facilité d'intégration dans notre plate-forme logicielle de vision industrielle Visionscape. Ces trois points ont facilité le choix des caméras racer.
Steven King
Ingénieur principal en solutions pour l'électronique

Produits utilisés

Demandez cette solution ou une solution de traitement d’image personnalisée chez nous !

Nos experts se feront un plaisir de vous conseiller sur votre projet de vision individuel.

Systèmes Microscan OMRON

OMRON Microscan Systems, Inc. est l'un des principaux fournisseurs de technologies d'identification automatique, de vision et de traçabilité pour les applications industrielles. Fondée en 1982 sous le nom de Microscan Systems, la société a été rachetée par OMRON Corporation en 2017 et intégrée au groupe OMRON. Basée à Renton, Washington, États-Unis, OMRON Microscan associe des décennies d'expérience dans les technologies de codes-barres et de vision au portefeuille complet de solutions d'automatisation d'OMRON'. La société fournit des solutions innovantes de contrôle qualité, d'inspection et de traçabilité dans le monde entier qui permettent une fabrication flexible et intelligente.

Comment pouvons-nous vous aider ?

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller sur le choix des produits et de trouver la bonne solution pour votre application.