Caméras SWIR sans refroidissement du capteur
Meilleure qualité d'image grâce à la nouvelle technologie de capteur et aux caractéristiques uniques de la caméra
La qualité de l'image des capteurs InGaAs conventionnels diminue considérablement avec l'augmentation du temps d'exposition et de la température du capteur. C'est pourquoi les capteurs SWIR sont souvent équipés d'un système de refroidissement thermoélectrique (TEC) intégré. Cependant, cela nécessite des caméras plus grandes et plus coûteuses. Sony a réalisé des améliorations technologiques significatives dans les nouveaux capteurs SenSWIR. Cela permet d'obtenir une très bonne qualité d'image, sans aucun refroidissement, en fonction du temps d'exposition.
Dernière mise à jour : 09/09/2025

Différences entre les caméras SWIR avec et sans TEC
Outre la qualité de l'image, il existe quelques différences entre les deux types de caméras. Les caméras sans TEC offrent de nombreux avantages.
Avantages des caméras SWIR sans capteurs TEC
Le boîtier de la caméra peut être plus petit car aucun refroidissement interne n'est nécessaire.
Un prix nettement inférieur
Pas de ventilateurs générant des turbulences d'air, ce qui est particulièrement avantageux dans les salles blanches
Pas de vibrations dues aux ventilateurs, ce qui évite les imprécisions de mesure
Consommation d'énergie réduite, car aucun module de refroidissement thermoélectrique ou ventilateur n'est nécessaire
L'utilisation d'un seul câble est possible, y compris avec l'USB.
Caméra TEC | Caméra sans TEC | |
|---|---|---|
Taille du boîtier | ⬆️ | ⬇️ |
Prix | ⬆️ | ⬇️ |
Pas de pièces mobiles | ❌ | ✅ |
Consommation électrique | ⬆️ | ⬇️ |
Comment la température du capteur affecte-t-elle la qualité de l'image ?
Trois sources de bruit influencent essentiellement le rapport signal/bruit (S/B) et donc la qualité de l'image : le bruit de lecture, le bruit des photons (bruit de tir des photons) et le bruit du courant d'obscurité. Cependant, seul le courant d'obscurité dépend de la température. La structure des pixels et l'électronique de lecture des capteurs SenSWIR refroidis (TEC) et non refroidis (TECless) étant identiques, la qualité d'image des deux variantes à des temps d'exposition plus longs ne diffère que par le bruit du courant d'obscurité.
Température des capteurs et rapport signal/bruit
La pertinence des différents aspects de la qualité de l'image dépend fortement des exigences de l'application. Pour certaines applications, il est essentiel que le bruit soit minimal, pour d'autres, il s'agit d'obtenir la plus grande plage dynamique possible. D'autres encore doivent identifier les structures les plus petites. C'est pourquoi ce n'est pas un seul paramètre qui représente la qualité de l'image, mais plusieurs. Étant donné que seule l'influence de la température et donc le bruit du courant d'obscurité sont pertinents dans ce cas, le rapport signal/bruit est un indicateur approprié pour quantifier les changements dans la qualité de l'image. Comme le rapport signal/bruit ne prend en compte que les surfaces homogènes, les structures et le profil des bords doivent également être pris en compte.
Configurations de caméras avec des températures de capteurs représentatives
Afin de comparer la qualité de l'image, nous utilisons quatre configurations de caméra différentes avec des températures de capteur typiques à une fréquence d'images maximale :
Caméra non refroidie, non montée avec une température de capteur d'environ 60 °C
Caméra passivement refroidie avec une température de capteur d'environ 45 °C
Caméra activement refroidie par un refroidisseur à air comprimé avec une température de capteur d'environ 33 °C
Caméra avec capteur TEC avec une température de capteur d'environ 15 °C

Effet du temps d'exposition sur la qualité de l'image des capteurs SenSWIR
Comment les capteurs SenSWIR se comportent-ils à différents temps d'exposition en termes de qualité d'image ? Doivent-ils être refroidis ?
Temps d'exposition inférieurs à 10 millisecondes
Des séries de mesures étendues montrent que les capteurs TEC n'offrent aucun avantage en termes de qualité d'image pour des temps d'exposition inférieurs à 10 ms. Ce temps d'exposition correspond à une cadence de 100 images par seconde en cas d'acquisition continue de l'image. La technologie SenSWIR minimise déjà les problèmes typiques des capteurs InGaAs conventionnels.
Même en comparant des températures de capteurs très différentes (15 °C contre 60 °C) avec un temps d'exposition de 10 ms, il n'y a pas d'écart particulier dans la qualité d'image des capteurs TEC et SenSWIR non refroidis. Le rapport signal/bruit ne montre pas de différence significative. Le même résultat peut être observé dans la vue qualitative des structures ou du profil des bords.
Le refroidissement du capteur n'apporte donc pas d'avantage décisif - l'influence du courant d'obscurité est négligeable dans cette plage de temps d'exposition. Environ 80 % de toutes les applications SWIR utilisent des temps d'exposition aussi courts.
Temps d'exposition supérieurs à 10 millisecondes
Avec des temps d'exposition plus longs, la température du capteur joue un rôle plus important. Lorsque la température du capteur augmente, l'influence du courant d'obscurité s'accroît et le rapport signal/bruit diminue, ce qui entraîne une détérioration de la qualité de l'image. Les pixels défectueux, appelés "hotspots", reconnaissables à des points blancs sur l'image, en sont la cause principale. Plus la température du capteur est élevée et plus le temps d'exposition est long, plus les points chauds sont nombreux (Fixed Pattern Noise - FPN). Parallèlement, le courant d'obscurité plus élevé augmente également ce que l'on appelle le bruit de tir du courant d'obscurité, qui se manifeste par un bruit aléatoire (RN).
Un capteur TEC améliore généralement la qualité de l'image pour des temps d'exposition supérieurs à 10 ms. Cependant, les inconvénients d'un capteur sans TEC peuvent être compensés par un capteur de type solution de refroidissement externe et firmware dédié en fonction de la configuration de l'application et des exigences en matière de qualité d'image. Il convient donc de vérifier si la qualité d'image d'un capteur SenSWIR non refroidi est suffisante dans l'application pour bénéficier de ses avantages.
L'hypothèse générale selon laquelle le refroidissement est toujours nécessaire en imagerie SWIR pour obtenir une qualité d'image suffisante est incorrecte pour les capteurs SenSWIR.

Optimisation de l'image dans la caméra
La qualité de l'image peut être améliorée grâce au post-traitement. Outre la correction statique standard des pixels défectueux, nos caméras visSWIR ace 2 X offrent d'autres fonctionnalités brevetées pour optimiser la qualité de l'image. Il s'agit notamment de la correction dynamique étendue des pixels défectueux (Pixel Correction Beyond), qui élimine les défauts individuels, ainsi que des fonctionnalités de réduction du bruit et d'accentuation de la netteté (PGI Feature Set).
Correction des pixels Au-delà de la réduction des erreurs de pixels
Notre algorithme unique Pixel Correction Beyond a été développé pour éliminer les erreurs de pixels que l'on trouve couramment dans l'imagerie industrielle SWIR. En intégrant le contenu de l'image et en ajustant de manière flexible l'intensité de la correction, on obtient des résultats d'image SWIR nettement meilleurs.
Effets sur le bruit de fond
Pixel Correction Beyond réduit en temps réel le bruit du motif fixe, caractérisé par des pixels défectueux (points chauds et points chauds clignotants), et préserve les plus petites structures. Le numéro 5 de l'image d'exemple présente deux points chauds près du bord. Celles-ci ont disparu après la correction sans affecter la structure du 5.
Effets sur le rapport signal/bruit
Pixel Correction Beyond réduit l'influence des pixels défectueux perturbateurs, tels que les points chauds, les points chauds clignotants ou les pixels morts dans l'image. Cela permet d'augmenter considérablement le rapport signal/bruit. Il est possible d'atteindre un niveau similaire à celui des caméras TEC.
Effets sur le profil du bord
Aux températures de capteur considérées et pour un temps d'exposition de 200 ms, Pixel Correction Beyond supprime les points chauds les plus importants et améliore la courbe des bords à des températures plus élevées. Le bruit aléatoire, quant à lui, est réduit par le refroidissement et la température plus basse du capteur qui en résulte - la courbe des contours devient plus lisse. Lorsque l'on compare la courbe des bords à une température de capteur de 33 °C avec Pixel Correction Beyond à la courbe des bords à 15 °C, il n'y a pratiquement aucune différence, même avec un temps d'exposition relativement long de 200 ms.

Réduction de l'effet de floraison
Dans des conditions extrêmes, telles qu'une température du capteur de 60 °C et un temps d'exposition supérieur à 100 ms, des points chauds de floraison peuvent apparaître. Il s'agit de groupes de points chauds qui se produisent lorsqu'un point chaud rayonne sur d'autres pixels. Dans ce cas, la "Blooming Reduction" , une fonction SenSWIR spécifique de Sony, peut être utilisée. Cette fonction minimise l'apparition de points chauds d'épanouissement, bien qu'elle ne soit efficace que dans environ 50 % des cas. La question de savoir si les points chauds de floraison constituent un problème ou non doit être déterminée pour chaque application individuelle. "

PGI pour la réduction du bruit et la netteté de l'image
Notre ensemble de fonctions éprouvées PGI offre un autre moyen d'optimiser la qualité de l'image. Le débruitage Denoising réduit le bruit aléatoire sans affecter les bords. Pour compenser le flou de l'image, l'affûtage (sharpening) peut être utilisé pour accentuer les bords et optimiser la netteté de l'image. Il est ainsi possible d'adapter individuellement la qualité de l'image à la tâche d'inspection.

Le débruitage minimise considérablement le bruit sur des zones de l'image, qui peut être ajusté en continu à l'aide de différents paramètres.

Optimisation de la netteté de l'image pour les structures fines et à arêtes vives, telles que les lettres, les chiffres et les codes-barres
Pixel Correction Beyond et Denoising
Quel est l'effet de la combinaison de Pixel Correction Beyond et Denoising sur le profil des bords ?

Refroidissement externe sans ventilateur comme alternative aux capteurs TEC
Même une réduction modérée de la température du capteur, par exemple de 60 °C à 45 °C ou 33 °C, a un effet positif sur la qualité de l'image des capteurs SenSWIR. Pour parvenir à cette stabilisation de la température, Basler propose deux solutions de refroidissement. Celles-ci fonctionnent sans ventilateur, ce qui signifie que tous les avantages d'une caméra non refroidie par rapport à une caméra avec refroidissement intégré sont conservés, même avec des temps d'exposition plus longs de plus de 10 ms.

Ailettes de refroidissement passif
Facile à utiliser, particulièrement adapté pour évaluation initiale
Pas de pièces mobiles
Stabilise la température du capteur à < 45 °C (en fonction de la circulation de l’air et du capteur utilisé)

Refroidisseur d’air comprimé actif
Excellentes performances de refroidissement avec un faible encombrement
Pas de pièces mobiles
Stabilise la température du capteur à < 33 °C (en fonction de la circulation de l’air et du capteur utilisé)
Les caméras sans TEC offrent de nombreux avantages
L'hypothèse générale selon laquelle les capteurs TEC offrent toujours une meilleure qualité d'image dans le SWIR est erronée. Cela dépend plutôt de l'application spécifique. Par exemple, les capteurs TEC-SenSWIR n'offrent aucun avantage en termes de qualité d'image par rapport aux capteurs SenSWIR non refroidis pour des temps d'exposition inférieurs à 10 millisecondes. En revanche, les caméras équipées de capteurs TEC présentent de nombreux inconvénients. Pour les temps d'exposition plus longs, notre solution combinée d'accessoires de refroidissement et de caractéristiques de la caméra offre une alternative rentable aux caméras à capteurs TEC, dont le prix est élevé. En fonction de l'application, cette solution permet d'atteindre la qualité d'image des caméras équipées de capteurs TEC. Il vaut donc la peine d'y regarder de plus près pour trouver la solution optimale pour votre application individuelle.
Caméra TEC | Caméra sans TEC | |
Taille du boîtier | ⬆️ | ⬇️ |
|---|---|---|
Prix | ⬆️ | ⬇️ |
Pas de pièces mobiles | ❌ | ✅ |
Consommation électrique | ⬆️ | ⬇️ |
Qualité d'image de la nouvelle technologie senSWIR InGaAs sous 10 ms | ✅✅ | ✅✅ |
Qualité d'image de la nouvelle technologie senSWIR InGaAs plus de 10 ms | ✅ | ✅ |
Nos produits SWIR
Vous trouverez ici du matériel et des logiciels SWIR spécialement adaptés à votre système de vision.