Che cos'è la visione artificiale?

L'elaborazione industriale delle immagini, spesso definita visione artificiale, è diventata una parte indispensabile dell'automazione e del controllo qualità. Grazie all'uso di sistemi di telecamere all'avanguardia, è possibile ottimizzare i processi, aumentare la qualità e ridurre i costi di produzione a lungo termine.

Machine Vision Symbolic Image

Precisione ed efficienza grazie alla tecnologia di visione industriale

La visione industriale è un'area dell'automazione industriale che si occupa dell'acquisizione e dell'analisi delle immagini per controllare, regolare e monitorare i processi automatizzati. Questa tecnologia utilizza telecamere digitali, software di elaborazione delle immagini e sistemi ottici per acquisire immagini di oggetti e analizzarne le caratteristiche.

Analisi dei blob

Come funzionano i sistemi di visione

Un sistema di visione industriale contiene in genere diversi componenti che lavorano insieme. Ad esempio, una telecamera per la visione industriale acquisisce un'immagine di un prodotto su un nastro trasportatore. Queste immagini vengono poi elaborate con un software specializzato nell'elaborazione delle immagini, come Basler pylon Software Suite. All'interno di questo software, vengono utilizzati algoritmi per rilevare e controllare determinate proprietà come dimensioni, forma, colore o finitura superficiale.
I risultati di questi test possono essere utilizzati per eseguire controlli di qualità, controllare le fasi di produzione, selezionare i pezzi o automatizzare le attività di misura.

I vantaggi dell'elaborazione delle immagini industriali nell'automazione e nel controllo qualità

L'elaborazione delle immagini industriali è oggi indispensabile nella produzione. Grazie al rilevamento ottico e a potenti analisi, la visione artificiale migliora la qualità, la precisione e l'efficienza dei processi produttivi. Grazie all'alta velocità e alla precisione costante, questa tecnologia supera le capacità degli ispettori umani.

Aumento della velocità di produzione


I sistemi di visione artificiale consentono ispezioni in tempo reale e una rapida raccolta dei dati, aumentando la produttività senza compromettere la qualità.

Flessibilità in diverse applicazioni


I sistemi di visione sono versatili e possono svolgere compiti quali il posizionamento dei componenti, l'ispezione delle superfici o le misurazioni.

Migliore qualità


Le telecamere ad alta risoluzione rilevano anche i difetti più piccoli, riducendo gli scarti e le rilavorazioni.

Riduzione dei costi di manodopera


Grazie all'automazione, la visione artificiale sostituisce gli ispettori umani e riduce i costi, mantenendo o aumentando l'utilizzo della produzione.

Maggiore sicurezza sul lavoro


In ambienti pericolosi, i sistemi di telecamere svolgono ispezioni ad alto rischio, riducendo al minimo i pericoli e proteggendo i dipendenti.

Manutenzione preventiva


La visione artificiale consente la manutenzione preventiva, evita i guasti e prolunga la durata delle macchine.

Attività di visione artificiale

Il rilevamento e la localizzazione di oggetti sono attività che l'elaborazione industriale delle immagini è in grado di svolgere al meglio. In questo video, il nostro esperto Thies Moeller spiega con esempi concreti come questi compiti vengono affrontati dai sistemi di visione artificiale e quale ruolo svolge la preelaborazione delle immagini in questa procedura.

Applicazioni industriali

L'elaborazione industriale delle immagini è diventata indispensabile in un'ampia gamma di applicazioni industriali. Grazie all'utilizzo di telecamere sofisticate e di un software intelligente di elaborazione delle immagini, consente di ottenere una precisione e un'efficienza senza pari nei processi produttivi.

Robotica guidata dalla visione

Robotica e automazione

La robotica a guida di immagini utilizza telecamere per guidare e controllare i robot. Nelle attività di pick-and-place, le telecamere identificano gli oggetti e ne determinano la posizione e l'orientamento in modo che i bracci robotici possano afferrarli e posizionarli correttamente. Questa applicazione si trova spesso nell'industria automobilistica e nella tecnologia dell'imballaggio.

Intelligent imaging solutions empower tomorrow's infrastructure

Traffico e trasporti

Nell'ingegneria del traffico, la visione artificiale svolge un ruolo importante nel riconoscimento delle targhe, nel monitoraggio della velocità e nell'ispezione dei binari.

Produzione di celle per batterie

Produzione di celle a batteria

Nella produzione di celle a batteria, l'elaborazione industriale delle immagini aiuta a ridurre gli scarti e le rilavorazioni, risparmiando sui costi e aumentando l'efficienza produttiva. Inoltre, l'uso della visione artificiale può migliorare la produttività, poiché le ispezioni automatiche vengono eseguite in tempo reale e non interrompono il flusso di produzione.

Ispezione di immagini stampate e materiali continui

Industria della stampa

Nell'industria della stampa, la visione artificiale viene utilizzata per monitorare il processo di stampa e rilevare deviazioni di colore o difetti di stampa. Le telecamere ad alta velocità possono monitorare il processo di stampa in tempo reale e intervenire immediatamente in caso di deviazioni.

Multispectral cameras in food production

Industria alimentare

Anche l'ispezione ottica degli alimenti per verificare la presenza di corpi estranei, dimensioni corrette, grado di maturazione o infestazioni da muffe è un'applicazione dei sistemi di visione artificiale. Ad esempio, la frutta può essere smistata automaticamente o l'imballaggio può essere controllato per verificarne la completezza e la corretta etichettatura.

Optimal inspection and control of pharmaceutical products through vision systems

Industria farmaceutica

Nell'industria farmaceutica è richiesta una qualità dei prodotti estremamente elevata per garantire la salute dei pazienti. I sistemi di visione industriale ispezionano compresse e capsule per verificarne la forma, il colore e l'integrità della marcatura. È inoltre possibile garantire la corretta quantità di riempimento di liquidi in fiale o flaconi.

Cameras for efficient agriculture

Agricoltura

I moderni macchinari agricoli utilizzano la visione artificiale per distinguere le piante dalle erbacce ed eseguire trattamenti mirati di fertilizzazione o erbicidi. Anche la valutazione della maturità e della qualità del materiale raccolto o il monitoraggio degli animali da allevamento sono resi possibili dall'elaborazione industriale delle immagini.

La visione artificiale per un'elevata qualità di produzione

La visione artificiale consente di automatizzare i processi, migliorare la qualità dei prodotti e aumentare l'efficienza. In questo modo, aumenta la qualità dei processi produttivi, riduce i costi e contribuisce a una maggiore competitività.

I nostri prodotti per l'elaborazione industriale delle immagini

Utilizza il nostro Vision System Configurator per creare facilmente il tuo sistema di visione completo.

Come possiamo sostenerti?

Saremo lieti di consigliarti nella scelta dei prodotti più giusti per la tua applicazione.