Témoignages clients

Logistique des marchandises avec le robot préparateur de commandes TORU et la caméra Basler ace

Client
Magazino GmbH
Localisation
Munich
Date
2015

La caméra Basler ace est l'œil de Magazino' pour le robot de préparation de commandes intelligent et flexible TORU. En combinaison avec un laser transversal (méthode de la feuille de lumière), elle permet au robot de localiser, de mesurer et de saisir des objets sur des étagères.

La caméra Basler ace est l'œil du robot de préparation de commandes intelligent et flexible TORU de Magazino
TORU peut préparer des commandes en parallèle avec des humains
TORU reçoit les ordres de prélèvement par WLAN et se rend de manière autonome à l'emplacement de stockage correspondant.
TORU reçoit les ordres de prélèvement par WLAN et se déplace ensuite de manière autonome vers l'emplacement de stockage correspondant.

Cas d'usage

Du commerce électronique à l'intralogistique dans l'industrie automobile : dans tous ces domaines, on a aujourd'hui besoin de produits individuels et, plus rarement, de palettes entières. Jusqu'à présent, l'homme devait presque toujours rassembler les objets individuels dans les entrepôts respectifs, car les robots n'étaient pas en mesure de le faire. Le processus de préhension est considéré comme l'une des tâches les plus difficiles de la robotique. TORU permet de mesurer et de reconnaître avec précision les objets à l'aide de la caméra Basler ace et de les saisir en toute sécurité.

Solution avec la caméra Basler Ace

TORU est un robot mobile capable de préparer des commandes dans des entrepôts, aux côtés de l'homme. Un système de gestion des marchandises envoie les ordres de prélèvement à TORU par WLAN, qui se déplace ensuite de manière autonome jusqu'à l'emplacement de stockage correspondant. Après une détection réussie à l'aide de la méthode de la feuille de lumière, TORU saisit l'objet et l'emmène automatiquement à la destination souhaitée.

La méthode de la feuille de lumière est excellente pour mesurer avec précision les livres dont le dos est incurvé
La méthode de la feuille de lumière est idéale pour mesurer avec précision les livres dont le dos est incurvé

Mesure optimale avec la méthode de la feuille de lumière

Dans la méthode de la feuille de lumière, un laser croisé projette deux lignes laser perpendiculaires sur l'objet à mesurer. Une caméra 2D quiBasler ace acA1920-40gmLe scanner laser capte les faisceaux laser réfléchis et mesure l'objet en fonction de la position des lignes dans l'image de la caméra. Ce processus est optimisé pour les objets cubiques tels que les colis ou les boîtes à chaussures. Il peut également être utilisé pour mesurer avec précision des livres dont le dos est incurvé.

La qualité des caméras et de la mise en œuvre de l'interface logicielle pylon est très élevée. Comme chaque demande d'assistance est traitée dans les plus brefs délais et avec des solutions bien pensées, nous avons trouvé en Basler AG un partenaire sur lequel nous pouvons compter.
Marcel Debout
Magazino GmbH

Les avantages en un coup d'œil

  • Puissance de calcul réduite : contrairement aux caméras 3D, la méthode de la feuille de lumière avec la caméra 2D génère moins de points 3D et nécessite donc moins de puissance de calcul. Cela signifie que l'algorithme qui sous-tend la méthode de la feuille de lumière peut également être exécuté sur un mini-ordinateur, par exemple.

  • Grande flexibilité du robot de prélèvement

  • Possibilité de réduire les coûts de traitement

  • Permet d'allonger le temps d'utilisation : il peut travailler en parallèle avec les humains et être intégré à l'entrepôt pendant les opérations en cours.

  • Adaptabilité : Grâce à de nouveaux concepts et à une technologie de capteurs de haute qualité, le robot est capable de s'adapter à de nouvelles situations et à des changements dans l'entrepôt.

Produits utilisés

Demandez cette solution ou une solution de traitement d’image personnalisée chez nous !

Nos experts se feront un plaisir de vous conseiller sur votre projet de vision individuel.

Magazino - Une entreprise Jungheinrich

Magazino GmbH développe et construit des robots intelligents pour une logistique précise dans l'industrie 4.0. L'entreprise munichoise s'est fixé pour objectif de développer de nouveaux concepts logistiques basés sur des robots autonomes. La particularité : Les robots de Magazino's peuvent réagir à un environnement changeant - cela n'est possible que grâce à une technologie de capteurs performante, telle qu'une caméra.

Comment pouvons-nous vous aider ?

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller sur le choix des produits et de trouver la bonne solution pour votre application.