Éclairage à la fois puissant et diffus, le Medium Flat MFDOME PLUS possède un espace au centre pour l'objectif de la caméra
Le Medium Flat MFDOME PLUS est particulièrement adapté pour la détection de pièces dans un contenant, la mise en relief de produits thermoformés et l'amélioration de contrastes entre matériaux.
En version OVERDRIVE, la puissance lumineuse peut être nettement augmentée ! À noter qu'il est également possible de diminuer l'intensité lumineuse.
Le Medium Flat MFDOME PLUS fonctionne en mode continu et strobe, avec des temps de montée et de descente très courts : 25 µs et 15 µs. Équipé de très fines bordures, le Medium Flat MFDOME PLUS dégage une lumière uniforme depuis l'ensemble de sa surface utile, y compris depuis les bords. Aucun point d'impact de leds à signaler !
De faible épaisseur, il possède un espace en son centre pour insérer l'objectif de la caméra. Il existe par ailleurs une très grande latitude concernant la position du connecteur, ce qui permet de facilement l'intégrer sur toute chaîne de production. À la base du connecteur se situent 2 leds témoins, qui indiquent la mise sous tension et le fonctionnement du mode strobe.
Le Medium Flat MFDOME PLUS est disponible en diverses longueurs d'ondes et dans différentes dimensions.
Avantages
PUISSANT CIEL DIFFUS,
BORDS EXTRA-FINS,
TEMPS D'ALLUMAGE : 25 µs.
Veuillez préciser dans votre demande quel module/quelle version vous souhaitez.