Customer Story

Tracciamento semplice di PCB con le telecamere Basler racer GigE

Cliente
Microscan
Posizione
Nashua, New Hampshire, USA
Data
2013

La tracciabilità senza soluzione di continuità è fondamentale nella moderna produzione elettronica, soprattutto quando si lavorano più PCB per pannello. Microscan ha sviluppato una soluzione flessibile con PanelScan, che si basa sulla qualità comprovata delle telecamere lineari Basler racer GigE.

Dettaglio del PanelScan con scheda elettronica
Dettaglio del PanelScan con scheda elettronica

La sfida: l'acquisizione di codici a barre nel processo ad alta produttività

Con la miniaturizzazione dei dispositivi elettronici, come smartphone e tablet, i PCB diventano sempre più piccoli. Per aumentare la capacità produttiva, i produttori "pannellizzano" le schede dei circuiti stampati, il che significa che diversi circuiti stampati dello stesso tipo vengono stampati su un'unica scheda di grandi dimensioni. Queste schede passano poi attraverso varie fasi del processo di produzione prima di essere separate per il collaudo finale.

Ciascuna di queste piastre e schede di circuito è dotata di un codice a barre univoco. Tuttavia, la registrazione manuale di questi codici a barre era inefficiente e soggetta a errori .

La soluzione: Decodifica automatizzata dei codici a barre per i circuiti stampati

Grazie alla sua vasta esperienza nella produzione elettronica, Microscan ha sviluppato una soluzione chiavi in mano per automatizzare la decodifica dei codici a barre sui circuiti stampati. PanelScan è un sistema di tracciamento facile da usare e da integrare per l'acquisizione dei dati dei codici a barre. Il sistema integrato sostituisce il processo di scansione manuale, soggetto a errori, con una soluzione che consente di decodificare i codici a barre al volo e alla massima velocità di produzione.

PanelScan: un sistema di visione a linee per la lettura di codici a barre su PCB.
PanelScan: un sistema di visione a linee per la lettura di codici a barre su PCB.

PanelScan: Scansione efficiente dei codici a barre

Con PanelScan, tutto ciò che l'operatore deve fare è inserire il numero di righe e colonne di PCB nell'interfaccia utente, quindi posizionare le schede panelizzate e codificate sul nastro trasportatore.
Il sistema crea automaticamente una routine di ispezione per leggere i codici a barre in tutte le posizioni definite.

Per l'impostazione, una lastra viene fatta passare attraverso l'unità di ripresa. Facendo clic sul pulsante "Teach Layout" , PanelScan scansiona la lastra e legge tutti i codici a barre. Se un codice a barre non viene decodificato correttamente, l'operatore può richiamare un'immagine ad alta risoluzione dell'area corrispondente.

Tutti i dati dei codici a barre registrati vengono automaticamente salvati in un file di log e sono facilmente accessibili in qualsiasi momento.

Le schede dei circuiti stampati vengono scansionate da due telecamere Basler racer GigE mentre la linea di produzione è in funzione.
Le schede dei circuiti stampati vengono scansionate da due telecamere Basler racer GigE mentre la linea di produzione è in funzione.

PanelScan con la tecnologia della telecamera Basler

Il componente centrale del sistema PanelScan è una telecamera a scansione lineare. Nella configurazione standard, una singola telecamera cattura pannelli fino a 25,4 cm di larghezza. Per pannelli più grandi, fino a 45,7 cm, vengono utilizzate due telecamere lineari sovrapposte nella configurazione wide format per garantire una decodifica affidabile dei codici a barre.

Le telecamere sono montate sopra il nastro trasportatore e catturano le immagini dei pannelli in transito. Due luci di linea focalizzate assicurano un'illuminazione ottimale, mentre un sensore retroriflettente attiva l'acquisizione delle immagini non appena il bordo anteriore del pannello raggiunge il campo visivo. L'elaborazione delle immagini avviene su un PC separato.

Microscan ha scelto le telecamere racer Basler per le loro elevate prestazioni, l'ampia gamma di risoluzioni e la facile integrazione nella nostra piattaforma software di visione industriale Visionscape. Questi tre punti hanno reso la scelta delle telecamere racer molto semplice.
Steven King
Senior Solutions Engineer for Electronics

Prodotti utilizzati

Richiedi questa soluzione o una soluzione personalizzata per l'elaborazione delle immagini!

I nostri esperti saranno lieti di supportarti per la realizzazione dei tuo di visione

Sistemi OMRON Microscan

OMRON Microscan Systems, Inc. è un fornitore leader di tecnologie di identificazione automatica, visione e tracciabilità per applicazioni industriali. Fondata nel 1982 come Microscan Systems, l'azienda è stata acquisita da OMRON Corporation nel 2017 e integrata nel Gruppo OMRON. Con sede a Renton, Washington, USA, OMRON Microscan combina decenni di esperienza nella tecnologia dei codici a barre e della visione con il portfolio completo di soluzioni di automazione di OMRON'. L'azienda fornisce soluzioni innovative per il controllo qualità, l'ispezione e la tracciabilità in tutto il mondo che consentono una produzione flessibile e intelligente.

Come possiamo sostenerti?

Saremo lieti di consigliarti nella scelta dei prodotti più giusti per la tua applicazione.