Use Case

Compressione JPEG senza sforzo direttamente dalle tue telecamere industriali

Se sei un ingegnere di sistemi, di software o dell'automazione, hai sicuramente già avuto a che fare con le insidie della compressione JPEG: qualità dell'immagine alterata, precisione del colore incoerente, artefatti visivi e perdita di dettagli critici. Se da un lato riduce i costi di archiviazione, dall'altro sposta il carico sull'elaborazione della CPU. La vera sfida sta nello sfruttare al meglio la compressione JPEG riducendo al minimo il suo impatto. Scopri come ottimizzare questa soluzione comune senza compromettere le prestazioni.

Compressione JPEG senza sforzo direttamente dalle tue telecamere industriali

Colli di bottiglia nella trasmissione, nell'elaborazione e nell'archiviazione dei dati 

Negli stabilimenti, il sistema di visione industriale deve ispezionare più linee di prodotti in strutture diverse e trasferire i dati a un server centrale per il monitoraggio della qualità. E in molti settori, le immagini delle parti critiche devono essere archiviate durante ogni fase di produzione per mantenere la tracciabilità. Considera questi requisiti in un ambiente di elaborazione in tempo reale, con configurazioni multicamera. L'enorme volume di dati di immagine prodotti dalle telecamere può rapidamente sopraffare la larghezza di banda della rete del sistema durante la trasmissione e mettere a dura prova i limiti dello spazio di archiviazione e dell'efficienza. 

Molte soluzioni di compressione JPEG spesso comportano costi elevati

La compressione JPEG è ampiamente utilizzata nella visione industriale quando l'efficienza di archiviazione e trasmissione sono priorità dell'applicazione. Tuttavia, può mettere a dura prova le prestazioni del sistema a causa della sua complessità computazionale, soprattutto in ambienti in tempo reale. Se da un lato riduce i costi di archiviazione, dall'altro sposta il carico sull'elaborazione della CPU. Il compromesso tra dimensioni ridotte dei file e velocità di elaborazione diventa un limite, in particolare nei sistemi ad alta velocità e ad alta risoluzione.

Approcci di uso comune e relativi limiti

Soluzione attuale

Come funziona

Quali sono i limiti

Post-elaborazione

Si comprime su un altro computer al termine dell'acquisizione dell'immagine.

Elevata richiesta di CPU

Problemi di larghezza di banda di rete

Elevati ritardi di elaborazione

Frame Grabbers esterni

Si utilizza un compressore del dispositivo autonomo tra la telecamera e il sistema.

Costi aggiuntivi per l'hardware

L'installazione può diventare complessa con più cavi e connessioni

Guasti frequenti

Acquisizione a risoluzione ridotta

Le immagini vengono acquisite con una qualità inferiore o si riduce l'area di acquisizione.

Perdita di dettagli dell'immagine

Non è possibile adattarsi al cambiamento delle tue esigenze

Ambito di applicazione limitato

Basler senza compromessi

Con Basler, puoi finalmente dire no ai colli di bottiglia della larghezza di banda, ai compromessi forzati sulla qualità dell'immagine o sulle prestazioni, e ai costosi spazi di archiviazione.

Confronto delle immagini: anche con una qualità JPEG del 50% e del 25%, la nitidezza rimane accettabile per l'ispezione visiva
Confronto delle immagini: anche con una qualità JPEG del 50% e del 25%, la nitidezza rimane accettabile per l'ispezione visiva

Compressione JPEG sulla telecamera Basler

Integriamo il nostro algoritmo di compressione JPEG direttamente nell'hardware della nostra telecamera industriale, unendo i punti di forza delle telecamere industriali e di rete. Questa soluzione è in grado di elaborare le immagini raw immediatamente dopo l'acquisizione. L'approccio integrato nella telecamera elimina i colli di bottiglia della larghezza di banda di back-end senza dover scendere a compromessi sulla qualità dell'immagine.

L'elevata fedeltà delle immagini e le prestazioni lo rendono ideale per un'ampia gamma di applicazioni di visione industriale.

Compressione JPEG integrata nella telecamera

Caratteristiche principali della soluzione di compressione JPEG

Utilizzando la soluzione predisposta per la visione industriale di Basler, si ottiene:

  • Tasso di compressione dell'80% senza compromettere i dettagli critici dell'immagine per le applicazioni di visione industriale

  • Larghezza di banda 5 volte superiore nell'architettura esistente senza investimenti in hardware, configurazione o storage aggiuntivi

  • Trasmissione in tempo reale alla massima velocità per prestazioni ottimali in modo da poter scalare senza problemi

Vieni a discutere il tuo progetto con i nostri ingegneri, ti possiamo aiutare a trovare la telecamera industriale che soddisferà le tue esigenze.

Prodotti per questa soluzione

Desiderate implementare una soluzione simile? Questi prodotti vi aiuteranno.

Pronti per iniziare insieme?

Scopri di più sui nostri prodotti, servizi e su come possiamo aiutarti con il tuo prossimo progetto.